이 개념은 지역 생산 현장을 판매 시장에 더 가깝게 이전하는 것을 목표로 합니다. 차량과 부품은 판매되고 사용되는 곳에서 제조됩니다. 이를 통해 운송 경로를 최소화하고 배송 안정성을 개선하며 고객과의 친밀도를 강화할 수 있습니다. 동시에 지역 지사가 현지 시장 요구사항에 더 빠르게 대응할 수 있으므로 공급망의 탄력성을 최적화할 수 있습니다. 자동화 기술 분야의 가장 중요한 글로벌 자동차 공급업체 중 하나인 Festo는 이에 어떻게 대응하고 있을까요?
제품 전문가인 요하네스 베르방어(Johannes Berwange)에게 인터뷰를 요청했습니다.
핵심은 차량과 부품을 지역 시장의 요구에 맞게 직접 맞춤화하는 방식으로 생산을 조정하는 것입니다.
예를 들어 유럽에서는 컴팩트하고 에너지 효율적인 모델을 위한 공장을 건설하고 있으며, 미국에서는 현지 소비자 선호도에 맞는 SUV를 생산하고 있습니다. 현지 생산의 기대 효과:
또 다른 측면은 현대 자동차 생산의 핵심 요소인 법적 요구 사항이나 기후 조건을 충족하기 위해 맞춤형으로 개조하는 변형 제품 생산입니다. 그렇다면 Festo는 이를 어떻게 실현하고 있을까요?
"Festo는 전 세계 어디나 고객에게 동일한 제품 품질과 높은 수준의 영업 및 지원을 제공하는 방식으로 전 세계적으로 입지를 다지고 있습니다."라고 요하네스 베르방어는 강조합니다.
"국내 기업은 항상 현지에서 배송 및 공급을 받을 수 있도록 합니다. 'Local for Local'은 Festo의 미래 전략에 있어 필수 부분입니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 분명해진 현상처럼 공급망의 안전을 강화합니다. 동시에 징벌적 관세와 같은 요건을 피하고 현지 시장의 요구에 유연하게 대응하는 데 도움이 됩니다. 결정적인 기대 효과는 고객이 변형 제품을 생산할 수 있도록 지원하는 당사의 제품입니다. 이를 통해 세단이든 컨버터블이든 하나의 생산 시설에서 다양한 파생 제품을 생산할 수 있으며, 모든 것을 유연하고 효율적으로 구현할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 맞춤형 솔루션을 제공하고 시장에 최적의 서비스를 제공할 수 있습니다. 지난 수십 년 동안은 글로벌화가 특징이었다면, 이제는 로컬라이제이션이 뚜렷한 추세로 자리 잡고 있습니다. 우리와 고객들에게 'local for local'은 선택이 아니라 미래를 위한 필수 사항입니다."
생산 현장을 지역으로 이전하면 많은 기대 효과가 발생합니다.
운반 경로가 줄어들면 비용이 절감될 뿐만 아니라 배송 안정성도 높아집니다. 불필요한 지연 없이 고객에게 제품이 더 빨리 도달하는 것은 고객 만족의 결정적인 요소입니다.
운송 활동 횟수가 줄어들면 환경에 미치는 영향이 줄어들고 지역 순환 경제를 촉진하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 가공 중에 생성된 금속 칩을 녹여서 재사용할 수 있습니다.
기업은 유연한 생산으로 지역별 트렌드에 더 잘 대응할 수 있습니다. e-모빌맅 또는 내연기관에 대한 수요가 높은 시장에서는 특정 고객 요구 사항을 충족하도록 전환할 수 있는 생산 라인의 기대 효과를 누릴 수 있습니다.
현지 설비는 글로벌 장애에 더 탄력적으로 대응할 수 있습니다. 지정학적 긴장이든 팬데믹이든, 탈중앙화된 구조는 글로벌 공급망의 안정성과 원활한 프로세스를 보장합니다.
'Local for Local' 개념은 자동차 산업의 지속 가능성 목표 달성을 위한 핵심 구성 요소입니다. 운송 경로를 단축하고 그에 따른 CO₂ 배출량을 줄임으로써 고객의 생태 발자국을 크게 줄이는 데 도움을 주고 있습니다."라고 요하네스 베르방어는 말합니다.
"정치적인 틀도 이러한 방향으로 발전하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 CHIPS 법이 현지 생산을 강화하는 확실한 인센티브로 작용하고 있습니다. 당사는 전문성을 바탕으로 고객이 이러한 변화를 성공적으로 구현할 수 있도록 지원합니다.
현지 생산의 기대 효과는 엄청납니다. 공급망이 단축되면 고객은 제품을 더 빠르고 안정적으로 시장에 출시할 수 있으며, 이는 특히 시간이 결정적인 요소인 자동차 산업에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 또한 현지 생산을 통해 변화하는 고객 요구 사항이나 계절적 변동에 신속하게 대응할 수 있습니다. 다양한 생산 방식에 대한 지식을 바탕으로 고객이 공장 가동률을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 다양한 변형 제품을 제공할 수 있는 Festo 제품이 실현에 도움이 됩니다.
Festo 생산의 경우, 변형 제품 생산은 수년 동안 당사 제품의 핵심 구성 요소였으며 고객을 위한 핵심적인 역할을 해왔습니다 . 솔루션을 자유롭게 구성할 수 있는 기능은 고객이 법적 및 시장별 사양이나 기술적 요구사항 등 특정 요구사항을 충족할 수 있도록 해주기 때문에 매우 중요합니다. 하지만, 이러한 유연성과 최대의 효율성을 결합하는 것은 여전히 끊임없는 도전 과제입니다. 바로 여기에 우리의 강점이 있습니다: 우리는 기술 솔루션은 물론 고객의 이익을 위해 이를 성공적으로 구현하기 위한 경험과 헌신도 제공합니다."
'Local for local' 원칙은 현재의 위기에 대한 단기적인 대응 그 이상입니다. 이는 자동차 생산의 효율성, 유연성 및 지속 가능성을 크게 개선하는 전략적 단계입니다. 소비자가 맞춤형 제품과 짧은 배송 시간을 기대하는 이 시대에 이러한 접근 방식은 장기적인 성공의 토대를 제공합니다.
차량 제작의 미래는 고객과 가깝고, 자원을 절약하며, 유연성을 갖춘 현지에 있습니다. 이 전략에 전념하는 기업은 경쟁 우위를 확보하는 것은 물론 업계의 혁신에도 적극적으로 기여합니다.