네덜란드 회사인 Soteria Medical BV에서 개발한 새로운 RCM(Remote Controlled Manipulator)은 의사의 작업을 더 쉽게 만들고 환자의 시술 강도를 줄여줍니다. 금속이 없는 RCM은 자기 공명 영상(MRI) 스캐너의 제한된 공간 내에 배치됩니다.
Partial automation by a robot makes the biopsy procedure much less stressful for the patient. Thanks to the high precision of the robot, which consists of state-of-the-art polymer stepper motors, one or two tissue samples are taken from a suspicious area. In randomised systematic biopsy, on the other hand, the urologist takes 12-16 samples under ultrasound guidance.