생산 - 자동화할 수 있을까요?

예 - 그리고 이는 친환경 수소를 지속적으로 공급할 수 있는 결정적인 장점입니다. 전해조 자동 제어는 효율성은 물론 운영 안전성도 높여줍니다. 압력 조절, 가스 정화 또는 밸브 제어와 같은 프로세스를 분산형 또는 중앙 집중식 방식으로 스마트하게 연결할 수 있습니다.

지금 자동화가 중요한 이유는 무엇일까요?

전 세계적으로 고품질 수소에 대한 분해가 확대됨에 따라 생산의 품질, 안전 및 속도에 대한 요구 사항도 증가하고 있습니다. 오늘날 수소를 대량으로 생산하려는 사람은 누구나 자동화 시스템의 전통적인 강점인 고가용성, 반복 정확성, 원활한 문서화를 필요로 합니다. 특히 재생 에너지원을 사용하는 경우, 매체 흐름의 정밀한 개방형 루프 제어 및 폐쇄형 루프 제어를 통해 제조업체는 항상 변동성이 큰 에너지 공급에 최적으로 대응할 수 있습니다.

간단하게 시작할 수 있나요? 구상(concept)이 없으면 더 좋습니다.

수소 생산의 기술, 안전 관련 및 표준화 난관은 높습니다. 압력, 온도, 폭발성 대기: 여기에는 전문성이 필요합니다. Festo는 ATEX를 준수하는 설계부터 각 Ex zone에서의 안전한 변환까지 모든 관련 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 전 세계적으로 표준화된 수소 생산이 가능해집니다.

수소 생산은 얼마나 안전해야 하나요?

답은 간단합니다: 매우 안전해야 합니다. 수소는 반응성이 높고 인화성이 강하며 감지하기 어렵기 때문에 기능 안전(functional safety)이 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 시스템은 사람, 환경 및 시스템을 보호하기 위해 국제 표준 IEC 61508(SIL)에 따라 인증받을 수 있어야 합니다. Festo는 작동 시 높은 안정성을 바탕으로 기능 안전을 위해 설계된 개별 구성 요소와 완전한 자동화 솔루션을 모두 제공합니다.

하지만 친환경 수소는 비싸기만 하지 않을까요?

효율적으로 생산된다면 그렇지 않습니다. 자동화는 화학, 철강, 시멘트와 같은 에너지 집약적인 산업에서도 생산 과정에서 에너지를 절약하고 높은 유지보수 비용을 줄이며 지속적인 운영을 가능하게 합니다. 재생 에너지와 결합하면 지속 가능한 생산을 위한 경제적으로 실행 가능한 모델이 만들어집니다. 결국 수소의 가격이 저렴할수록 이러한 산업에 더 유리합니다. 추가적인 장점: 기업은 탈탄소화에 적극적으로 기여하는 동시에 시장에서 긍정적인 이미지를 얻는 기대 효과를 누릴 수 있습니다.

수소가 필요한 이유

'From green hydrogen to long distance' 동영상을 통해 수소가 어떻게 일상 생활의 일부로 자연스럽게 자리 잡고 있는지 알아보세요.

Festo - 아이디어부터 시스템까지 함께하는 파트너

모듈형 전해조든 대규모 산업 프로젝트든 상관없음: 설계부터 시운전까지 함께합니다. 적용 분야에 맞게 정밀하게 맞춤화된 분산형 통합 구성 요소 또는 중앙집중형 제어 캐비닛 솔루션을 사용할 수 있습니다. Festo는 단순히 기술만을 제공하지 않습니다, 안전하고 효율적이며 지속 가능한 수소 경제에 대한 기여할 수 있도록 적극적으로 지원합니다.

A quick overview of the benefits Festo can offer

☑ Automation solutions for centralised & decentralised systems

☑ Expertise in functional safety (IEC 61508 / SIL)

☑ Worldwide experience in hydrogen production

☑ Solutions for energy-intensive industries

☑ Support with standards and certifications

☑ Advice, components, control cabinets – everything from a single source