수소를 생산하려면 중앙 집중식 자동화와 분산형 자동화 중 어떤 것을 선택해야 할까요? 여기에서 귀사의 수소 시스템에 가장 적합한 구성을 찾아보세요. 이 글에서는 제어 캐비닛을 사용한 중앙 집중식 접근 방식이 수소 기술을 시작하고 기존 시스템을 최적화하는 데 이상적인 이유를 설명합니다.
모든 중요한 구성 요소를 한데 모아주는 제어 캐비닛: 제어 시스템, 밸브 단자 및 압축 공기 준비 기능은 'Control Center'에 있습니다. 이를 통해 질서를 유지하고 전해조의 공압, 전기 및 전자 부품과 같은 장비를 안정적으로 보호하며 설치를 간소화할 수 있습니다.
☑ 사전 조립된 입력 및 출력으로 설치 시간 단축
☑ 멀티핀 플러그 연결로 호스 배선이 불필요합니다
☑ 명확한 구조로 빠르고 안전한 설치 보장
☑ 사전 조립 배송으로 시공 현장의 시간 절약
Festo AX는 기계 공정의 실시간 분석 및 최적화를 위한 AI 지원 소프트웨어입니다. 본 AI는 실시간 데이터를 지속적으로 분석하고 이상 징후를 조기에 감지하여 장애를 방지합니다. 디지털 유지보수 및 서비스 소프트웨어인 Smartenance와 함께 사용하면 너무 이르지도 늦지도 않게 필요한 시기에 정확하게 유지보수를 계획할 수 있습니다.
예 - 중앙에서 제어되는 시스템은 유연하고 비용 효율적입니다. 모듈은 개별적으로 교환하거나 추가할 수 있습니다. 시스템이 변경되더라도 안정적으로 유지됩니다. 이를 통해 적용 분야와 함께 효율적이고 안전하게 성장할 수 있습니다.
Festo has been supporting leading companies in the chemical industry for years with their successful production of hydrogen. With many successful projects in electrolysis and automation, we provide sound industry knowledge and practical solutionsfor safe hydrogen production exactly where it is needed.
☑ Safe hydrogen production with centralised automation
☑ Compact control cabinet with protection and clear structure
☑ Modular design for quick customisation
☑ Predictive maintenance with Festo AX and Smartenance
☑ Support from experienced Festo experts