안정적인 솔루션을 위한 간단한 시스템

Festo는 검증된 구성요소가 포함된 모듈식 시스템을 제공합니다. 여기에는 예를 들어 가장 협소한 공간에 설치되는 액추에이터용 소형 실린더, 밀집된 채널을 제어하기 위한 미니어처 밸브 및 랩온어칩의 압력 또는 위치를 모니터링하기 위한 소형 센서가 포함됩니다.

미세 유체 칩 레이아웃을 기반으로 적합한 밸브 블록을 설계하고 사양에 가장 적합한 모듈을 선택합니다. 미세 유체 칩의 멤브레인이 정밀하게 제어되는 방식으로 밸브 블록의 구성요소를 통합합니다. 이를 통해 신뢰할 수 있고 재현 가능한 공정을 위한 화학 물질이 저장소에서 반응 챔버로 올바른 순서로 이송되는 것이 보장됩니다.

설계와 관련하여 Festo는 전기장치뿐만 아니라 공압장치의 사용이 점점 더 증가하고 있습니다. 매우 컴팩트한 이런 구성요소는 열 발생을 최소화하면서 매우 안정적으로 작동합니다. 사용되는 화학 물질은 대개 열에 민감하기 때문에 이런 요소는 중요합니다. 따라서 냉각을 위한 추가 부품이 필요하지 않습니다. 통합된 압력 및 진공 발생기 덕분에 외부 공기 공급이 필요하지 않습니다.

Festo 솔루션의 프로세스 제어에는 복잡한 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 이런 이유에서 고객은 예를 들어 "출처를 알 수 없는 소프트웨어"를 사용할 필요가 없습니다. 이를 통해 추가적 모니터링이 필요하지 않으며 발생 가능한 위험을 피할 수 있습니다.

협업 엔지니어링을 통해 직접 양산에 적용 가능

Festo 엔지니어는 초기 계획 단계부터 고객들에게 지원을 제공합니다. 정의된 처리 순서(Assay)를 기반으로 적합한 밸브 블록을 설계하고 모듈라 시스템에서 사양의 요건을 가장 만족시키는 모듈을 선택합니다. 이때 기능 유닛으로서 이미 두 개 이상의 구성요소를 통합하는 기본 요소를 선택할 수 있습니다. 이런 기본 요소는 소요 공간 또는 유량과 같은 요건을 충족시킵니다.

고객은 자동화 프로세스를 이미지로 구현한 샘플에 매우 신속하게 접근할 수 있으며 이를 통해 많은 시간과 비용이 소요되는 최적화 단계를 생략할 수 있습니다. 샘플 구조는 바로 설치할 수 있고 사전 테스트를 거친 하위 시스템입니다. 개념 증명 후에 즉시 양산을 시작할 수 있습니다.

검증, 인증 및 공급 신뢰성

공동으로 개발한 이 솔루션은 자동화 기술 분야의 글로벌 선도 기업 Festo에서 최단 시간에 대량으로 공급할 수 있는 표준 구성요소로 구성됩니다. Festo의 품질 관리는 ISO 13485에 따라 인증되었습니다. 시스템 및 구성요소는 산업 표준의 적용으로 인해 매우 안정적이며 산업 자동화 분야에서 그 성능이 검증되었습니다. 뿐만 아니라 체외 진단 장치 규정 IVDR의 사양이 개발에 적용되었습니다.

Festo와 함께라면 새로운 랩온어칩 시스템의 가장 빠른 이 양산 방법도 가장 경제적이고 안전하게 구현할 수 있습니다.