유지보수 KPI가 중요한 이유는 무엇입니까?

유지보수 KPI는 유지보수 프로세스의 성과를 평가하고 이를 통해 개선 가능성을 식별하는 중요한 지표입니다. 이는 유지보수 활동의 효율성, 생산성 및 품질에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. KPI를 측정하고 준수함으로써 기업은 유지보수 활동의 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 줄이며 자산 가용성을 향상하고 전반적인 성과를 최적화할 수 있습니다.

KPI 측정

유지보수 KPI를 측정할 때는 회사의 특정 목표와 요구 사항에 맞는 올바른 지표를 선택하는 것이 중요합니다. 제조 업계에서 사용되는 다양한 KPI가 있지만 모든 KPI가 모든 회사에 적용되는 것은 아닙니다. KPI를 선택하고 측정할 때 다음 단계를 고려해야 합니다:

1. 귀하의 비즈니스와 전략에 맞는 명확한 목표를 정의하십시오. 정량적으로 측정 가능하고 달성하고자 하는 구체적인 목표를 설정하십시오.

2. 관련 데이터 수집: KPI를 측정할 수 있는 신뢰할 수 있는 데이터 소스가 있는지 확인하세요.

3. 보고 및 분석: CMMS를 사용하여 수집된 데이터를 분석하고 의미 있는 보고서를 생성합니다. 이를 통해 언제든지 추세를 인식하고 편차를 식별하며 개선을 위한 조치를 도출할 수 있습니다.

CMMS 및 KPI 보고

CMMS는 유지보수 KPI를 캡처, 관리 및 보고하기 위한 효과적인 솔루션을 제공합니다. 아래에서는 몇 가지 KPI에 대해 설명하고 CMMS가 KPI를 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.

1. Mean Time Between Failures (MTBF)

MTBF는 두 번의 오류 사이에 시스템이 평균적으로 작동하는 기간을 나타냅니다. 가동 시간을 고장 횟수로 나누어 계산합니다. MTBF 값이 높을수록 시스템이 고장 전에 더 오랫동안 작동한다는 의미입니다. 이는 시스템의 신뢰성과 가용성을 나타내는 중요한 지표입니다.

MTBF를 개선하려면 고장 원인을 분석하고 예방적 유지보수 조치를 취하는 것이 중요합니다. CMMS를 사용하면 가동 중지 시간을 기록하고 오류의 원인을 식별하며 예방 조치를 계획할 수 있습니다.

2. Mean Time To Repair (MTTR)

MTTR은 오류 후 시스템을 복구하는 데 평균적으로 걸리는 시간을 나타냅니다. 총 가동 중지 시간을 가동 중단 횟수로 나누어 계산합니다. MTTR 값이 낮다는 것은 오류를 신속하게 해결하여 가동 중지 시간을 단축할 수 있음을 의미합니다.

일부 회사에서는 Mean Time To RepairMean Time To Recovery 유지보수 KPI로 구분합니다. Mean Time To Recovery은 오류 발생 후 시스템을 정상 작동 상태로 되돌리는 데 필요한 시간을 나타냅니다. 수리 시간에 초점을 맞춘 Mean Time To Repair과 달리, Mean Time To Recovery은 진단, 교체 부품 확보, 필요한 조치 수행을 포함하여 자산을 전체 기능으로 되돌리는 데 필요한 시간을 나타냅니다(그래픽 참조).

CMMS를 사용하면 수리 시간을 포착하고 분석하여 MTTR을 개선할 수 있습니다. 진단 시간이 오래 걸리나요? 수리 과정 자체인가요, 아니면 올바른 교체 부품을 기다리는 건가요? 수리 시간을 모니터링하고 분석함으로써 병목 현상과 비효율적인 프로세스를 식별하고 수리 시간을 단축하기 위한 조치를 도출할 수 있습니다.

3. Overall Equipment Effectiveness (OEE)

OEE는 시스템 및 생산의 전반적인 성능을 평가하는 가장 중요한 핵심 수치 중 하나입니다. 이는 시스템의 가용성, 성능 및 품질을 고려합니다. 높은 OEE 값은 효율적이고 안정적인 생산 및 시스템 성능을 나타냅니다.

Festo AX Smartenance 및 핵심성과지표(KPI)

Festo AX Smartenance는 유지보수 프로세스와 유지보수 KPI를 감시하기 위해 유지보수용으로 특별히 개발된 CMMS입니다. AX Smartenance를 사용하면 데이터를 수집하고 분석하고 보고서를 생성할 수 있습니다. 유지보수 활동을 관리하기 위한 사용자 친화적인 인터페이스와 광범위한 기능을 제공합니다.

Festo AX Smartenance는 어떻게 유지보수 KPI를 개선할 수 있습니까?

CMMS AX Smartenance는 유지보수 KPI(MTBF/MTTR/OEE)를 개선하고 유지보수 성능을 최적화하는 효과적인 솔루션을 제공합니다. AX Smartenance가 귀하를 도울 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

  • 데이터 수집 및 프로세스 자동화
    AX Smartenance는 유지보수 계획, 작업 주문 및 보고와 같은 데이터 및 프로세스 수집을 자동화합니다.
  • 필요한 모든 정보를 신속하게 제공
    회로도, 제안된 솔루션, 자세한 정보 등을 제공합니다. 모바일 앱 덕분에 언제 어디서나.
  • 실시간 모니터링
    이를 통해 문제에 조기에 대응하고 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다. 병목 현상을 방지하고 비효율적인 프로세스를 식별하여 목표한 조치를 취할 수 있습니다.
  • 보고 및 분석
    가동 중지 시간, 수리 시간, 유지보수 활동 및 기타 관련 데이터에 대한 자세한 보고서를 생성할 수 있습니다. 이러한 보고서는 병목 현상을 식별하고, 비효율적인 프로세스를 개선하고, 정보에 입각한 결정을 내려 유지보수 성능을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

결론

CMMS는 유지보수 KPI(MTBF/MTTR/OEE)를 개선하고 유지보수 성능을 최적화하는 효과적인 솔루션을 제공합니다. 이동 중에도 모든 관련 정보를 제공하고, 데이터 수집 및 분석, 프로세스 자동화, 실시간 모니터링 및 포괄적인 보고 기능을 통해 유지보수 프로세스의 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 줄이며 자산 성능을 향상시킬 수 있습니다.