다양한 코로나바이러스 테스트 방법은 무엇이며 어떻게 도움이 됩니까?

A) PCR 기반 테스트

PCR 검사(중합 효소 연쇄 반응)는 코로나19 감염 여부를 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 현재 코와 목 면봉을 실험실로 보내면 기술자는 바이러스 RNA를 분리하고 DNA로 변환한 다음 PCR 테스트를 사용하여 DNA를 검출 가능한 수준으로 증폭하여 특정 샘플에 새로운 코로나바이러스가 포함되어 있는지 확인합니다. 이 방법에는 PCR 플레이트에서 일반적으로 96개 또는 384개인 제한된 수의 테스트 웰 및 유전자 물질 복제에 필요한 수백만 개의 고유한 DNA 조각(프라이머로도 불림)을 합성하는 데 걸리는 시간을 포함하여 몇 가지 단점이 존재합니다.

B) 항체 검사

두 번째 검사는 흔히 혈청학적 검사로 불리는 항체 검사입니다. 항체는 우리의 면역 체계에 의해 생성되는 작은 단백질이며 대부분 혈액에서 발견됩니다. 이러한 항체 중 일부는 바이러스를 공격하고 중화합니다. SARS-CoV-2 감염 후 약 5일에서 10일이 지나면 신체의 면역 체계는 많은 항체를 생성하며, 그 중 일부는 바이러스를 무해하게 만들거나 중화할 수 있습니다. 이런 항체는 몇 달 또는 몇 년 동안 우리 몸에 남아 지속적인 보호 기능을 제공합니다. 인체에 높은 수준의 올바른 항체가 있으면 코로나19에 내성을 갖게 되며 일정 수준의 면역력이 있음을 의미합니다. 연구원들은 이러한 항체를 식별하여 치료법을 개발하는 데 사용할 수 있을 뿐 아니라 누가 이미 코로나19 바이러스에 면역이 있는지 확인할 수 있습니다.

이와 같은 대유행이 시작될 때 바이러스를 가진 사람을 확인하는 것은 지역 사회 확산을 제한하는 데 중요합니다. PCR 테스트는 이 단계에서 격리 절차를 가능하게 하고 기초 재생산 지수(R0)를 낮추고 전파를 지연시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 테스트는 바이러스 발생을 통제하는 가장 중요한 도구 중 하나입니다. 유행병이 진행됨에 따라 항체 검사의 중요성은 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 테스트는 유행병이 인구에서 어떻게 퍼지고 인구에서 어떤 수준의 면역이 달성되었는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 대규모 검사는 중요한 근로자가 업무에 복귀하여 더 취약한 사람들을 보호하고 궁극적으로 봉쇄를 해제하는 데 도움이 될 수 있습니다.


이런 기술은 이와 같은 유행병을 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. Festo의 독창적 액체 핸들링 솔루션 포트폴리오를 통해 실험실 장비 및 진단 회사의 기계 제조사에서는 높은 처리량의 확장 가능한 IVD 장비를 구현할 수 있습니다.
Festo는 실험실용 구성요소 및 지능형 하위 시스템을 통해 샘플 튜브 핸들링, 피펫팅 및 완충 용액 또는 RNA 디스펜싱과 같은 일반적인 테스트 절차를 위한 자동화 솔루션을 제공합니다.

실험실 자동화를 위한 Festo 제품은 실제 현장에서 검증되었으며 가장 까다로운 산업 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 구성요소를 개발할 때 Festo는 3% 미만의 CV(변동 계수)로 높은 처리량, 정밀도 및 정확도에 중점을 두었습니다.
높은 수준의 표준화 및 창고 관리 기능은 구성요소의 높은 가용성을 보장합니다.

이를 통해 코로나19 테스트의 가용성과 신뢰성을 보장하기 위한 테스트 용량을 신속하게 구축하고 필요에 따라 확장할 수 있습니다.