OEE(설비 종합 효율)란?

OEE는 제조 및 산업 자동화에서 기계 또는 생산 라인이 얼마나 효과적으로 활용되고 있는지 측정하는 데 사용되는 강력한 지표입니다. 이는 장비가 생산 공정에 얼마나 잘 기여하는지 반영하고 개선이 필요한 부분을 강조합니다.

OEE 값이 높으면 설비의 효율적인 사용을 의미하고, 낮으면 가용성, 성능 또는 품질에 잠재적인 문제가 있음을 나타냅니다. OEE를 이해하고 적용함으로써 기업은 병목 현상을 파악하고, 낭비를 줄이며, 운영 효율성을 개선하는 데 필수적인 제조 공정을 지속적으로 개선할 수 있습니다.

최신 기술로 OEE(설비 종합 효율)을 개선할 수 있는 방법

첨단 산업 자동화 솔루션은 제조업체가 OEE를 모니터링하고 향상시키는 방식을 개선하고 있습니다. 최신 센서, IIoT 플랫폼 및 AI 기반 분석은 실시간 생산 데이터를 지속적으로 수집하여 팀이 병목 현상을 즉시 파악하고 생산량에 영향을 미치기 전에 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.

예측 유지 관리, 디지털 트윈, 온프레미스 또는 클라우드 기반 모니터링 플랫폼과 같은 기술과 전략을 통해 기업은 다음과 같은 역량을 강화할 수 있습니다.

  • 장애가 발생하기 전에 예측하여 예기치 않은 다운타임을 줄입니다.
  • 주기 시간을 미세 조정하고 실시간으로 프로세스를 조정하여 성능을 최적화합니다.
  • 첨단 검사 및 데이터 기반 근본 원인 분석을 통해 품질을 개선합니다.

이러한 혁신을 통해 매니저는 생산 라인 전반의 기계 효율성을 명확하게 파악할 수 있고, 기술자는 장비를 최대 용량으로 가동할 수 있는 실행 가능한 인사이트를 확보할 수 있습니다. 이러한 기술과 OEE(설비 종합 효율) 지표의 시너지 효과는 기업이 지속적인 개선을 달성하고 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 됩니다.

OEE(설비 종합 효율) 계산의 구성 요소

OEE 계산의 세 가지 주요 구성 요소:

1. 가용성

가용성은 계획된 생산 시간 대비 기계가 실제로 가동된 시간을 측정합니다. 고장이나 유지보수 문제와 같은 예기치 않은 다운타임은 가용성을 떨어뜨립니다.

공식:
가용성 = 실제 운영 시간 / 계획된 생산 시간

2. 퍼포먼스

성능은 설비가 최대 속도로 작동하는지를 평가합니다. 모든 속도 저하, 노후화 효과 또는 일시 정지도 성능을 저하시킵니다.

공식:
생산성 = 생산된 제품 수 / 이론적으로 가능한 제품 수

3. 퀄리티

품질은 요구되는 기준을 충족하는 제품의 비율을 평가합니다. 결함과 재작업은 품질 점수를 낮춥니다.

공식:
품질 = 양호한 제품 수 / 총 생산 제품 수

설비 종합 효율성 계산 방법

OEE(설비 종합 효율) 계산의 세 가지 주요 단계:

1. 데이터 수집

실제 생산 시간, 가동 중지 원인, 기계 속도, 제품 품질 데이터를 기록합니다. 데이터가 정확할수록 OEE 결과는 더 의미가 있습니다.

2. 각 구성 요소의 계산

  • 가용성: 계획된 운영 시간과 실제 운영 시간 비교
  • 성능: 이상적인 생산 속도와 실제 생산 속도 비교
  • 품질: 우수 제품 대 총 생산 제품

3. 결과 결합

세 가지 구성 요소가 계산되면 이를 곱하여 최종 OEE를 구함:

OEE(설비 종합 효율) = 가용성 × 성능 × 품질

100% 점수는 해당 장비가 가동 중지 시간 없이 최대 속도로 고품질 부품만 생산하고 있음을 나타냅니다. 대부분의 자료에서 85% 이상의 OEE는 우수한 것으로 널리 인정받고 있습니다. 그러나 최적의 값은 특정 산업 부문과 생산 환경에 따라 크게 달라질 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

다음 표는 주요 산업 자동화 회사, OEE 소프트웨어 제공업체, 제조 연구 자료 및 저자의 MBA 학위 논문에서 발표한 범위를 종합한 것입니다.

OEE는 어디에서 유래되었나요?

OEE(설비 종합 효율) 개념은 1960년대와 1970년대에 일본에서 개발된 총 생생산성 유지보수(TPM) 방법론에서 유래했습니다. TPM은 모든 직원이 사전 예방적 유지 관리와 지속적인 개선에 참여하여 설비 효율성을 극대화하는 것을 목표로 합니다. OEE는 TPM 원칙이 얼마나 잘 적용되고 있는지 측정하는 핵심 지표가 되었습니다.

오늘날 OEE는 전 세계적으로 린 제조(lean manufacturing) 및 운영 우수성 추진의 핵심 요소로 자리매김하여, 자동화 생산 환경에서 생산성을 측정하는 보편적인 기준으로 기능하고 있습니다.

Festo 솔루션으로 OEE 향상

생산성 및 운영 효율성을 극대화하기 위해 노력하는 제조업체를 위해, Festo는 모니터링 및 개선을 위해 특별히 설계된 혁신적인 산업 자동화 솔루션을 제공합니다. 이미 많은 고객이 Festo 기술을 생산 시스템에 통합하여 최대 10%의 OEE 개선을 달성했습니다.

훼스토의 포트폴리오는 고성능 하드웨어 솔루션, 첨단 설계 소프트웨어와 수십 년 간의 애플리케이션 전문 지식으로 설계 및 최적화되었습니다. 또한 고객이 사내 AI 전문 지식 없이도 쉽게 배포할 수 있는 공압 및 전기 드라이브의 예측 유지보수를 위한 AI 기반 애플리케이션( )도 포함되어 있습니다.

모든 Festo 기술은 기존 생산 환경에 원활하게 통합되어 실시간 데이터, 실행 가능한 인사이트, 지능형 진단( )을 제공하여 다운타임을 줄이고 성능을 최적화하며 제품 품질을 향상하는 데 도움을 줍니다. Festo와 함께라면 OEE 개선이 가시적이고 달성 가능한 목표가 되어 세계 최고 수준의 생산 효율을 달성할 수 있습니다.