수년간 3D 레이저 스캐닝은 고고학, 건축 및 산업에서 문서화 및 계획의 가능성에 혁신을 가져왔습니다. 건물 또는 복잡한 형상의 3차원 시각화를 통해 보다 정확하고 안전하며 신속한 작업 방식을 적용할 수 있습니다.

이름에서 알 수 있듯이 레이저 스캐너는 레이저로 작동합니다. 한 번의 스캔 과정 중 짧은 단계의 시퀀스가 ​​수백만 번 실시됩니다. 스캐너는 환경에서 반사되는 레이저 빔을 방출합니다. 스캐너의 수신 광학 장치가 빔을 다시 수신합니다. 스캐너에 수신된 레이저 빔은 특별한 측정 방법을 사용하여 평가됩니다.

클라우드에서 실제 이미지까지

3D 레이저 스캐너는 삼각대에 부착되어 있으며 표준 서보 모터를 사용하여 수직 축을 중심으로 천천히 회전합니다. 수평축을 중심으로 분당 수백회 회전하는 거울은 방출된 레이저 빔을 굴절시킵니다. 레이저는 특정 영역에서 주변의 모든 표면을 스캔하고 반사된 신호의 강도를 기록하며 초당 최대 976,000개의 포인트까지 수백만 개의 작은 측정 포인트를 생성합니다. 이러한 측정 포인트는 포인트로 구성된 구름과 같은 형태의 환경 이미지를 생성합니다. 스캐너는 이러한 포인트를 실제 환경의 이미지와 연결합니다. 그 결과 3차원 공간의 표면 이미지를 생성합니다.

예를 들어 전체 건물 수준의 디지털 이미지를 생성하기 위해 스캐너의 방향 지정 포인트 역할을 하는 소위 레퍼런스 구를 사용하여 다양한 스캔 기록을 서로 연결할 수 있습니다. 상용 CAD 프로그램을 사용하여 스캐너의 3D 이미지를 확장해 물체와 구조를 포함시킬 수 있습니다. 이런 작업은 계획이 훨씬 쉬워지도록 합니다.

디지털 공장과 현실의 만남

Festo의 Scharnhausen 기술 공장의 새로운 건설은 이미 적층 제조 공정(3D 프린팅)을 적용하여 계획되었습니다. 미니어처 공장에서 직원들은 건설 단계의 미래 작업장에 대한 첫인상을 얻을 수 있었습니다. Festo는 전자 제품 생산을 현대화할 때 3D 레이저 스캐닝을 사용합니다.

이를 통해 미래의 작업장에 대한 빠르고 상세한 계획이 가능해 졌습니다. 계획 단계 이후의 놀라운 사실은, 기술 건물 장비가 실제 데이터를 기반으로 계획되고 누락된 치수를 빠르고 쉽게 결정할 수 있도록 하기 때문에 많은 비용이 소요되는 조정 및 연기를 방지할 수 있었습니다.