홈
블로그
바이오닉스
동물이든 식물이든 물이든, 땅이든, 공기든 자연은 다양한 기술 혁신과 발명의 영감을 제공합니다. 이를 생물학(Biology)와 전자기술(Electronics)의 합성어인 바이오닉스(Bionics)라 부릅니다. 오래전부터 Festo는 자연으로부터 배우고 있습니다. 당사의 바이오닉 러닝 네트워크는 미래의 기술의 원천으로 자연에서 영감을 얻고 있습니다. 이 새로운 지식이 당사 제품의 연구 및 개발에 어떻게 적용되는지 알아보십시오.
기계와의 대화
"시리야, 오늘 날씨는 어때?" "오케이 구글, 음악 소리 좀 줄여줘!" "알렉사! 파란색 운동화 다시 주문해줘!" 음성 어시스턴트와 함께 모든 명령을 따르는 기술은 이미 오래 전부터 생활의 일부가 되었습니다. 복잡한 소프트웨어 프로세스가 백그라운드에서 실행되므로 음성 제어가 원활하게 작동합니다. 음성 명령을 올바르게 해석하려면 많은 준비 작업, 높은 수준의 컴퓨팅 성능 및 마지막으로 인공 지능이 필요합니다.
초음파로 충돌없이 수영하기
돌고래와 거두고래는 자연 음향 탐지기를 사용하여 초음파를 통해 깊고 어두운 바다에서도 방향을 감지합니다. 잠수함 역시 위치 파악을 위해 초음파 기술을 사용합니다. 초음파 센서는 투명한 물질과 수중에서도 거리를 계산할 수 있습니다. BionicFinWave는 다음과 같은 특성을 사용합니다. 초음파 센서로 생체 공학 수중 로봇은 충돌없이 아크릴 유리로 만든 튜브 시스템을 관동하여 헤엄칩니다.
자연의 날개를 바라보며
비행은 인간이 오랜 시간 꿈꿔온 행위 중 하나입니다. 먼 과거부터 인간은 다양한 방식의 비행을 보여주는 동물의 세계에 매료되어 있었습니다. 비행은 바이오닉 러닝 네트워크에서 역시 반복적으로 다뤄지는 주제이기도 합니다. 대학, 기관 및 개발사와 협력하여 당사는 자연에서 파생된 기본 기술 원칙이 적용된 연구용 기계 바디를 수 년간 설계해왔습니다.
너무 쉬운 로봇 프로그래밍
프로그래밍이라고 하면, 대부분의 사람들은 많은 약어, 괄호 및 기타 기호가 포함된 복잡한 코드 라인을 떠올립니다. Festo가 공압 경량 로봇인 BionicCobot을 위해 개발한 소프트웨어에서 확인할 수 있듯이, 로봇 프로그래밍 역시 매우 간단해질 수 있습니다.
능숙한 뜨게질 솜씨
뜨게질이 구식이라고 생각하는 것은 옛날식 사고방식입니다. 점점 더 많은 제품이 3D 편직 기술을 사용하는 다양한 소재로 만들어지고 있으며, 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 효과적이며 친환경적인 제조 공정을 통한 유연성과 안정성은 혁신적인 기술의 장점 중 일부에 불과합니다.
파라메트릭 디자인
베이징 올림픽 수영장 Wasserwürfel이나 뒤스부르크의 도보식 롤러 코스터 Tiger & Turtle은 건물의 정체와 형태가 직각과 평행한 벽과 천장의 기하학적 한계를 아득히 넘어섬을 확실히 보여줍니다. 파라메트릭 디자인 방식을 통해, 다양한 유기적 형태와 특이한 디자인, 즉 디자이너와 건축가의 환상을 현실에 구현하는 것이 가능합니다.
컨덕터 트랙으로 만든 옷
Molded Interconnect Device 기술(짧게는 MID)을 적용하여 사출 성형 부품의 표면에 3차원 컨덕터 트랙을 부착할 수 있습니다. 이로써 기계 및 전자 기능을 고유한 방식으로 단일 성형 부품에 통합할 수 있습니다.