반도체 생산 공정을 최적화하는 것은 yield을 높이는 데 중요한 요소입니다. 프로세스 매개변수와 프로세스를 분석하고 최적화하여 효율성과 yield을 높일 수 있습니다. 기계 수준의 공정 매개변수에는 온도, 압력, 노출, 에칭 시간 등이 포함됩니다. 여기서 데이터 분석과 인공 지능은 프로세스를 개선하고 결과를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
생산 데이터 분석과 지속적인 개선은 장기적으로 yield을 높이는 데 필수적인 단계입니다. 예를 들어, 기업은 기계 학습과 같은 데이터 분석 도구를 사용하여 패턴과 추세를 식별하고 비효율적인 프로세스나 품질 문제를 제거할 수 있습니다. 인공지능은 대규모 데이터베이스를 기반으로 가능한 편차를 감지하기 때문에 최고의 도우미입니다. 이를 바탕으로 예측 품질, 즉 예측 가능한 제품 품질을 달성할 수 있는 개선 조치를 구체적으로 구현할 수 있습니다.
생산 시스템의 상태와 정밀도도 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 포토리소그래피 시스템, 화학 기상 증착용 CVD 시스템, 에칭 시스템 등의 상태가 양호한가요? 고장을 방지하고 yield을 높이려면 생산 시스템의 적시 유지 관리, 서비스 및 교정이 필수적입니다. 여기서도 인공 지능이 히스테리시스 창에서 매개변수의 편차를 정확하게 등록하여 예측 유지 관리를 가능하게 하기 때문에 점점 더 중요해지고 있습니다.
직원들은 또한 반도체 제조의 생산성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 정기적인 교육과 추가 교육은 프로세스에 대한 이해를 심화하고, 최적화 가능성을 식별하며, 보다 효과적인 솔루션을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
가장 작은 입자나 오염물질도 출력에 영향을 미칠 수 있으므로 반도체 생산은 클린룸 등급 ISO 1~ISO 5의 공간에서 이루어집니다. 온도, 공기질, 입자 오염 및 습도의 제어와 클린룸에 적합한 제품 포트폴리오가 필수적입니다. 효과적인 클린룸 프로토콜, 환기 및 여과 시스템의 정기적인 유지 관리, 클린룸 행동에 대한 직원 교육이 필요합니다.
사용되는 원자재, 특히 실리콘 웨이퍼의 품질은 생산 yield에 매우 중요합니다. 오염이나 결함으로 인해 오류가 발생하고 불량률이 높아질 수 있습니다. 따라서 재료의 품질 관리가 절대적으로 필요합니다.
반도체 생산에서 산출량을 늘리기 위해서는 기술적 및 조직적 측면을 모두 고려하는 전반적인 접근법이 필요합니다. 원자재 품질을 보장하고, 생산 공정을 최적화하며, 직원들을 트레이닝하고, 사전 유지보수 및 데이터 분석(예: 인공지능 활용)을 적용함으로써 반도체에서 얻은 기능성 칩의 산출을 극대화하고 생산량을 크게 증가시킬 수 있습니다. 지속적인 개선 문화를 구축하는 것이 장기적인 성공의 키입니다.
반도체 산업을 위한 자동화 솔루션을 확인하여 훼스토가 안정적이고 재현 가능한 반도체 생산을 어떻게 지원하는지 알아보세요.