마이크로유체학은 작은 채널 내부에서 아주 적은 양의 유체를 제어하는 과학 및 기술입니다. 이 유체들은 액체 또는 기체가 될 수 있으며, 채널의 너비는 종종 1밀리미터보다 작습니다.

이 규모에서 유체는 다르게 작용합니다. 표면 장력, 점도 및 채널 기하학은 중력이나 난류보다 더 중요한 요소로 작용하기 시작합니다. 이는 엔지니어와 과학자들에게 유용한 이점을 제공합니다: 소량의 액체를 높은 정밀도로 이동, 혼합, 가열, 분리 또는 분석할 수 있습니다.

이것이 마이크로유체학이 다수의 소형 생명 과학 장치에서 사용되는 이유입니다. 이 기술은 장치가 샘플과 시약을 제어된 방식으로 처리할 수 있도록 하며, 일반적인 실험실 설치보다 적은 공간, 적은 액체, 짧은 프로세스 단계로 작업을 수행할 수 있습니다.

마이크로유체학은 정밀하게 설계된 미세 채널, 챔버 및 제어 지점을 통해 액체를 가이드하여 작동합니다. 큰 샘플을 튜브를 통해 이동시키는 대신, 마이크로유체장치는 소량의 샘플과 시약을 압축된 내부 경로를 통해 이동시킬 수 있습니다.

간단한 마이크로유체 프로세스는 일반적으로 다음을 포함합니다:

  • 샘플 또는 시약이 장치로 들어오는 입구
  • 유체가 경로를 따라 이동하도록 가이드를 제공하는 미세 채널
  • 압력, 모세관 작용, 펌프 또는 밸브와 같은 제어 요소
  • 혼합, 가열, 분리 또는 반응이 일어나는 처리 구역
  • 결과를 측정, 읽기 또는 전송할 수 있는 검출 또는 출력 영역,

정확한 설정은 작업에 따라 다릅니다. 진단 장치, 정량 시스템, 그리고 오가논칩 모델은 모두 마이크로유체 원리를 사용할 수 있지만, 동일한 구조가 필요하지는 않습니다.

마이크로유체 칩을 액체를 위한 작고 구조화된 경로로 생각해 보세요. 샘플이 칩에 들어가 좁은 채널을 통과하고, 하나 이상의 기능 영역에 도달한 후 측정 가능한 결과를 생성합니다. 랩온칩 시스템에서는 이 방법이 여러 수동 실험실 단계를 대체할 수 있습니다. 단일 장치로 샘플을 준비하고, 시약을 혼합하며, 반응 조건을 컨트롤러할 수 있습니다.

결과적으로 더욱 간소화된 프로세스가 됩니다. 과거에 더 많은 공간, 더 많은 수동 작업, 더 많은 별도 구성 요소가 필요했던 단계들이 짧아지고 컨트롤러 하기 쉬워지고 있습니다.

마이크로 스케일에서는 유체 흐름이 보통 정밀하게 컨트롤러되고 예측 가능합니다. 많은 미세유체 시스템에서 흐름은 층류로 이루어지며, 이는 유체 층이 난류로 인한 혼합을 거의 일으키지 않은 채 서로 나란히 이동한다는 것을 의미합니다. 이것은 엔지니어들이 기기를 설계하는 방식에 영향을 줍니다: 혼합, 투약 및 반응 타이밍은 종종 채널 형상, 경로 길이, 압력 제어 및 소재의 표면 특성에 따라 달라집니다.

특히 중요한 세 가지 원칙이 있습니다:

  • 표면 효과가 더욱 강해지며, 이는 유체가 부피에 비례하여 더 큰 표면적과 접촉하기 때문입니다.
  • 흐름이 더 예측 가능하며, 이는 반복 가능한 투약과 샘플 분석을 용이하게 합니다.
  • 소량은 신속하게 반응하며, 가열 및 물질 전달 거리가 짧기 때문입니다.

이는 생물학적 및 화학적 공정에서 특히 유용할 수 있습니다. 더 적은 샘플 또는 시약 용량이 필요할 수 있으며, 민감한 단계는 제어된 환경에서 수행될 수 있습니다.

미소유체공학은 작은 유체 용량을 제어, 분석 또는 처리해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 생명과학 분야에서는 공간, 샘플 용량 및 재현성이 중요한 응용 분야에서 종종 필수적입니다.

일반적인 응용 분야는 다음과 같습니다:

  • 진단 및 IVD, 현장 검사와 소형 분석기를 포함합니다
  • 랩-온-칩 시스템, 실험실 기능이 소형 장치에 통합된 시스템
  • 생물학에서의 미세유체학, 세포 처리, 세포 분류 또는 단일 세포 분석과 같은 분야
  • 기관-온-칩 모델, 정밀한 미세유체 채널이 세포에 영양분을 공급하는 시스템
  • 약물 스크리닝, 테스트와 분석이 소량의 유체에 의존하는 분야
  • 자동화된 세포 치료 과정, 액체의 정밀한 이송이 잘 제어된 프로세스에 기여하는 경우
  • 분석 장비, 샘플, 시약 및 가스가 정의된 경로를 통해 이동해야 하는 경우

컴팩트한 생명과학 기기를 다룬다면, 다음 자료가 주제에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있습니다. 저희 연구팀은 실험실 자동화 및 의료 기술을 위한 마이크로유체학 개념과 이를 자동화된 CAR-T 세포 치료 및 장기-온-칩 시스템에 어떻게 활용할 수 있는지에 대해 연구하고 있습니다.

마이크로유체학은 단순히 유체 경로를 작게 만드는 것 이상의 내용입니다. 엔지니어와 과학자들에게 미세한 유체 용적을 정밀하게 제어할 수 있는 효과적인 아키텍처를 제공하여, 소형 장치가 샘플, 시약 및 반응을 최대한 효율적으로 처리할 수 있도록 하는 것입니다.

가장 중요한 점은 다음과 같습니다:

  • 마이크로유체학은 소형 채널과 챔버 내부의 작은 액체 또는 기체 용적을 제어합니다.
  • 유체의 거동은 미세 영역에서 변화하며, 따라서 표면 효과, 층류 흐름 및 채널 형상이 특히 중요합니다.
  • 마이크로유체 장치는 소형 형식으로 여러 실험실 단계를 결합할 수 있으며, 그 예로는 계량, 혼합, 제어 및 반응 탐지가 포함됩니다.
  • 생명 과학 분야의 애플리케이션은 종종 정밀한 유체 제어의 혜택을 받으며, 특히 샘플 용적, 반복성 및 장치 크기가 중요한 경우에 그렇습니다.

기본 사항이 명확해지면, 다음으로 유용한 단계는 유체 제어가 기기 신뢰성, 반복 가능성 또는 확장성에 어떻게 기여할 수 있는지 알아보는 것입니다.