Entre los contaminantes habituales presentes en un metro cúbico de aire ambiente sin tratar se encuentran:
Al comprimirse el aire, aumenta la concentración de todos estos contaminantes. Sin una preparación adecuada, pueden ingresar a la red de aire comprimido y afectar negativamente los componentes, los procesos y la calidad del producto.
Estas partículas pueden provocar:
Con el tiempo, la contaminación por partículas reduce la confiabilidad del sistema y acorta la vida útil de los componentes neumáticos.
El aire ambiente siempre contiene vapor de agua. Durante la compresión y el enfriamiento posterior, este vapor se condensa y se convierte en agua líquida. Si no se elimina de manera eficaz, el agua puede propagarse por todo el sistema de aire comprimido.
Entre sus consecuencias se encuentran:
El agua es uno de los contaminantes más comunes y críticos en los sistemas de aire comprimido, por lo que debe controlarse de manera sistemática.
La contaminación por aceite puede presentarse incluso en sistemas con compresores exentos de aceite. Entre sus fuentes se encuentran:
La presencia de aceite en el aire comprimido puede provocar:
En muchas industrias, incluso cantidades muy pequeñas de aceite pueden ser inaceptables y deben eliminarse de manera confiable.
Si no se atiende la contaminación del aire comprimido, sus efectos suelen manifestarse a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema:
Por lo tanto, la preparación sistemática del aire y el mantenimiento no solo son necesidades técnicas, sino también factores clave para optimizar los costos y la calidad.
Muchos sectores toman como referencia normas como la ISO 8573-1, que establece clases de pureza del aire comprimido para partículas, agua y aceite. Las especificaciones del cliente y la normativa local suelen establecer la clase de pureza requerida. La calidad objetivo del aire siempre debe definirse según la aplicación específica y alinearse con las normas vigentes, los requisitos del cliente y la regulación aplicable.
Una preparación eficaz del aire comprimido combina equipos adecuados con un mantenimiento constante. Ambos elementos son esenciales para alcanzar y conservar la calidad requerida del aire durante toda la vida útil del sistema. Los sistemas modernos de preparación del aire integran varias funciones para atender las principales fuentes de contaminación:
Incluso el mejor equipo de preparación del aire solo puede funcionar de manera confiable si recibe mantenimiento periódico. Un mantenimiento estructurado favorece la estabilidad de la operación, el cumplimiento de las normas y la eficiencia energética del sistema.
Entre las tareas de mantenimiento más importantes se encuentran:
Los filtros se saturan gradualmente con contaminantes. Sustituirlos a tiempo permite mantener un desempeño de filtración constante, prevenir obstrucciones y evitar una presión diferencial excesiva que aumentaría el consumo de energía.
El monitoreo periódico del punto de rocío a presión ayuda a verificar que los secadores funcionen correctamente y que se mantengan los niveles de humedad requeridos. Esto es especialmente importante en aplicaciones con requisitos estrictos de punto de rocío o en entornos donde las bajas temperaturas pueden causar congelamiento.
Una estrategia de mantenimiento documentada y alineada con las recomendaciones del fabricante y los requisitos de la aplicación es un elemento clave para la gestión sustentable del aire comprimido.