Duas formas de regular o nitrogénio: simplicidade ou inteligência

1.ª forma: orifício fixo ou válvula reguladora de fluxo ajustada - barato, simples, mas apresenta restrições

Os orifícios representam a maneira mais simples de regular o fluxo de nitrogénio. Trata-se de estreitamentos mecânicos (perfurações fixas) no sistema de tubagem, pelos quais uma quantidade definida de nitrogénio flui a pressão constante. A vantagem: custo total extretamente baixo, frequentemente abaixo dos 90 €, incluindo a montagem, uma válvula de comutação individual e o próprio orifício. Isto torna-os ideais para aplicações simples de regulação do caudal de nitrogénio em condições estáveis.

Um produto frequentemente utilizado neste contexto é a válvula MH1. Trata-se de uma válvula standard económica que, em conjunto com um orifício, oferece uma solução funcional e analógica para a regulação do caudal de gás na indústria. Em muitas aplicações, esta aplicação é suficiente, especialmente quando existe pressão para reduzir o investimento ou não é necessária retroalimentação digital.

No entanto, existem limites óbvios:

  • Pouca flexibilidade: é difícil mapear as alterações aos requisitos de nitrogénio.
  • Sem reação a variações da pressão: se a pressão de entrada diminuir, o caudal também, sem aviso.
  • Sem monitorização: não é possível monitorizar o caudal nem a aquisição de dados.

Além disso, é importante ter em conta que, se mais tarde pretender recolher valores de medição, será necessário hardware adicional (por  ex., sensores de fluxo ou de pressão separados, como também a entrada correspondente no controlador), o que aumenta os custos e a complexidade do sistema. Apesar da elevada durabilidade e fiabilidade da válvula, válvulas de comutação individuais como a MH1 não são ideais para processos críticos em termos de pureza, uma vez que, em comparação com controladores do fluxo de massa dedicados, prevê-se uma emissão de partículas mais elevada.

No entanto, muitas linhas de produção continuam a utilizar este princípio, especialmente quando apenas é necessário manter caudais volumétricos constantes e filtros adequados reabsorvem as partículas. Contudo, assim que são necessárias adaptações dinâmicas, monitorização fiável ou rastreabilidade do processo, esta solução atinge rapidamente os seus limites.

2.ª forma: válvulas reguladoras inteligentes - precisas, compatíveis com dados e preparadas para o futuro

Os controladores do fluxo de massa, como VEFC, VEMD ou VEAD oferecem métodos para controlar o caudal de nitrogénio, algo que orifícios fixos ou válvulas reguladoras de fluxo ajustáveis não conseguem:

  • Regulação dinâmica do fluxo de nitrogénio
    Mesmo com variações da pressão de entrada, o caudal volumétrico desejado permanece constante. Isto protege processos sensíveis.
  • Fiabilidade do processo através da monitorização
    Estes dispositivos fornecem feedback em tempo real, por exemplo, se o caudal estiver dentro da faixa desejada. Se a pressão baixar, até pode ser emitido um aviso automaticamente.
  • Aplicação em sistemas complexos
    Através dos controladores, os dados podem ser lidos centralmente e utilizados, por  ex. para a imputação de custos por centro ou para a otimização de processos. Isto é particularmente interessante quando o nitrogénio é fornecido e a sua faturação é realizada internamente com base no consumo.
  • Pré-requisito para a Preditive Maintenance e IA
    As válvulas reguladoras fornecem dados de maneira contínua (por  ex. caudal, temperatura ou pressão, se aplicável), que podem ser integrados em plataformas como Festo AX para a monitorização do caudal de nitrogénio, permitindo a manutenção preditiva e a análise de dados.

Os dispositivos em si não são "inteligentes" no sentido de deteção autónoma de anomalias, mas estão preparados para a integração com a IA. Em conjunto com a monitorização de filtros, sensores de pressão e algoritmos, é possível, por  ex. detetar o nível de contaminação dos filtros, permitindo uma manutenção atempada sem interrupção da produção.

Que tipos de válvulas existem e para que aplicações são adequadas?

Antes de decidir por uma válvula específica, é importante analisar cuidadosamente os requisitos técnicos e o ambiente da aplicação. Cada válvula tem as suas vantagens, seja em termos de caudal, dimensões ou conectividade.

Porque mais caro, às vezes, sai mais barato

Embora sistemas simples possam parecer significativamente mais baratos para adquirir, válvulas reguladoras confiáveis com função de monitorização oferecem vantagens decisivas:

  • Segurança do processo: variações na pressão de entrada não provocam variações no caudal
  • Feedback em tempo real: ideal para Preditive Maintenance e medição interna do consumo
  • Escalabilidade: as anomalias podem ser identificadas imediatamente, especialmente no caso de linhas complexas com múltiplos pontos de regulação
  • Total Cost of Ownership: sistemas precisos regulam o caudal exatamente ao nível necessário, permitindo poupar nitrogénio de forma ativa, o que, por sua vez, contribui para a redução do consumo energético e da pegada de CO2.

Exemplo: Num sistema com 50 válvulas reguladoras, um simples visor em cada dispositivo pode ajudar a identificar rapidamente pontos defeituosos, sem necessidade de leitura digital.

Perspetiva: Preparadas para a IA e a Preditive Maintenance

Os controladores do fluxo de massa modernos fornecem dados valiosos - caudal, pressão, temperatura - que podem ser integrados em sistemas de nível superior, como o Festo AX. Isto abre possibilidades como:

  • Determinação do consumo por centro de custos
  • Monitorização do desgaste dos filtros através da diferença da pressão
  • Previsões de manutenção com base em dados de carga reais

Estes dispositivos não são "inteligentes" por si só, mas estão preparados para a integração com a IA, formando a base para processos de produção suportados por dados e preparados para o futuro.

Apoio à decisão: a solução adequada para o seu processo

A escolha da válvula certa depende de vários fatores:

  • Faixa de caudal necessária
  • Consumo energético
  • Requisitos do processo (por  ex. classe de sala limpa)
  • Integração em controladores existentes
  • Requisitos de monitorização e leitura de dados

Para uma recomendação individual, passaremos a utilizar uma ferramenta interativa que, por meio de perguntas direcionadas, sugere a solução ideal, desde o simples orifício até à VEFC compatível com IA.

Conclusão

A regulação do nitrogénio na produção de semicondutores vai muito além de uma questão técnica: influencia diretamente a qualidade, a estabilidade do processo e os custos. Seja uma solução simples ou tecnologia de regulação de última geração, o que importa é o que a sua aplicação necessita. Ao fazer a escolha certa, assegura não só a segurança operacional, como também a eficiência e a sustentabilidade futura.