O cálculo do OEE mostra quão bem um dispositivo, máquina, linha de produção ou sistema aplica a sua capacidade teórica máxima e, particularmente, como funciona comparativamente a outros equipamentos semelhantes. A análise recai sobre três fatores-chave: disponibilidade, desempenho e qualidade. Juntos, esses valores fornecem uma visão geral da eficiência de uma linha de produção.

A otimização do OEE tornou-se um fator competitivo decisivo. As empresas com altos valores de OEE não são apenas mais eficientes, mas também conseguem reagir mais rapidamente às mudanças do mercado e otimizar a sua estrutura de custos.

Neste artigo abrangente, encontrará respostas para as seguintes perguntas:

  • Pretende calcular quão perto da capacidade máxima a sua máquina trabalha?
  • Porque a otimização da eficácia global dos equipamentos (OEE) é crucial para a eficiência da sua produção?
  • Que medidas contribuem para a redução dos tempos de inatividade, maximização do rendimento e aumento da produtividade da produção?
  • Como podem os sistemas de produção ser otimizados com o recurso a tecnologias modernas, como a monitorização de processos, a automação flexível e ferramentas baseadas em inteligência artificial?
  • Que papel desempenham os processos secundários, como as soluções de End of Arm, os sistemas de alimentação de material, os sistemas de inspeção, os sistemas de classificação e as unidades de embalamento?

Os três fatores-chave do OEE

A eficiência global do equipamento (OEE) oferece um método normalizado para pedir a eficiência de uma máquina em comparação com a sua capacidade máxima.

O OEE baseia-se em três principais indicadores: disponibilidade (tempo de atividade), desempenho (taxa de rendimento) e qualidade (taxa de rejeição). Em conjunto, estes fatores proporcionam uma visão clara e proporcional da produtividade real de um sistema, e tornam imediatamente visíveis as perdas ocultas e o potencial de otimização.

Disponibilidade temporal:

  • Avalia a frequência com que uma máquina está efetivamente disponível para funcionar.
  • Considera o tempo de inatividade previsto e imprevisto.
  • Mostra como uma empresa lida com tempos de manutenção e de passagem.

Desempenho produtivo:

  • Mede a velocidade real de produção em relação à velocidade máxima admissível.
  • Influi diretamente no desempenho e na eficiência geral do sistema de produção.

Qualidade do resultado da produção:

  • Avalia a percentagem de produtos fabricados que atendem aos requisitos de qualidade (conformes), comparativamente aos produtos rejeitados (não conformes).

Checklist da construção de EOAT: 10 dicas para manipulação e preensão mais seguras

Utilize este guia prático para rever as decisões de construção que podem afetar a fiabilidade da ferramenta de fim-de-braço, o esforço de engenharia e os custos operacionais.

  • Comece pela peça de trabalho e pela aplicação completa
  • Verifique o desempenho do robô e da ferramenta de fim-de-braço como um único sistema
  • Planeie interfaces entre mecânica, elétrica e software
  • Considere as superfícies, as tolerâncias e as condições de produção reais
  • Reduza o retrabalho por meio da validação antecipada
Obtenha a checklist

A fórmula OEE

O OEE é calculado através desta fórmula:

Mas o que é considerado um bom valor de OEE? Um valor de OEE considerado excelente em processos de produção situa-se, geralmente, nos 80% ou acima. Valores como estes são geralmente classificados na indústria como “nível de classe mundial”, visto refletirem uma utilização eficaz dos sistemas, alta produtividade e uma combinação otimizada de disponibilidade, desempenho e qualidade. As empresas que atingem estes valores de excelência costumam dispor de sistemas de produção altamente desenvolvidos, recorrendo às mais modernas tecnologias e a fluxos de trabalho otimizados para garantir a máxima eficiência.

No entanto, a obtenção de um valor elevado de OEE depende de uma vasta gama de fatores influentes que devem ser devidamente considerados. Um dos aspetos centrais é a forma do processo e do método, que influencia tanto a estrutura dos processos de produção como a eficiência dos métodos utilizados. Também a maturidade do sistema, o tempo de funcionamento (idade) e a boa colaboração entre os intervenientes no sistema de produção influenciam significativamente o valor obtido.

Benchmarking: Como se obtém um bom valor de OEE?

Medidas práticas para a otimização do OEE

O cálculo do OEE depende de vários fatores, incluindo:

  • Disponibilidade: Falhas imprevistas frequentes e longos tempos de manutenção afetam a rentabilidade da produção. Uma estratégia de manutenção eficaz é crucial para melhorar o tempo de inatividade.
  • Desempenho: Processos ineficientes ou fluxos de trabalho mal coordenados afetam significativamente a produtividade. Ferramentas digitais como o MES ou o SCADA ajudam a identificar problemas de desempenho precocemente.
  • Qualidade: O desperdício e o retrabalho reduzem a eficiência e aumentam os custos. Os sistemas de verificação automatizados desempenham aqui um papel decisivo.

Nos próximos parágrafos, abordaremos em detalhe as medidas práticas para a otimização do valor de OEE.

Otimização da disponibilidade: Reequipamento rápido e ajuste de formato

A disponibilidade é um dos fatores mais críticos no cálculo do OEE e é fortemente influenciada pelo tempo de funcionamento. Os períodos de inatividade previstos, como a manutenção ou a troca de formato, devem ser otimizados e reduzidos para o mínimo possível. O reequipamento rápido e a precisão nos ajustes de formato são os fatores decisivos para aumentar a flexibilidade.

Os sistemas modernos possuem tecnologias adequadas que permitem realizar mudanças de formato num tempo muito curto, diminuindo significativamente os tempos de inatividade previstos. A otimização direcionada dos tempos de preparação, com métodos como o SMED (Single-Minute Exchange of Die), contribui ainda mais para reduzir o tempo de reequipamento e aumentar significativamente a disponibilidade das máquinas.

Melhoria da qualidade: Zero Defect e sistemas à prova de falhas

O fator da qualidade no âmbito do OEE descreve a percentagem de produtos fabricados que cumprem os requisitos estabelecidos (conformes) e podem ser diretamente reutilizados sem necessidade de retrabalho. Uma alta qualidade tem impacto direto na eficiência da produção, visto que reduz a quantidade de desperdício e retrabalho, preservando recursos e reduzindo custos.

Os conceitos e tecnologias inovadores desempenham um papel fundamental na otimização da taxa de qualidade. Dessa forma, a produção sem falhas nos processos de pintura desempenha um papel central na prevenção de contaminações e na obtenção de uma maior rentabilidade. Além disso, os sistemas à prova de falhas (fail-safe) são essenciais, uma vez que permitem que a produção continue de forma confiável, mesmo diante de interrupções imprevistas.

Particularmente inovadora é a implementação do princípio Zero Defect, que visa a eliminação completa da ocorrência de erros desde o início. Através da utilização de sistemas de verificação modernos, observação de processos baseada em IA e controlos de qualidade automatizados, assegura-se uma produção com um rendimento consistente e elevado. A transparência máxima, alcançada através do acompanhamento contínuo dos processos de produção corretamente executados, contribui ainda para a obtenção da taxa de zero defeitos.

Aumento do desempenho: Ferramentas digitais e monitorização de processos

O desempenho é outro fator central de eficiência no OEE e avalia como a produção em relação à capacidade máxima possível ocorre conforme o previsto. Tem um impacto direto no rendimento e na eficiência global de uma linha de produção.

Uma análise precisa e a otimização do desempenho requer o uso de ferramentas de software modernas, que permitem uma monitorização detalhada. Estas ferramentas identificam atrasos, ineficiências e potenciais gargalos em tempo real, permitindo que as empresas respondam rapidamente a desvios.

As tecnologias mais frequentemente utilizadas incluem o MES (Manufacturing Execution System) e o SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Estes sistemas registam e analisam dados de produção de forma contínua, para evidenciar os problemas técnicos e os organizacionais. Além disso, os serviços baseados em Cloud oferecem possibilidades avançadas de armazenamento de dados, análise e implementação de observações de processos assistidas por IA.

Através desses fatores, as empresas podem não apenas aumentar a eficiência da produção, como também otimizar de forma direcionada os seus valores de OEE.

Os processos auxiliares e as ferramentas End of Arm são a chave para a eficiência global do equipamento

O manuseamento de materiais, os sistemas de alimentação de materiais, os sistemas de verificação, as unidades de classificação e as unidades de embalamento são componentes integrais de um sistema de produção eficiente. Uma solução otimizada de End of Arm (EOA) pode melhorar a eficiência dos sistemas de manuseamento, aumentando assim o desempenho da linha.

  • Um fornecimento de material bem planeado evita escassez de material e assegura que as máquinas principais possam operar continuamente.
  • Os sistemas de verificação automáticos asseguram a manutenção da qualidade sem a necessidade de processos de verificação manual, minimizando os atrasos imprevistos.
  • Os sistemas de classificação e embalamento são, em todo o processo de produção, os responsáveis por assegurar que o material não classificado seja eficientemente encaminhado para a etapa seguinte de processamento, e que o produto acabado seja preparado de forma eficiente para os processos logísticos subsequentes.

Conclusão: O caminho rumo a um OEE otimizado

Um valor alto de OEE baseia-se na forma como a disponibilidade, o desempenho e a qualidade de um sistema são otimizados tanto do ponto de vista técnico como organizacional. Reequipamentos rápidos e ajustes de formato precisos contribuem de maneira decisiva para o aumento da disponibilidade. Ao mesmo tempo, métodos de produção claramente definidos e à prova de falhas aumentam a qualidade, ao minimizarem erros e desperdícios.

A monitorização digitalizada de processos automatizados desempenha um papel fundamental na deteção precoce de quedas no desempenho e na implementação direcionada de medidas corretivas. Em particular, a utilização de efetores finais modernos e de outras soluções automatizadas de manuseamento para processos logísticos de produção aumenta significativamente o desempenho global de uma linha de produção, ao evitar gargalos e otimizar o fluxo de materiais.

A interação entre estes elementos permite que as empresas melhorem o seu OEE a médio e longo prazo e alcancem um valor de referência considerado um padrão de excelência em termos de eficiência na produção. A chave do sucesso reside na melhoria contínua, na análise detalhada dos sistemas de produção e na utilização ideal de métodos organizacionais modernos e tecnologias avançadas.