A criação da rede de automação laboratorial adequada pode resolver ambos os problemas, automatizando os processos repetitivos que exigem precisam, integrando o fluxo de trabalho e proporcionando referências e dados valiosos ao longo de todo o processo de análise laboratorial.
Os modernos sistemas de automação laboratorial podem contribuir com outras vantagens essenciais, tais como uma maior satisfação no trabalho e um menor risco de lesões devido a esforços repetitivos, como também a redução do número de erros e de perdas de amostras.
A automação laboratorial total pode ser obtida por meio da integração de equipamentos, como dispositivos de manuseamento de líquidos, espectrómetros e cromatógrafos, em conjunto com outros dispositivos, como leitores de códigos de barras e etiquetas RFID. A maioria dos elementos do fluxo de trabalho dos laboratórios podem ser automatizados, desde a preparação das amostras até à sua análise e armazenamento, mas é essencial contar com um bom plano e visão de futuro se pretende conseguir uma automação total e escalável.
A Festo colabora com inúmeras empresas no desenvolvimento de sofisticados sistemas de automação laboratorial que simplificam e tornam mais cómodo o trabalho nos laboratórios.
Fast MDx, por exemplo, colaborou de perto com a Festo para produzir o seu Sistema de Testes de Diagnóstico Molecular. Um sistema que adota o futuro da automação laboratorial aproximando os testes do paciente.
Os ambientes clínicos podem utilizar o sistema de Fast MDx para realizar testes no local de doenças como a Covid-19, a gripe A, a gripe B, o VRS-A e o VRS-B. Graças a poder ser instalado perto do paciente, os resultados podem estar disponíveis em uma ou duas horas, o que permite que os médicos identifiquem os agentes patogénicos e atuem mais rapidamente.
Também ajuda os centros clínicos a poupar nos custos, visto que não é necessário embalar e transportar os testes em separado. O sistema Fast MDx pode ser utilizado por uma única pessoa e consome menos energia por teste.
Molgen, empresa holandesa com experiência em laboratórios de engenharia genética de plantas e animais, passou de ter cinco empregados para 130 em três anos. A sua unidade de manuseamento PurePrep TTR é utilizada para o manuseamento automatizado de líquidos, com um rendimento de 320 amostras por hora. Nem os auxiliares de laboratório com formação e experiência podem alcançar este desempenho.
Graças à automação dos processos básicos com tecnologia da Festo, a Molgen pode colocar a sua equipa altamente qualificada em tarefas mais produtivas.
A Festo é líder em automação laboratorial. A nossa equipa de inovação trabalha em colaboração com os clientes para ajudá-los a criar e construir soluções de automação personalizadas e à medida, lançando para o mercado projetos-piloto capazes de tratar problemas mundiais.
Desde o diagnóstico in vitro até ao farmacêutico, passando pelo diagnóstico molecular e pelo manuseamento de líquidos, muitas aplicações biomédicas e das Life Sciences dependem da nossa vasta gama de soluções automatizadas para testes laboratoriais.