In prima parte a articolului, a fost explicata diferenta dintre parametrii de performanta precizie si acuratete si semnificatia acestora. In a doua parte, acesti doi indicatori de performanta sunt examinati mai in detaliu.

Modul expert: evaluarea preciziei si acuratetei in dimensiunile intra-run, inter-run si tip-to-tip

Pentru a permite identificarea rapida si eficienta a surselor de eroare, producatorii si operatorii de sisteme de manipulare a lichidelor au nevoie de o evaluare mult mai sistematica si diferentiata a parametrilor de performanta.

Acest lucru poate fi realizat prin impartirea manipularii lichidelor, de exemplu, pe microplaci, in urmatoarele procese de baza:

Trei sub-seturi posibile dintr-un set de date care include L × M × N masuratori:

1) Un canal de distribuire emite o serie de N fractiuni pentru experimentele intra-run.

2) Un canal de distribuire distribuie M serii de N volume individuale de lichid pe serie pentru evaluarea performantelor intre serii.

3) L canale de dozare, fiecare dozeaza un flux de N volume individuale de lichid pentru experimentele tip-to-tip.

Caracterizarea performantelor de dozare in cadrul celor patru niveluri (1) intra-run, (2) inter-run, (3) tip-to-tip si (4) load-to-load permite o analiza sistematica, detaliata si, mai ales, diferentiata a preciziei, acuratetei si a posibilelor surse de eroare. (1) Masuratorile intra-run furnizeaza in primul rand informatii privind precizia si acuratetea de baza ale unui singur canal de dozare al unui manipulator de lichide care dozeaza fractiuni intr-o faza de parcurgere continua. Erorile incorporate prin durate de pauza sau prin utilizarea unor varfuri diferite sunt excluse din aceasta analiza. (2) Masuratorile intre cicluri (inter-run) dezvaluie erorile datorate efectelor timpului de pauza si evalueaza reproductibilitatea sau stabilitatea unui sistem. Timpul de intarziere intre doua faze de parcurgere in scopul caracterizarii poate fi ajustat la timpii de pauza preconizati pentru aplicatia respectiva, de la cateva secunde la ore sau chiar zile. (3) Masuratorile tip-to-tip evalueaza sursele de eroare cauzate de abaterile din canalul de dozare (de exemplu, cartuse diferite, abateri ale duzei, abateri ale furtunului, niveluri de presiune diferite pentru diferite canale de dozare etc.). (4) Masuratorile load-to-load evalueaza sursele de eroare cauzate de operatiunile de incarcare folosind, de exemplu, un cartus sau un varf de unica folosinta.