İlk prototipleri geliştirirken, biraz özgürlüğe sahip olmak çok önemlidir. Böylece, mühendislerin yerleşim düzenlerini test etmelerine, bileşen pozisyonlarını değiştirmelerine ve analiz, süreç veya cihaz konsepti geliştikçe akış yollarını ayarlamalarına olanak sağlanır. Boru sistemleri bu özgürlüğü sağlar. Görünür, erişilebilir ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
Ancak tezgâh üzerinde işe yarayan bir yerleşim, kompakt bir cihazın içinde daha az esnek olabilir. Daha fazla kanal, fonksiyon, valf, sensör ve arayüz daha küçük bir alana sığdırılmalıdır. Yönlendirme, kullanılabilirlik, temizlenebilirlik ve üretim tekrarlanabilirliğinde engel oluşturmaya başlar.
Problem aşamalı olarak büyür:
Eklenen bir işlev için başka bir tüp, bağlantı elemanı veya konnektör gerekir.
Bir tasarım değişikliği yönlendirmeyi değiştirir ve yeni bükülme yarıçapları veya erişim sorunları oluşturur.
Ekstra arayüz başka bir potansiyel sızıntı noktası oluşturur.
Manuel adım montaj sırasında başka bir potansiyel farklılık ekler.
İlk bakışta her değişiklik yönetilebilir görünür. Ancak bir araya geldiğinde, birleştirilmesi, temizlenmesi ve yeniden üretilmesi zor bir akış yoluna neden olabilirler. İşte tam o noktada kanal düzenlemesi, yerleşim görevi olmaktan çıkar ve yapısal bir sorun haline gelir.
Bu blog, ilk karşılaştırmanızda dikkate almanız gereken noktaları sunar. Çözüm kılavuzu sizi bir sonraki adıma taşır ve ekibinizin bir tasarım yolunu belirlemeden önce borulama, manifold teknolojileri, bağlama yöntemleri, malzemeler ve tedarikçi modellerini gözden geçirmesine yardımcı olur.
Bunu, bir sonraki dahili incelemenizde veya tedarikçi görüşmenizde pratik bir filtre olarak kullanın. Daha net sorular belirleyebilir, avantaj ve dezavantajları daha iyi görebilir ve hangi akışkan mimarisinin daha kapsamlı değerlendirilmesi gerektiğine karar vermek için daha sistematik bir temel elde edebilirsiniz.
Seçeneklerinizi karşılaştırınÇok fazla akışkan bağlantısı genellikle hemen fark edilir bir sorun oluşturmaz. Çoğu zaman, zamanla yönetilmesi zor olan küçük değişiklikler eklerler. Bir yerde bir bağlantı parçası, başka bir yerde daha uzun bir hortum, bir sensörün etrafından dolaşan bir hat, bir valfin arkasında dar bir alan. Her karar kendi içinde anlamlı olabilir, ancak ortak etki tasarımı daha az güvenilir ve kopyalanması daha zor hale getirebilir.
Şu risklere dikkat edin:
Teşhis ve kompakt yaşam bilimi cihazlarında, bu sorunlar mühendislik çabasını etkileyebilir. Daha da önemlisi, test güvenilirliğini, kullanıcı güvenini ve üretim hazırlığını etkileyebilirler. Cihaz çalışmaya devam edebilir, ancak bu mimarinin tamamen işlevsel olduğu anlamına gelmez.
Akışkan mimarisindeki bir sorun genellikle bazı küçük hayal kırıklıklarına yol açar. Tek başına hiçbir semptom, tasarımın yeni bir yola ihtiyacı olduğunu göstermez. Ancak spesifik belirtiler, daha yakından bir incelemenin gerekli olduğunu göstermelidir.
Şu soruları ilk teşhis kontrolü olarak kullanın:
Eğer borular ve bağlantı elemanları iç düzeni domine ediyorsa, özellikle yeni fonksiyonlar eklendiğinde küçültme daha zor olabilir.
Sızıntılar, hapsolmuş kabarcıklar, ölü hacim veya tutarsız sıvı akışı, test ya da proses kararsızlığı gibi görünen parazitlere neden olabilir.
Eğer temizlenebilirlik karmaşık yıkama rutinlerine veya manuel erişime bağlıysa akışkan yolu gelecekteki doğrulama ihtiyaçlarını desteklemeyebilir.
Eğer bir bileşenin taşınması sırasında yönlendirmenin her seferinde yeniden tasarlanması gerekiyorsa bu durumda mimari büyütme için yeterince stabil olmayabilir.
Üretimde tutarlılık gerektiğinde manuel borulama düzenlerinin tekrar oluşturulması zor olabilir.
Eğer bileşenler tutarlı bir sistemin içinde değil de sıvı yolunun çevresine yerleştirilirse tasarımın bir sonraki adımı engellenebilir.
Daha ayrıntılı bir inceleme, ortamın nasıl aktığı, temizlendiği ve sistemden çıktığı ile rotanın montaj, servis ve üretimi nasıl desteklediği gibi tüm akışkan mimarisini ele alır. Bu da, ekibin bireysel sorunlar için kısa vadeli çözümler bulmanın ötesine geçmesine yardımcı olur.
Bu durum, sıvıların yön değiştirdiği yerlerde basıncı veya kanal boyutunu kontrol etmek, hangi arayüzlerin kaçınılabilir sızıntı riskleri eklediğini ve sonuçların tekrarlanabilirliğini etkileyebilecek ölü hacim veya hapsolmuş baloncukların nerede olduğunu incelemek anlamına gelir. Ayrıca hangi bölümlerin temizlenmesinin, incelenmesinin veya bakımının zor olduğunu ve hangi işlevlerde entegre valfler ve sensörlere ihtiyaç duyduğunu değerlendirmek anlamına gelir.
Amacımız, ekip teknolojileri, tedarikçileri veya entegrasyon seçeneklerini karşılaştırmadan önce akışkan yolunun gerekliliklerini tanımlamaktır. Bu da yeni kurulan OEM'lere, köklü OEM'lere ve mühendislik hizmeti sağlayıcılarına bir sonraki tasarım kararını vermeleri için daha net bir temel sunar.
Gereklilikler açıkça tanımlandıktan sonra bir sonraki adım, hemen bir teknoloji seçmek değildir. Sonraki adım, nedya, basınç ve akış aralığı, kanal geometrisi, malzeme uyumluluğu, temizlenebilirlik ihtiyaçları, entegrasyon noktaları ve üretim görünümü gibi farklı teknolojilerin karşılaştırılmasını mümkün kılan tüm bilgilerin toplanmasıdır.
Bu, ekibin sorunun hâlâ hat güzergâhında yapılacak iyileştirmelerle yönetilip yönetilemeyeceğini veya proje doğrulama ve kalıplama aşamalarına ilerletilmeden ya da üretime alınmadan önce akışkan mimarisinde daha sistematik bir yaklaşım gerekip gerekmediğini değerlendirmesine olanak tanır.
Ekibiniz, olası yönlendirme yaklaşımlarını karşılaştırabilir. Buna göre, geliştirilmiş bir boru düzeni, özel bir akışkan manifold veya daha geniş entegre edilmiş bir akışkan çözümü gerekebilir. Kompakt iç kanalları ve temiz malzeme bağlama işlemlerini önemli gören ekipler için diffusion bonded manifolds hakkında genel bir bakış, bu seçeneğin karşılaştırmaya dahil edilip edilmeyeceğine karar vermeye yardımcı olabilir. Asıl değer, seçeneklerin belirli bir teknolojiye yönelik genel bir tercih temelinde değil, cihazın gerçek kısıtları doğrultusunda karşılaştırılmasında yatar.
Akışkan tasarım yaklaşımınızı tartışmak veya düzen belirlenmeden önce projeyi şekillendirmeye başlamak ister misiniz? Mevcut gereksinimlerinizi, açık sorularınızı veya erken konseptinizi bizimle paylaşın. Hangi mimarinin, malzeme seçeneklerinin ve entegrasyon seviyesinin öncelikli olarak incelenmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olabiliriz.