目前,在實驗室診斷的許多領域,仍然主要採用手動處理樣本方式。其原因主要在於,許多使用者對過程自動化尚不瞭解。我們的生命科技部門開發有多款產品,為客戶提供了精確適配的解決方案,使全球各地的實驗室能夠透過自動化系統更安全、更有效率和更經濟地工作。
Festo 技術的核心應用是對液體樣本進行標準化的精確處理,以及對氣體和液體進行精確計量。在實驗室技術中,主要應用具有馬達和控制器的電動驅動器、夾爪、搬運系統和感測器。在醫療技術領域,我們的壓電閥在液體和氣體的高精度計量方面具有獨特的優勢。
人們對於安全、可靠且快速地完成大量樣本分析的需求,推動著實驗室分析不斷向自動化方向前進。人工處理樣本一方面很耗時,另一方面也容易發生錯誤。例如,樣本可能會被混淆、未達到無菌性要求,或檢驗液體的劑量不精確。自動化和可重複的過程能夠盡可能減少分析失誤,有利於確保過程可靠性,以及提高經濟效率。
針對此過程中最重要的步驟,即運送樣本和液體,我們為您開發了全面的產品系列,可協助您標記和識別樣本、開啟和關閉樣本容器、取出或送入精確配量的液體,以及進行運輸和定位。Festo 還可基於成熟的電氣和氣動自動化元件,針對設定的任務開發客製化解決方案。其中一個案例,是用於 DNA 分析的設備。在選擇經濟作物的流程中,它們每天可以提取數千種遺傳物質。
新冠病毒疫情讓我們認識到,實驗室對高樣本通量有著巨大的需求。即使擁有高素質的實驗室工作人員,也無法滿足這一需求。實驗室過程自動化是大勢所趨。因此,位於荷蘭的 MolGen 公司開發了 PurePrep TTR,它每小時可以製備 320 個患者樣本,用於進一步的分子處理。該設備採用了 Festo 實驗室專用自動化技術。