Kompaktzylinder

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Immer wenn der zur Verfügung stehende Platz, für einen Standard-Pneumatikzylinder nicht ausreicht, kommt der Kompaktzylinder ins Spiel. Aus dem Namen Kompaktzylinder lässt sich richtigerweise ableiten, dass diese Zylinder kompakt bauen, üblicherweise baut ein Kompaktzylinder kürzer als ein Standard-Normzylinder.

ISO 21287

Bis zum Jahr 2003 gab es keine Norm für diese speziellen Zylinder. Deshalb gibt es auf dem Markt auch die unterschiedlichsten Kompaktzylinder mit den unterschiedlichsten Abmessungen. Erst seit 2004 gibt es für Kompaktzylinder eine eigene Norm (ISO 21 287). Der Kompaktzylinder von Festo, der diese Norm erfüllt, heißt ADN (doppeltwirkend) bzw. AEN (einfachwirkend).

Übrigens sind die Gewinde an der Kolbenstange ebenfalls genormt, ganz im Gegensatz zum Durchmesser der Kolbenstange, dieses Maß unterliegt nicht der Norm.


 Kompaktzylinder.png
Kompaktzylinder ADN / AEN

Varianten

Die Kompaktzylinder ADN/AEN werden in den unterschiedlichsten Zylindervarianten gefertigt. Diese Varianten können aus einem Produkt-Baukasten nach Besarf zusammengestellt werden.


Befestigungsmöglichkeiten des Zylinders

Alle Kompaktzylinder ADN/AEN können direkt durch das Gehäuse, ohne weitere Anbauteile. befestigt werden. Die beiden Enddeckel (Lager- und Abschlussdeckel) sind mit dem Zylinderrohr durch je zwei oder vier Schrauben verbunden. Diese Schrauben haben ein Innengewinde zur Befestigung des Zylinders. Der Zylinder kann auch mit Schrauben befestigt werden, die durch den kompletten Zylinder gehen. In der Tabelle sind die Schraubengrößen zur Befestigung des Zylinders angegeben.

Zylinder-
durchmesser

Gewinde im
Zylinder

Schraubengröße
für Durchgangs-
schrauben

12 M 4 M 3
16 M 4 M 3
20 M 5 M 4
25 M 5 M 4
32 M 6 M 5
40 M 6 M 5
50 M 8 M 6
63 M 8 M 6
80 M 10 M 8
100 M 10 M 8
125 M 12 M 10



Gewicht der Kompaktzylinder

Kompaktzylinder zählen, durch die kompakte Bauform, nicht automatisch zu den leichtesten Zylindern. Dennoch sparen sich diese Zylinder, durch die kurze Bauform, einiges an Gewicht auf und sind dadurch bei gewichtsrelevanten Einsatzfällen gern eingesetzte Bauteile.

Wie viel wiegen Zylinder der Baureihe ADN/AEN?

Zylinder-
durchmesser
Grundgewicht
[g]
Gewicht pro
10 mm Hub
[g]
12 77 12
16 79 14
20 131 21
25 156 23
32 265 30
40 246 37
50 540 51
63 722 59
80 1300 79
100 2154 98
125 2880 117


Maße an Kompaktzylindern

Verschiedene Maße werden immer wieder mal angefragt. 

Hubtoleranz der ADN/AEN 

Zylinder-
durchmesser
Hubtoleranz
max. [mm]
12 + 0,8
16 + 0,8
20 + 1
25 + 1
32 + 1
40 + 1
50 + 1
63 + 1
80 + 1
100 + 1,2
125 + 1,2


Jochplatte

Welche Außenmaße haben die Jochplatten der ADNGF?
Die Außenmaße der Jochplatte haben die gleiche Größe wie die Außenmaße des Zylinders.

Quadratische Kolbenstange

Sind bei einem Kompaktzylinder ADN mit quadratischer Kolbenstange die Flächen der Kolbenstange zu den Zylinderaußenflächen ausgerichtet?
Ja, die Parallelitätstoleranz des Kolbenstangenlagers zum Lagerdeckel beträgt 0,2 mm.

ADN quadratische Kolbenstange.png


Hublängen

Sind Kompaktzylinder von Festo nur in den aufgeführten Standardhublängen erhältlich?
Die meisten Kompaktzylinder können in allen Hublängen innerhalb des vorgegebenen Maximalhubes gefertigt werden.

Gewindegröße im Zylinderrohr

Welcher Gewindebohrer wird benötigt, um die Gewinde im Zylinderrohr eines Zylinders ADN/AEN zu schneiden?
Die Bundschrauben, welche den Lager- und Abschlussdeckel mit dem Zylinderrohr verbinden, sind als Formschrauben ausgelegt. Das heißt, dass die Gewinde beim Einschrauben durch die Bundschraube selbst geformt werden.

Einsatzvarianten

einfachwirkender Zylinder als doppeltwirkender Zylinder

Können einfach wirkende Zylinder AEN-... als doppelt wirkende Zylinder eingesetzt werden?
Der konstruktive Aufbau der Zylinderbaureihe AEN lässt den Einsatz als doppelt wirkender Zylinder nicht zu.

Mehrstellungszylinder

Gibt es eine Möglichkeit mit Kompaktzylindern mehr als zwei definierte Positionen anzufahren?
Durch die Verbindung zweier Zylinder können bis zu vier Positionen angefahren werden. Mit einem Mehrstellungsbausatz DPNA werden die beiden Zylinder bodenseitig montiert.
Den Kompaktzylinder ADN gibt es aber auch als Variante "Mehrstellungszylinder ADNM", dadurch entfällt die Montage von Einzelzylindern.

Hochkraftzylinder

Wie lässt sich die Kraft an einem Zylinder erhöhen?
Sofern noch Druckreserven vorhanden sind und beim Zylinder der zugelassene Höchstdruck noch nicht erreicht ist, ist es das einfachste die Kraft über eine Druckerhöhung zu realisieren.
Wenn noch genügend Platz vorhanden ist, können natürlich auch weitere Zylinder, parallel zum ersten Zylinder, eingebaut werden.
Oder es wird die Variante "Hochkraftzylinder ADNH" eingesetzt. Dieser Zylinder baut länger, bringt aber auch die Kraft von mehreren Zylindern (Achtung: höhere Kraft nur im Vorlauf).

Position abfragen

Die Hochkraftzylinder ADNH und Mehrstellungszylinder ADNM bestehen aus mehreren Zylinderkammern. Da immer nur der vorderste (kolbenstangenseitige) Kolben einen Magneten zur Abfrage besitzt, kann die Positionsabfrage auch nur im Sensornuten-Bereich des vordersten Profilrohres erfolgen.

WebLinks

Beuth Verlag