Home
Blog
Robotica
Che si tratti di robot industriali o cobot, oltre al collegamento in rete digitale di interi impianti, i sistemi di autoapprendimento e le soluzioni di automazione basate su robot hanno un ruolo sempre più importante nella produzione.
Pratica
Scegliete la giusta pinza per robot
Un sistema di presa affidabile inizia con il pezzo, il movimento, l'ambiente e la configurazione del robot. Questi cinque passaggi vi aiutano a confrontare le opzioni di pinza.
Bionica
Programmare un robot è un gioco da ragazzi
Durante la programmazione, la maggior parte delle persone pensa a righe di codice complicate con un sacco di abbreviazioni, parentesi e altri simboli. Anche la programmazione di un robot può essere molto semplice, come dimostra il software sviluppato da Festo per il suo robot pneumatico leggero, il BionicCobot.
Innovazione
Interazione affascinante
Nel Kennedy Space Center della NASA in Florida come nel Phaeno Science Center di Wolfsburg, ai visitatori piace chiacchierare con il robot umanoide RoboThespian. Non è solo in grado di parlare con noi umani. Si rivolge anche a noi in modo personalizzato, con movimenti che sembrano naturali. Ciò grazie alla modernissima tecnologia di Festo: il Muscolo fluidico e le piezo-valvole. Alto 1,75 metri e pesante circa 33 chilogrammi, l'umanoide è stato sviluppato da Engineered Arts Limited a Penryn, in Cornovaglia (Gran Bretagna).
Un vestito fatto di tracce conduttrici
Con l'aiuto della tecnologia Molded Interconnect Device (MID), è possibile applicare tracce conduttrici tridimensionali visibili sulla superficie di componenti stampati a iniezione. Ciò consente di integrare funzioni meccaniche ed elettroniche su un unico pezzo stampato in modo esclusivo.