主页
博客
能源效率
对于当今的许多公司来说,节能是保持国际竞争力的关键因素。最佳的泄漏管理可大大降低压缩空气的成本,就比如泰莱公司 (Tate&Lyle)。
探索背后的故事
五种降低成本的方法
能源价格上涨、交付周期缩短、利润空间承压——这些都促使生产团队更深入地审视自身运营状况。 挑战显而易见:必须降低成本,但同时不能牺牲产量、可靠性或灵活性。 运动控制技术在维持这一平衡中扮演着关键角色。 气动自动化技术与电动运动控制之间的选择,直接影响着能耗、维护工作量、调试时间及长期运营成本。 以下是五种切实可行的方法,通过更聪明的自动化技术决策来降低生产成本、提升运营效率。
创新
工业中隐藏的能源损失
能源成本上升而性能却没有提高,这是工业压缩空气系统能源损耗的一个明显警示信号,也是日常生活中容易被忽视的一个问题。 微小的漏气、系统压力设置过高或应用效率低下都会造成高昂的成本,并对运行和环境产生负面影响。 如果了解了真正的原因,就能事半功倍。 但是,节约成本的最大潜力究竟在哪里呢? 我们会告诉你哪里值得先看。
机械与设备制造领域的可持续发展
利用创新型自动化解决方案,工程师可在机械与设备制造领域推动生态转型。 欢迎了解为何可持续性正成为决定性的竞争优势,以及如何协助客户实现气候目标。
可持续性行动和规划
制造业和加工业企业正面临着一项重大挑战: 如何在实现可持续发展目标的同时保持竞争力? 现代自动技术为解决这一难题提供了创新型解决方案。 本文将为您介绍可持续自动化如何帮助企业平衡生态和经济目标。
提升可持续性的 5 项关键举措
可持续发展理念正在革新自动化行业。 本文探讨五项开创性举措与法规,它们为企业带来了新的挑战,同时也为创新与增长提供机遇。 了解为何在可持续发展方面采取积极主动的策略对未来的商业成功至关重要。
系统化节约压缩空气成本
当下,能源效率已然成为全球工业企业普遍面临的重要问题。在不断上升的能源成本和日益严格的环保规定的双重挤压下,企业不得不重新考虑能耗问题并采取优化措施。在采访中,Festo 能效专家兼认证审计员 Heiko Fleischhacker 介绍企业能从系统化压缩空气能效审计中获得哪些附加值。虽然压缩空气应用领域可以轻松实现可持续节能,但过往却经常被企业领导层忽略。
注重可持续发展,贯彻高能效生产方针
居高不下的能源价格、不断增大的成本压力,以及日益增强的气候保护意识,促使能效问题日渐成为企业面临的一项重要课题。其中,制造业面临的能耗优化问题尤其严峻。经常被忽略的方面:压缩空气处理与使用。通过消除泄漏和优化压力水平等措施,可以在降低能源成本的同时提高设备综合效率 (OEE)。Festo 销售运营负责人 Sven Lensdorf 介绍如何通过创新和专家咨询降低二氧化碳对环境的影响。
实践
分级供气:需干则干,可标则从标
TNO 联系了 Festo,希望升级其现有压缩空气系统。 他们需要更多的压缩空气,而且质量必须更好。 经过前期审计,Festo 与 Royal HaskoningDHV 组建工作组,并提出了一项方案,建议采用两个独立的系统,每个系统提供不同质量的压缩空气。 TNO 现在能够在紧急情况下可连接两套系统,因此压缩空气气源的可用性、容量、质量与效率提升至更高水平。
亮点
可持续发展和气候保护
气候保护应从自身做起。因此,Festo 正在积极推行符合联合国发展目标 (SDG) 的可持续发展战略。从 2023 年起,我们在德国的所有办公楼,以及我们的全球生产和物流基地都将在范围 1 和范围 2 内实现碳中和。从 2026 年起,整个 Festo 集团将实现碳中和。作为家族企业,我们制定了实现碳中和的目标,以此来承担自身责任。请继续阅读了解其中的具体内容,以及我们将如何协助您实现自己的目标。
数字化制冰时代
由于数字化,国际品牌 Ben&Jerry's 的荷兰冰淇淋工厂即将迎来全新制冰时代。Festo 的智能产品和解决方案支持这种创新融入:借助工业节能模块 MSE6-E2M、Festo 仪表板和 CPX-IOT 网关,冰淇淋制造商可以随时关注其压缩空气消耗成本并予以降低。
减少成本:能源效率
铅笔磨削设备与能源效率有什么关系?有很大的关系!在 Festo 埃斯林根伯克海姆总部举办的“体验能效”展览中,铅笔磨削设备展示了如何将一种能效优化措施与另一种措施相结合,以通过减少摩擦和重量、回收能量、选择适当的元件以及高效驱动和控制等方式获取一种整体概念和令人印象深刻的能源认证。
最小的消耗,最大的快乐
节能措施是全球公司 Unilever 企业理念的基石。该公司目前正在使用新的节能模块 MSE6-E2M 来大幅降低生产 Magnum 冰淇淋的机器所消耗的压缩空气。
泄漏检测实践
Festo 节能服务可帮助全球的工厂降低运营成本。通过分析压缩空气的产生、消耗和质量以及通过有针对性的泄漏检测,可以发现隐藏的错误源。在荷兰的 Tate&Lyle,能源效率专家发现了该公司压缩空气每分钟损失 6000 升。
空气就是金钱
井然有序的能源管理可提高气动系统和组件的效率, 防止压缩空气的损耗逐渐增加,并通过集成新技术来确保长期的性能提升。准确分析是降低能源成本的基础。