主页
博客
探索背后的故事
欢迎走近 Festo,进一步了解关于我们的信息:无论是 Festo 学习工厂中的 CP Factory、Scharnhausen 技术工厂的前沿自动化技术,还是例如在盐雾室中进行的产品硬度测试,都会给您带来惊喜。
获取任务的实际周期时间
学习如何在 CODESYS 中测量实际任务周期时间,并选择合适的方法进行精确的控制器性能检查。
如何确定机器PL等级
PL等级有助于判定安全回路能否在可预见条件下可靠执行其安全功能。 本文阐述了工程师在根据 ISO 13849 评估性能等级时需要考虑的关键参数。
五种降低成本的方法
能源价格上涨、交付周期缩短、利润空间承压——这些都促使生产团队更深入地审视自身运营状况。 挑战显而易见:必须降低成本,但同时不能牺牲产量、可靠性或灵活性。 运动控制技术在维持这一平衡中扮演着关键角色。 气动自动化技术与电动运动控制之间的选择,直接影响着能耗、维护工作量、调试时间及长期运营成本。 以下是五种切实可行的方法,通过更聪明的自动化技术决策来降低生产成本、提升运营效率。
为什么安全会拖慢汽车制造设备?
汽车自动化中的功能安全,不能再被视为项目临期才去应付的合规任务。 设备制造商需要更安全的运动控制、更快的集成速度和更高的能效,同时不增加工程负担或拖慢生产节奏。 本文将向您展示,结构化的安全方法如何帮助厂商降低复杂性、支持现代标准,更放心地构建具有竞争力的电动汽车和汽车制造系统。
10 大工业自动化协议
在向工业 4.0 转型的过程中,选择合适的工业通信协议是提高效率、减少停机时间和利用数据挖掘新价值的关键。 除了办公 IT 之外,现场总线和工业以太网还为智能产品、IIoT 和联网工厂提供了核心支撑。 本概览揭示了通信协议的演进如何赋能当今自动化领域的可扩展性、实时洞察与竞争优势。
借助远程 I/O 降低成本
降低成本,大幅度减少布线工作量,提高灵活性。 在本博文中,我们对多种系统架构方式进行对比,为您提供经济高效又面向未来的自动化解决方案。
通过远程 I/O 节省成本
采用远程 I/O 解决方案的机器架构,可有效节约机器总运行成本。前期细选技术并谨慎落实,有助于大幅节约成本。
减少成本:能源效率
铅笔磨削设备与能源效率有什么关系?有很大的关系!在 Festo 埃斯林根伯克海姆总部举办的“体验能效”展览中,铅笔磨削设备展示了如何将一种能效优化措施与另一种措施相结合,以通过减少摩擦和重量、回收能量、选择适当的元件以及高效驱动和控制等方式获取一种整体概念和令人印象深刻的能源认证。
盐雾试验
在冬天,有时雪和黑冰会造成车辆打滑。尽管撒盐会使路面变得略微安全些,但却会损害环境和车辆的金属部件。盐会腐蚀车身上的金属,导致车漆鼓泡,最终剥落,车身受腐蚀。材料的耐腐蚀性可在标准测试流程中测试,例如在盐雾试验箱内。
虚拟规划
一根米尺、一只钢笔、一本记事本和一双敏锐的眼睛——要想对建筑物或设施进行测量,用这些就够了。是吗?如同生活的许多其他领域一样,数字化也在这一领域发挥作用。
工厂内的培训室
教育、知识和个人学习是 Festo 企业文化不可或缺的一部分。Festo 培训工厂直接设在 Scharnhausen 技术工厂内,与生产相结合,由此填补了工作场所实践学习和培训中心理论学习之间的差距。智囊团也为协作技术和产品开发提供了一个平台。
保持清醒
光线对人体组织十分重要。冬季日照时间较短,昏暗的环境容易让人心情失落,因此更要注意光线调节。长时间在人造光下工作也会使人感到疲惫。日光越少,工作场所的光线强度下降越多,工人注意力下降越快。科学家想出了很多解决方案,目前这些方案已投入应用。
以电力实现精加工
每个人都接触过电镀物体,只是可能并未察觉:从眼镜框到咖啡机的插头,从盥洗台的镀铬水龙头到车内的镀锌元素。刀具或剪刀借助电镀技术接受镀镍,以避免生锈。
10 的 40 次方种派生型
无论产量是一批还是 250 万的年生产量,全新的 Festo Scharnhausen 技术工厂均可灵活、快速应对。工业 4.0 已在此全面推行。Festo Scharnhausen 工厂同时采用手工生产和模块化自动装配线两种模式,可生产 10 的 40 次方种派生型。