ホーム
ブログ
学ぶ
職業像は変化し、産業プロセスはますます効率的になっていますが、技術的にはいっそう複雑になっています。これらの発展に特に必要なことが1つあります。それは適切な教育です。時代の波に遅れず適切な行動スキルを身に付けるには技術教育は何よりも重要です。ここでは教育方法の革新と職業技術訓練・技術能力開発における当社のイニシアチブについて、刺激的なストーリーをご覧ください。
リモートI/Oとは何でしょうか?
リモートI/Oとは何でしょうか? これらのシステムは産業オートメーションにおける信号の取得と制御のための、柔軟でコスト効率が高く、信頼性の高いソリューションを提供します。I/Oモジュールの分散配置が可能になり、ケーブル配線の手間が軽減され、設置とメンテナンスが簡素化されます。
技術教育のコースを継続する
変化する海流、変化する潮流、不安定な気象条件を乗り越える経験豊富な船長のように、技術教員は変化する教育環境を乗り越えます。困難やコース変更にもかかわらず、どうすれば学習者を成功に導くことができるでしょうか? 答えはあなたの中にあります! キャリアや技術教育の変化の中で、その変化のスピードと影響の速さに圧倒されるのは当然のことです。しかし、良いニュースもあります。技術教員は、生来の現実主義、業界への集中力、問題解決スキルのおかげで、いわゆる「新しい常態」に適応し、成功するための十分な能力を備えています。 変化の兆候と原因を探り、技術教育プログラムの改善を可能にする変化を管理する戦略を探ってみましょう。
ジャマイカ:技術教育が生み出す展望
ジャマイカとドイツのイニシエータにとって、このプロジェクトの実現には多くの忍耐力が必要でした。しかしそれだけの価値がありました。2018年9月以来、ジャマイカのKingstonにあるかつての海賊港のそばで若いエンジニアとメカトロニクス技術者の育成が行われています。彼ら学生は新興カリブ海諸国の経済発展への希望です。
働き方の改革
変化:Industry 4.0は産業労働環境、ひいては関連する職業の変化につながります。10年前や15年前にはとても考えられなかったことが今日ではすでに現実のものとなっていたり、Industry 4.0の目標として追求されたりしています。しかしこのことは従業員にはどのような影響を与えるでしょうか?今回のこのシリーズでは作業者/専門作業員について見ていきましょう。
新しい学習 - それとも新たに何かを学ぶ?
デジタル化は生活のあらゆる分野に浸透しつつあり、 職業訓練も例外なく影響されています。しかしこの変化はどこまで続くのでしょうか?対象となる分野はあとわずかなのでしょうか、それとも変化はより大きなものになるのでしょうか?
ロボット先生
人は自身のイメージを細心の注意を払って作り上げ、これを色々変えることで進歩していきます。人工知能は日常生活のヘルパーとしてますます頻繁に私たちの生活に入り込み、教室やその他の教育現場でさえロボットが登場します。
現代における学習 - 創造性, 独立性, デジタル化
19世紀初頭、教育学者Johann Heinrich Pestalozziが 頭と心と手による学習を指導していた時、世界はまだ多次元学習について何も知られていませんでした。しかし全体論的アプローチについてのビジョンはすでに生まれていたのです。それ以来、私たちの生活ははるかに複雑になり、複雑なタスクをこなすために複雑な方法が必要となりました。