クランプカートリッジ付薄型シリンダ ADN-KP

ピストンロッドにクランプアタッチメントを備えたISO 21287準拠の標準シリンダ。法規制で規定された最低要件に準じた追加措置なしでは、この製品は制御の安全関連部品として適していません
  • ピストンロッドを任意の位置で保持
  • 負荷や圧力の変動がある場合や圧力低下時においてもロッドを長時間保持
  • ISO 21287 に準拠した取付穴パターン
  • ピストンロッド,雌ねじまたは雄ねじ
  • 位置検出用