이러한 가격 압력을 견디는 한 가지 방법은 질소 소비와 이를 생산하기 위해 필요한 에너지를 대폭 감소시키는 것입니다. 질소는 반도체 제조 공정에서 가장 일반적으로 사용되는 매질입니다. 대형 반도체 공장의 경우, 질소 소비량은 시간당 최대 50,000세제곱미터에 달합니다. 무엇보다도 질소는 처리를 위해 하나의 기계에서 다음 기계로 운반되는 웨이퍼에 대해 제어된 방식으로 오염 없는 환경을 구성하기 위해 FOUP를 세정하는 데 사용됩니다.
공장에서 질소가 사용되는 영역을 면밀히 분석하고 소비량을 표적화된 방식으로 최소화하는 경우, 단시간에 상당한 절감 효과를 확보할 수 있습니다. 특히 FOUP 세정은 폐쇄형 제어 루프를 사용한 활성 주입을 통해 질소를 효율적으로 사용할 수 있는 다양한 가능성을 제공합니다. 기존 밸브에 비해 압전 세정 밸브는 탁월한 정밀성을 제공하는 동시에, 전력 소모량 역시 매우 적습니다. 적절한 시스템을 사용하여 대규모 공장의 질소 소비는 물론, 관련 에너지 소비 및 CO2 배출량 역시 대폭 감소시킬 수 있습니다.