FOUP는 공정 단계 사이에서 웨이퍼를 운반하고 보관할 수 있는 밀폐된 환경을 제공합니다. N₂ 퍼징은 FOUP 내부에 필요한 보호 환경을 유지하고 대기 중 산소와 공기 중 오염물질에 대한 노출을 줄이는 데 도움을 줍니다.
핵심 과제는 단순히 질소 유량을 줄이는 것이 아닙니다. 불필요한 소비를 방지하면서 퍼지 공정의 요구사항에 맞게 유량을 조절해야 합니다.
따라서 변화하는 공정 조건에 맞춰 질소 공급이 안정적으로 대응할 수 있도록 질소의 유량과 압력을 정밀하게 제어하는 것이 필수적입니다.
압전 벤더는 전기 전압을 정밀한 기계적 움직임으로 변환합니다. 이를 통해 매우 적은 전력만으로 압력이나 유량을 연속적이고 정밀하게 조절할 수 있습니다.
비례 압력 레귤레이터 VEAD와 질량 유량 컨트롤러 VEFC는 이 원리를 활용하여 질소와 같은 불활성 가스를 제어합니다. 정밀한 조절, 빠른 응답, 낮은 입자 발생 덕분에 민감한 반도체 애플리케이션에 적합합니다.
일정하거나 높은 유량으로 공급하면 실제로 필요한 양보다 더 많은 질소가 공급되는 경우가 많습니다. 피에조 기반 제어는 공정에서 실제로 필요한 양에 맞춰 N₂ 유량을 더욱 정밀하게 조절합니다.
훼스토의 계산 예시에서는 유량 조절을 통해 FOUP당 퍼징 유량을 20 SLPM에서 5 SLPM으로 줄였으며, 이는 최대 75% 감소에 해당합니다. 실제 절감량은 공정 요구사항과 운전 조건에 따라 달라집니다.
피에조 기반 압력 또는 유량 제어는 애플리케이션에서 다음 사항이 요구될 때 특히 유용할 수 있습니다.
FOUP 퍼징은 더 넓은 반도체 생산 환경의 일부입니다. 관련 자동화 요구사항은 장비와 공정 영역에 따라 달라집니다.
증착, 식각, 이온 주입, 관련 웨이퍼 가공 장비를 사용하는 애플리케이션에 대해서는 반도체 생산의 고진공 공정을 살펴보세요.
대기압 공정 환경에서의 FOUP 퍼지와 기타 N₂ 퍼지 애플리케이션에 대해서는 반도체 생산의 대기압 공정을 살펴보세요.