홈
블로그
Remote I/O
올바른 시스템 아키텍처를 선택함으로서 자동화 비용을 낮추고 배선의 복잡성을 줄이며 시스템 유연성을 높이는 데 결정적인 역할을 합니다. 개별 배선 및 최신 필드버스부터 강력한 Festo AP 통신에 이르기까지 Remote I/O를 갖춘 솔루션은 광범위한 가능성을 제공하며 스마트 자동화 개념의 새로운 영역을 열어줍니다.
실제 사례
원격 I/O를 통한 간편한 디지털 처리
미래에 적합한 기계를 만들기 위해서는 기계를 디지털화해야 합니다. 통신 프로토콜과 제어 옵션이 매우 다양하기 때문에 항상 쉬운 일은 아닙니다. 전체 토폴로지를 재설계하지 않고도 모든 구성 요소가 서로, 그리고 상위 수준의 제어 시스템과 계속 통신할 수 있도록 하려면 어떻게 해야 할까요? Festo는 IP 65/67등급의 I/O 플랫폼 CPX-AP-I를 솔루션으로 제공합니다.
인사이트
리모트 I/O로 비용 절감
비용을 절감하고, 케이블 연결 작업을 최소화하며, 유연성을 높일 수 있습니다. 이 블로그 게시물에는 비용 효율적이고 미래 지향적인 자동화 솔루션에 대한 시스템 아키텍처의 다양한 접근 방식들을 비교합니다.
원격 I/O로 비용 절감
RIO 솔루션을 사용한 기계 아키텍처의 구조는 기계의 총 소유 비용에 큰 영향을 미칩니다. 사전에 신중하게 선택하고 구현하면 상당한 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
혁신
원격 I/O 동향
훼스토 전문가와의 원격 I/O 동향과 머신 아키텍처(machine architecture)의 미래에서 원격 I/O의 중요성에 대한 대화
학습
Remote I/O란 무엇입니까?
Remote I/O란 무엇입니까? 이러한 시스템은 산업 자동화에서 신호를 수집하고 제어하기 위한 유연하고 비용 효율적이며 안정적인 솔루션을 제공합니다. I/O 모듈의 분산형 배열을 가능하게 하여 케이블 연결 비용을 줄이고 설치 및 유지 관리를 단순화합니다.
원격 입/출력 및 확장 가능한 방식으로 밸브 단자 연결
"인바스켓과 아웃바스켓 또는 바스켓 로딩/언로딩 기계?" 바우케 반 덴 아커(Bauke Van den Akker)가 웃으며 말합니다. 이 최신 디자인을 뭐라고 부르든, 아폴로 엔지니어링(Apollo Engineering)의 최신 자동화 프로젝트입니다. 설비가 채워진 캔을 수거하여 멸균을 위해 오토클레이브로 운반한 후 다시 수거하여 반송합니다.