Os servo motores, também conhecidos como sistemas de servo acionamento ou atuadores de precisão, são dispositivos eletromecânicos fundamentais para o controlo do movimento em processos de automação industrial. Desenvolvidos para regular com precisão a posição, a velocidade e o binário, os servo motores oferecem um desempenho estável e respostas rápidas, assegurando que mesmo as operações demasiado exigentes em termos de ajustes dinâmicos e extrema precisão funcionam com uma eficiência incrível.

Em ambientes industriais cada vez mais exigentes, o servo motor é um componente-chave no controlo automatizado. Ele facilita operações seguras, estáveis e altamente fiáveis, mesmo sob condições de carga variáveis e ciclos de produção contínuos.

O que é um sistema de servo acionamento?

Um sistema de servo acionamento é composto por um regulador de servo acionamento, um servo motor e um encoder. O regulador de servo acionamento controla o servo motor comparando os valores-alvo com o feedback real do encoder e ajustando convenientemente o motor. O encoder fornece continuamente os dados da posição e da velocidade para o controlo preciso do movimento.

Tipos de servo motores

Na engenharia de automação industrial, compreender os tipos de servo motores disponíveis no mercado é essencial para a construção de sistemas de controlo de movimento de alto desempenho, capazes de garantir precisão, estabilidade e eficiência operacional. Cada tipo de servo motor possui propriedades específicas que respondem a diferentes requisitos de aplicação, desde processos ligeiros e repetitivos até operações altamente complexas com exigências mecânicas rigorosas. A escolha adequada do regulador de servo acionamento afeta diretamente a fiabilidade e a produtividade de todo o sistema.

Servo motor AC (corrente alternada)

O servo motor AC é um motor síncrono sem escovas, magnetizado permanentemente, concebido para funcionar a baixa tensão. Projetado para ambientes industriais, suporta cargas elevadas e ciclos de operação contínuos, proporcionando um excelente controlo de binário. Estes motores são normalmente utilizados em máquinas CNC, braços robóticos e linhas de montagem automatizadas, onde o desempenho elevado e a fiabilidade são essenciais, por exemplo, o EMMT-AS.

Servo motor DC (corrente contínua)

O servo motor DC é um motor síncrono sem escovas, magnetizado permanentemente, concebido para funcionar a tensão extra-baixa (24 ... 48 V). Sendo um tipo de motor de corrente contínua sem escovas (BLDC ou EC), requer um regulador de servo acionamento eletrónico para gerir a comutação das correntes de corrente contínua. Oferece uma resposta rápida com bom controlo da posição e da velocidade, sendo ideal para aplicações de baixa potência, como robótica leve, instrumentos laboratoriais e sistemas de posicionamento simples, por exemplo, o EMMT-EC.

Motor de passo de circuito fechado

Combina a construção de um motor de passo com feedback em tempo real, eliminando assim as perdas de passos. Ideal para a automação ligeira e sistemas que requerem precisão sem os elevados custos de um servo motor tradicional, como, por exemplo, o EMMT-ST e o EMMB-ST.

Servo motor linear

Em vez de movimento rotativo, este tipo gera movimento linear com extrema precisão. É perfeito para equipamentos de inspeção, aplicações médicas e processos industriais que requerem deslocamento linear controlado.

Vantagens

Os servo motores oferecem várias vantagens em relação aos motores convencionais, tornando-se essenciais na automação industrial moderna:

Precisão

É a capacidade de os servo motores alcançarem uma precisão extraordinária nos movimentos e no posicionamento que os torna únicos. Ao contrário dos motores convencionais, que funcionam a uma velocidade constante sem feedback de posição, os servo motores utilizam encoders ou sensores para monitorizar continuamente a posição exata do eixo. Este feedback permite ajustes em tempo real e garante que o motor cria movimentos com uma precisão que pode alcançar frações de grau. Esta funcionalidade é essencial em aplicações industriais onde a precisão é crítica, como em máquinas CNC, na robótica e nos equipamentos de automação.

Controlo

O controlo oferecido pelos servo motores é outra vantagem inigualável em relação aos motores convencionais. Podem controlar com precisão a velocidade, a posição e o binário graças à sua construção sofisticada e à utilização de algoritmos avançados no controlador. Enquanto os motores convencionais estão limitados a operações de ligar/desligar ou ao controlo de velocidade básico, os servo motores podem ser programados para executar tarefas complexas que requerem variações subtis de velocidade e posicionamento. Isto torna-os ideais para aplicações que precisam de um elevado nível de flexibilidade e controlo refinado.

Resposta dinâmica

A resposta dinâmica dos servo motores é outra área em que estes superam os motores convencionais. Graças ao seu sistema de feedback em tempo real e à capacidade de se ajustarem instantaneamente aos comandos de controlo, os servo motores podem responder rapidamente a alterações na carga ou nas condições de funcionamento. Isto torna-os extremamente eficazes em ambientes dinâmicos com condições de funcionamento que mudam rapidamente, como em sistemas de manuseamento automatizados e linhas de produção adaptáveis. Ser capaz de responder prontamente a comandos precisos e ajustar a operação instantaneamente é fundamental para manter a eficiência e a qualidade nos processos automatizados.

Quais são os componentes dos servo motores?

Um sistema de servo motor inclui vários componentes-chave que trabalham em conjunto para proporcionar o controlo preciso do movimento:

Motor

O núcleo de um servo motor é o próprio motor, que pode ser de corrente contínua (DC) ou de corrente alternada (AC), em função da aplicação específica. Os motores DC são normalmente utilizados em aplicações que requerem o controlo preciso da velocidade e do binário a baixas velocidades, enquanto os motores AC são escolhidos para aplicações de alta potência e alta velocidade. O motor converte energia elétrica em movimento mecânico e a sua construção está otimizada para dar uma resposta rápida e ser eficiente em ciclos de funcionamento variáveis.

Encoder

O encoder, ou sensor de posição, é um componente fundamental que diferencia os servo motores dos motores convencionais. Mede a posição exata do eixo do motor em tempo real, fornecendo feedback contínuo ao controlador. Existem dois tipos principais de encoders: incremental e absoluto. Os encoders incrementais fornecem informações sobre o movimento do eixo, enquanto os encoders absolutos indicam a posição exata do eixo a qualquer momento. Este feedback é essencial para o controlo preciso do movimento, possibilitando a realização de ajustes em tempo real para que o funcionamento se mantenha dentro dos parâmetros exigidos.

Regulador de servo acionamento

O regulador de servo acionamento é a inteligência por detrás do servo motor, interpretando os comandos de entrada do sistema de controlo (como um PLC ou computador) e ajustando o funcionamento do motor com base no feedback recebido do encoder. Executa algoritmos de controlo complexos, como o PID (Proporcional, Integral, Derivativo), para regular com precisão a velocidade, a posição e o binário do motor. O regulador de servo acionamento também pode ajustar dinamicamente o funcionamento do motor para gerir as variações de carga e outras condições de funcionamento, garantindo a otimização do desempenho, por exemplo, CMMT-AS ou CMMT-ST.

Escolha o servo motor adequado para as suas aplicações

A escolha do servo motor adequado para as suas aplicações é fundamental para garantir que o funcionamento do sistema é eficiente e fiável. Cada aplicação tem requisitos específicos, e o motor deve ser escolhido com base nos detalhes do movimento, da carga e do ambiente onde irá funcionar.

Analisar a carga

Reconhecer o tipo de movimento necessário: linear ou rotativo? A carga é pesada ou leve? Constante ou variável? Estas respostas são essenciais para determinar a potência, o binário e a precisão necessários para a aplicação.

Avaliar a precisão e a velocidade pretendidas

As aplicações que requerem velocidades elevadas ou um posicionamento altamente preciso podem precisar de motores com encoders de alta resolução e controladores capazes de efetuar ajustes em tempo real. A velocidade e a precisão devem ser equilibradas para cumprirem os requisitos operacionais sem comprometer a estabilidade do sistema.

Verificar a compatibilidade do sistema

Certifique-se de que o servo motor é compatível com o seu controlador, protocolo de comunicação (como EtherCAT®, PROFINET, etc.) e fonte de alimentação. A compatibilidade garante a facilidade da integração e a estabilidade do funcionamento.

Considerar o ambiente de funcionamento

O motor deve ser adequado às condições ambientais onde irá funcionar, tais como a exposição ao pó, humidade, vibração ou temperaturas extremas. A escolha de um modelo com uma classificação de proteção adequada (por exemplo, grau de proteção IP) é vital para evitar falhas e prolongar a sua vida útil.

Análise custo-benefício

Os motores mais robustos e precisos costumam ter um custo inicial mais elevado, mas podem proporcionar um melhor retorno a longo prazo através do aumento da produtividade, da poupança de energia e da redução do tempo de inatividade. Na sua avaliação, considere sempre os custos operacionais a longo prazo.

Utilize o nosso configurador Electric Motion Sizing e dimensione o seu sistema de acionamento elétrico ou eletromecânico de forma rápida, fácil e precisa.

Considerações finais

À medida que a automação se torna mais inteligente e adaptável, o servo motor destaca-se como um fator-chave para essa evolução. A combinação de precisão, velocidade e flexibilidade torna-o indispensável em inúmeras indústrias.

Para engenheiros, integradores de sistemas e fabricantes que procuram soluções de controlo de movimento mais inteligentes, entender o papel do servo motor não é apenas útil, mas essencial.