Priključak utični NPQH

Hemijski niklovani sloj obezbeđuje otpornost na koroziju i čini pouzdani NPQH utični priključak u kombinaciji sa raznim crevima višenamenskim proizvodom: pogodan za prehrambenu industriju, otporan na toplotu do 150 °C, otporan na plamen i pogodan za visoke pritiske.
  • Pun metal od mesinga, hemijski niklovanog
  • Velika otpornost na koroziju i hemikalije
  • Visoka otpornost na temperaturu i pritisak
  • Podobnost za prehrambene proizvode, vidi www.festo.com/certificates/NPQH
  • Radni mediji komprimovani vazduh, vakuum, voda. Voda u skladu sa deklaracijom proizvođača videti www.festo.com/certificates/NPQH
  • Ravni oblik, L-oblik, T-oblik, Y-oblik, priključak utični pregradni