首頁
部落格
亮點
我們將藉由自身的勇氣、開拓精神、企業家精神、全面的知識和跨行業經驗,以自動化理念為指引,進入全新的解決方案領域。在我們的日常工作中,協作機器人能夠提供哪些方面的支援?如何改進和加速醫療保健領域的實驗室流程?如何在垂直農業中進行收割?如何從目前的產品中回收將來可用的原材料?我們希望與客戶和合作夥伴一起,探索更多此類問題的答案。透過重點介紹,瞭解 Festo 對時代發展趨勢的因應方式,以及我們如何透過創新來開闢新的解決方案領域。希望您能獲得一些啟發,與我們一起塑造未來。
調控半導體製造中的氮氣流量
在敏感的半導體製造過程中,純度就是一切,而氮氣 (N₂) 在其中發揮關鍵作用。 無論是用於吹掃或沖洗製程室,以防止顆粒和其他污物進入,還是用於防止氧化,優化氮氣消耗量都極為重要。 那麼,如何才能高效、可再現且盡可能經濟地調控氮氣流量?
使用壓電沖洗系統進行氮氣計量
半導體產業蓬勃發展,未來也將繼續輝煌。我們生活中越來越多的領域正在數位化,對晶片或微晶片等半導體的需求持續增加。與此同時,生產商面臨的價格壓力也在加大。影片中,我們將向您展示如何節省大量氮氣以及節省氮氣對環境的積極影響。
減少氮氣和能源消耗
如今,半導體製造商日益面臨降低能耗和減少二氧化碳排放的壓力。根據需求優化氮氣 (N2) 消耗是一個好辦法。氮氣在半導體工廠中應用非常廣泛。
降低半導體製造的營運成本
半導體製造是一項極其複雜的任務。在半導體生產過程中,會製造奈米級別的微小結構。因此,半導體行業要求達到驚人的精度和微型化。例如,一個 7 nm 的電晶體比一個紅血球小約 30 到 40 倍。這種極端精度和最小公差必須能夠每天重複數百萬次。不過,節約成本的最大潛力究竟在哪裡呢?在本文中,我們將探討顯著影響半導體生產營運成本最主要的因素,並說明節約成本的寶貴潛力。
提高半導體生產的產量
半導體生產是一個複雜的過程。其中產量發揮決定性作用。透過減少廢品和降低成本來提高產量,藉此提高盈利能力。在這篇文章中,我們將探討在半導體生產中對產量產生積極影響的各種因素。
氣控邏輯元件,帶來新的可能性
現在,人們可以透過實際所需能量,對壓力、流量、運動方向進行精確控制。氣控邏輯元件由比例技術、感測器技術和控制演算法組成,該元件能改進目前已知的自動化流程,但它不僅限於此。氣控邏輯元件也帶來了新的可能性,尤其在壓力和流量領域更是如此。此外,壓電閥也能實現非常精確的控制。
生態創新
氣候和資源保護已然成為當務之急。如何節約能源、減少碳排放?如何降低材料消耗、加強回收、尋找替代材料?
始終如一的契合:電氣自動化
是什麼讓 Festo 的電氣自動化技術如此與眾不同?來自兩大洲的兩位技術專家如何看待這個問題?來自 Festo 美國公司的 Tom Worsnopp 和來自 Festo 中國公司的 Qiming Guo,就如何透過 Festo 自動化平台應對電氣自動化技術面臨的不同要求這個問題展開深入探討。
電氣自動化
電池是電動汽車的重要零件。市場對電池的需求無法估算。正是在這種大環境下,全球各地不斷有超級電池工廠落成投產。這表示相當清晰的發展趨勢,即電動汽車正在強勢興起。專家認為,未來五年內燃機汽車市場佔有率會下降到 45% 左右。但電池行業面臨在盈利前提下大批量生產優質產品的挑戰。行業如何作出應對?自動化就是答案。這是保證效率和經濟性的不二之選。
Festo 的 Blue World 方案
為了與我們的藍色星球和諧相處,人類面臨前所未有的挑戰。其中,保障全球眾多人口的基本需求以及因應人口變化,似乎與我們的自然資源保護存在無法解決的衝突。因此,Festo 正在努力藉由我們在自動化技術和技術教育方面的實力,協助解決這一難題,並基於此提出了「Blue World」方案。
科技,塑造美好生活
隨著世界人口的不斷增長和老齡化,人們對醫療診斷和治療的需求量在不斷增加。歸功於醫學的進步,人們能夠發現新的疾病,並使其變得可治癒。而為了做出可靠的診斷,需要對樣本進行精確的分析。採用先進的醫學技術治療疾病,藉以改善健康狀況並延長人類壽命。在此背景下,全世界對醫療技術和實驗室分析的需求正在迅速增長。針對這一快速增長的市場,我們藉由專業技術知識,精確、可靠地協助客戶實現敏感過程的自動化。
永續發展和氣候保護
氣候保護應從自身做起。因此,Festo 正在積極推行符合聯合國發展目標 (SDG) 的永續發展戰略。從 2023 年起,我們在德國的所有辦公樓,以及我們的全球生產和物流基地都將在範圍 1 和範圍 2 內實現碳中和。從 2026 年起,整個 Festo 集團將實現碳中和。做為家族企業,我們制定了實現碳中和的目標,以此來承擔自身責任。請繼續閱讀瞭解其中的具體內容,以及我們將如何協助您實現自己的目標。