De nombreux fichiers s'accumulent sur les ordinateurs. Avec Schematic Solution, Festo a programmé un service qui crée un projet à partir du code de commande d'une solution configurée individuellement. Et cela en un rien de temps !
Entrez simplement le code de commande dans le champ de recherche et, en quelques minutes, vous recevrez le plan complet, sans erreur et de façon sécurisée. La recherche fastidieuse est terminée, il n'est pas nécessaire de télécharger et d'assembler les différentes pièces.
Festo soutient le travail avec EPLAN depuis de nombreuses années. C'est pourquoi les documentations EPLAN sont simples et sans erreur avec Schematic Solutions. Si vous travaillez avec « EPLAN Electric P8 » ou « EPLAN Fluid », Festo propose des macros en 21 langues pour plus de 38 000 composants. Un service excellent. Un résultat excellent.
Pourquoi bloquer un ingénieur bien payé en lui confiant des tâches peu productives alors qu'un service peut prendre en charge ce travail ? La documentation manuelle d'un projet EPLAN peut durer plusieurs heures dans la réalité et, selon la complexité, est très sujette aux erreurs. Avec Schematic Solution, ce temps peut être utilisé pour ajouter de la valeur et une documentation du projet peut être créée sans erreur.