Livello di pressione selezionabile (ECO)
Please sign in to see prices or request test licenses
La Motion App „Livello di pressione selezionabile (ECO)“ consente un risparmio energetico nel movimento del cilindro con forza definita. In questo modo si evita un consumo d'aria inutilmente elevato in caso di attuatori sovradimensionati. Tramite un comando di controllo nella camera di alimentazione è possibile ridurre la pressione per l'intero movimento. Ciò si ottiene tramite un riduttore di pressione sul lato alimentazione. Per regolare la velocità, si agisce sulla strozzatura sul lato di scarico.
E' possibile impostare pressioni variabili nella posizione terminale, per trasferire all'applicazione forze definite, ad es. per la pressatura. E' possibile anche effettuare separatamente e ciclicamente operazioni di cambio formato in modo semplice con un comando PLC per ogni uscita della valvola. Tramite i sensori integrati è possibile stabilire una pressione fissa per entrambe le uscite delle valvole indipendentemente l'una dall'altra. Il Festo Motion Terminal VTEM regola la pressione in modo indipendente e segnala al comando principale la pressione presente al momento sulla rispettiva uscita della valvola.
Nel pacchetto Starter del Festo Motion Terminal è possibile assegnare questa Motion App a ogni posto valvola, anche a più posti contemporaneamente.
- Impostazioni nella Motion App e tramite il comando PLC:
- Pressione su canale 2 e apertura strozzatore sul canale 4
- Pressione su canale 4 e apertura strozzatore sul canale 2
- Feed back al comando:
- Pressione su canale 2
- Pressione su canale 4
- Funzione di pre-alimentazione:
- Se all'avvio della Motion App la pressione dell'aria di scarico nelle camere dei cilindri è inferiore a 2 bar rel. , entrambe le camere vengono alimentate in modo controllato prima di iniziare il movimento richiesto fino al livello di pressione predefinito. In questo modo si evita che i pistoni ritornino in una posizione terminale completamente pre-scaricata.
- Efficienza energetica
- Decisivo per l'aumento dell'efficienza energetica in questo compito di movimento è il livello di pressione sul lato alimentazione. Se questo può essere significativamente ridotto rispetto alla pressione di alimentazione, è possibile ottenere una consistente riduzione del consumo energetico. La possibile riduzione del livello di pressione e il relativo potenziale di risparmio energetico dipendono molto dal tipo di carico dell'attuatore.
- Campo di validità
- Intervallo di pressione: 0 … 8 bar rel.
- Pressione nominale nella camera del cilindro 2 … 8 bar rel.
- Indicazioni:
- Se il valore supera di meno di 0,1 bar rel. la pressione di scarico rilevata, il regolatore di pressione viene scaricato. Questa è un funzione standard anche per altri regolatori di pressione Festo. La limitazione avviene al di sopra della pressione di alimentazione rilevata.
- I termini livello di pressione e aria di scarico non si riferiscono alle connessioni valvola ma al movimento. Avanzamento: livello di pressione (4), aria di scarico (2), Ritorno: livello di pressione (2), aria di scarico (4)