The store will not work correctly when cookies are disabled.
Festo utilizza i cookie per migliorare le prestazioni, ottimizzare la funzionalità, analizzare gli accessi e personalizzare i contenuti e le inserzioni. È possibile opporsi all\'uso dei cookie in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni al riguardo, è possibile consultare la nostra informativa sulla privacy e sui cookie.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
Tempi di ciclo ridotti fino al 70%! Con "Soft Stop" è possibile realizzare un movimento di posizionamento altamente dinamico ma delicato senza ammortizzatori soggetti ad usura. Questo riduce i tempi di manutenzione, aumenta la durata del sistema e quindi aumenta la produttività.