主页
博客
过程行业
过程行业中的环境条件可能很严酷且充满挑战。借助 Festo 的解决方案,您可以安全应对低温,成功地从水中过滤掉微污染物,并轻松运输散装物料。
实践
高效利用血浆
血浆是生产救命药物必不可少的资源。在全球市场需求旺盛。为了更有效地利用这种有价值的商品,Biotest AG 开发了一种新的大型血浆分离设备,利用该设备可以从一升血浆中获得五种产品,而不是以前的三种产品。Festo 的标准化元件简化了安装和维护。
用于去除微污染物的纤维素球
每年,仅在德国最大的河流莱茵河,就被排放了 8,000 吨的医药产品和 10 吨的塑料微粒。传统的污水处理厂将始终难以处理如此大量的微污染物。这就是为什么德国北莱茵-威斯特法伦州的巴恩特鲁普镇为其污水处理厂增加了微污染物净化阶段,这是全球首个使用 Bosman 公司的 FuzzyFilters® 技术并通过 Festo 气动装置实现自动化的水处理厂。
产量倍增二十倍以上
克罗地亚汽车美容产品公司 Alfa Car 的目标是将产量提高 20 倍。为此,位于新生产工厂中的整个生产周期都实现了自动化。Festo 为 200 多个过程阀提供了完整解决方案,包括项目管理。
会独立“思考”的驳接舱
乍看之下,散装物料搬运这个领域似乎很简单:移动、灌装和运送。然而,处理各种不同材料的艺术体现在细节上,例如称重站的容器驳接和拆接。在此过程中,可能会发生交叉污染并释放出灰尘。AZO CleanDock 可以防止此类问题。它的最新一代产品可以实现更多功能:它可以独立“思考”。Festo 模块化电气终端 CPX 的集成控制器 CEC 直接连接到驳接舱,可确保更高的过程可靠性并可缩短调试时间。
制药行业的安全清洁
在任何涉及使用活性成分的工作中,清洁都是重中之重。生产设备每次使用时都必须彻底清洁。当然,这会使系统容易磨损。除非使用 Festo 的耐腐蚀不锈钢组件。它们的耐腐蚀性更好。例如,用于制药行业的 ROTAN 清洁系统。
布尔萨市自来水厂
土耳其大都市布尔萨有干净的饮用水。Festo 在那里对 Dobruca 水处理厂进行了完全现代化的改造,从运营和控制层到现场的过程阀。得益于 Festo 完美匹配的组件,可以一站式创建自动化系统。这还包括 SCADA 系统的供应和安装、当地员工的培训以及 Festo 专家提供的在职培训(为期一年)。
自来水厂里的气动技术优势显著
尽管尺寸小,但无需维护、高效节能、安全坚固,这些都是选用气动技术的有力论据。供水公司 Landeswasserversorgung Baden-Württemberg 在建设新的地下水过滤系统时选用气动技术是拥有充分理由的。今天,Festo 的自动化气动技术在位于朗格瑙的多介质活性炭过滤池中发挥着作用。
经过试验和测试的电磁阀技术
拜耳作物科学部的产品可保障和提高 120 多个国家/地区的作物产量。该公司新建的多功能设施必须满足极其严格的安全和可靠性要求。必须大大缩短检查周期,并且将来要完全消除因维修而导致的停机时间。为此,拜耳采用了 Festo 的阀技术。该设施现已稳定运行了很长时间,因此德国技术监督协会 (TÜV) 已向 Festo 的这款阀签发了无限制使用证书。