ホーム
ブログ
インサイト
Festoラーニングファクトリー内のサイバーフィジカルファクトリーScharnhausenにあるテクノロジーファクトリーにおける最先端のオートメーション、または塩水噴霧室における製品の耐久性テストなど、Festoの舞台裏をご覧いただき、当社について知識を深めてください。
コスト削減のための5つの方法
エネルギー価格の上昇、納期の短縮、利益率への圧力により、生産チームは自社の運用をさらに詳しく検討することを余儀なくされています。 課題は明確です:生産量、信頼性、柔軟性を犠牲にせずにコストを削減する必要があります。 モーション制御技術はそのバランスを維持する上で重要な役割を果たします。 空気圧自動化と電気モーションコントロールの選択は、エネルギー使用量、メンテナンスの手間、コミッショニング時間、そして長期的な運用コストに直接影響を与えます。 賢明な自動化の選択によって生産コストを削減し、運用効率を向上させるための実践的な方法を5つご紹介します。
なぜ安全対策が自動車用機械の稼働を遅らせますか
自動車自動化における機能安全性は、もはや土壇場でのコンプライアンス対応として扱うことはできなくなっています。 機械メーカーには、エンジニアリングの工数を増やしたり生産を遅らせたりすることなく、より安全なモーション制御、より迅速な統合、そしてより高いエネルギー効率を実現することが求められています。 本記事では、体系的な安全へのアプローチが、いかにして複雑性の低減や最新規格への対応をサポートし、より高い確信を持って競争力のあるe-モビリティおよび自動車システムを構築するのに役立つかについて解説します。
産業オートメーションプロトコルトップ10
Industry 4.0へのシフトにおいて、適切な産業用通信プロトコルを選択することは効率性を引き出し、ダウンタイムを削減し、データから新たな価値を生み出す鍵となります。 オフィスITにとどまらず、Fieldbusと産業用Ethernetはスマート製品、IIoT、コネクテッドファクトリーのバックボーンを提供します。 この概要では今日のオートメーション状況において、その進化がどのようにスケーラビリティ、リアルタイムの洞察、競争上の優位性を支えているかを示す。
リモートI/Oでコストを削減
コストをカウンタシンクし、ケーブル配線の手間を最小限に抑え、柔軟性を高めます。 このブログでは、コスト効率に優れ、将来性のあるオートメーション・ソリューションのために、システム・アーキテクチャのさまざまなアプローチを比較します。
リモートI/Oでコストを節約
RIO ソリューションを使用したマシンアーキテクチャの構造はマシンの総所有コストに大きな影響を与えます。事前に慎重に選択して実装すると、コストを大幅に節約できます。
入念に計算: エナジーセーブ
鉛筆削りシステムはエネルギー効率と何の関係がありますか?たくさんの関係があります!Festo のエスリンゲン=ベルクハイム本社で行われた"Experience Energy Efficiency"展では、鉛筆削りシステムを示して、エネルギー効率の最適化処理が他にどのように影響し、最終的に説得力のあるエネルギー概念を全体として構築しているかを明らかにしています。摩擦と重量の低減、エネルギーの回収、適切なコンポーネントの選択、そして効率的な制御と調整が鍵となっています。
ソルティシャワー
冬は雪と黒氷で車の運転がスライドすることがあります。道路塩は道路を少し安全にはしますが、環境だけでなく、車の金属部品にも有害です。塩は車体の金属を攻撃し、塗料を膨らませ、最終的にはフレーク状にして腐食します。材料の腐食に対する耐性は、標準化されたテストプロセス、たとえば塩水噴霧チャンバーにてテストすることが可能です。
バーチャルプランニング
定規, ペン, メモ帳そして良い視力 - 建物やシステムを測定するにはこれだけあれば十分です。しかし本当にそうでしょうか?他の多くの生活分野と同様に、ここでもデジタル化の導入が進んでいます。
ファクトリー内の研修室
教育、知識、個人学習は、Festo の企業文化を構成する重要な一部分です。生産の現場に直接統合されたシャルンハウゼンの学習ファクトリーは、職場での実践的な学習と訓練センターでの理論的な学習の間のギャップを埋めていきます。また、協力的なテクノロジーと製品開発のためのスペースでは、新しいアイデアが生まれます。
頭がすっきりした状態を維持
光は人体にとって特に重要な存在です。このことは、日照時間が少ない暗い冬の月に特に顕著になります - 日光の少なさが、しばしば憂鬱な気分につながります。人工光のもとで作業する長い一日も、疲労を引き起こすことがあります。日光が少なければ少ないほど、職場の光レベルは低くなり、集中力も落ちます。これに対し、科学は実地での使用が可能な解決策を見つけました。
電気を浴びる
誰もが気付かないうちに、電気メッキされた物体と接触しています。これはメガネフレームから始まり、コーヒーマシンのプラグ接続、洗面台のクロムメッキの水器具から車の亜鉛めっきエレメントにまで及びます。たとえば、工具やはさみには、防錆のためにこの技術でニッケルめっきが施されています。
10の40乗通りのバリエーション
バッチサイズがひとつであろうと、年間生産量が250万であろうと、シャルンハウゼンにFestoが新しく創設したテクノロジーファクトリーは、柔軟性とスピードの密接な関りを示しています。ここでは既に、インダストリー4.0は可能な限り実践されています。手作業による生産とモジュール式組立ラインの連携で、最大で10の40乗の製品バリエーションが実現します。