ホーム
ブログ
ハンドリングシステム
オートメーション技術のあらゆる一般的なアプリケーションに対応する標準ソリューションから、非常に特殊な要件に対応する個別のソリューションまで、組み立ておよび処理技術におけるさまざまなアプリケーションに用いることができるハンドリングシステムを当社は提供します。ここでは、当社のお客様からのフィードバックを見つけることができます。
実践
適切なロボットグリッパを選びます
信頼性の高いグリッピングコンセプトは、ワークピース、モーション、環境、そしてロボットの設定から始まります。 これら5つのステップは、グリッパの選択肢を比較する助けとなります。
インサイト
コスト削減のための5つの方法
エネルギー価格の上昇、納期の短縮、利益率への圧力により、生産チームは自社の運用をさらに詳しく検討することを余儀なくされています。 課題は明確です:生産量、信頼性、柔軟性を犠牲にせずにコストを削減する必要があります。 モーション制御技術はそのバランスを維持する上で重要な役割を果たします。 空気圧自動化と電気モーションコントロールの選択は、エネルギー使用量、メンテナンスの手間、コミッショニング時間、そして長期的な運用コストに直接影響を与えます。 賢明な自動化の選択によって生産コストを削減し、運用効率を向上させるための実践的な方法を5つご紹介します。
イノベーション
インタビュー: イントラロジスティクスを選択しています
イントラロジスティクスは多くの課題に直面しています。製品の多様性の増大、注文量の増加、短納期への期待により、企業はプロセスを最適化するというプレッシャーにさらされています。重要な物流内アプリケーションは棚ピッキングであり、市場の要求の高まりにより、ますます自動化が進んでいます。Festo のイントラロジスティクス業界セグメント マネージャーである Arquemino Lopes Junior に、Bin Pickingの重要性と、このテクノロジーがどのようにイントラロジスティクスの効率と柔軟性を向上させるかについて話を聞きました。
リモートI/Oとバルブターミナルのスケーラブルな接続
"インバスケットとアウトバスケットか、バスケットの積み下ろし機か"とBauke Van den Akkerは笑う。 最新のデザインが何であれ、それはApollo Engineeringの最新のオートメーションプロジェクトです。 この設備では充填されたソケットを集め、滅菌のためにオートクレーブに搬送し、これを戻すために再度収集します。
LED it be
オーストリアのシステムメーカーであるVescon社はスロバキアにある有名自動車メーカーの工場向けに、最新のLEDヘッドライトを製造するためのソリューションを開発しました。焦点となったのは効率的なハンドリング、タイムクリティカルな製造ステップの正しい処理, そしてエンドツーエンドのトレーサビリティです。すぐに設置可能なハンドリングシステムを担当していたFestoの技術&アプリケーションセンターのスペシャリストたちもチームの一員として参加しました。
全力で役割を果たす製品
効率化を図ることで変圧器の製造にかかる時間とコストを削減することができます。特殊機械メーカーのStraus社もそれを知っています。以前はスペーサーは短冊状で納品されていましたが物流上の手間や廃棄物の発生が多かったため現在はロール状で納品されています。Straus社はこのための製造オートメーションシステムを開発および製造しました。Festoの規格化された制御キャビネットSSTによりストレスが大幅に軽減されています。
きれいに解決 - 粘性物質を正確に扱う
化学、石油化学、薬学、食品技術などの研究室ではサンプル準備のオートメーションへの依存度が高まっています。実験装置メーカーのAnton Paar社が開発したモジュール式サンプルプロセッサはこのための信頼できるソリューションでここではFestoの電動アクチュエータとコントローラが用いられています。
正確なコーナリング
車の駐車センサからスマートフォン, 電動歯ブラシまで敏感な電子部品は望ましくない影響から保護する必要があります。これを保証するのが特殊な成形樹脂です。bdtronic社のデスクトップシステムmini-disはFestoのコンパクトなハンドリングシステムYXMxにより、最小のスペースで高精度の分注プロセスを可能にします。
テストに合格
モバイル電子エンドデバイスは高度に自動化されたプロセスで生み出されます。タッチスクリーンとボタンのテストはほとんどが手動で行われます。PKC Electronics社はテストデバイスChameleonで新境地を開拓しています。様々なアダプタを使ってモバイルデバイスを自動的に、迅速かつ安全にテストします。本領を発揮:小型平面ガントリEXCM。
小さくてもあなどれない!
成功するために重要な全ての要素を1つのオートメーションソリューションにまとめるのは簡単な作業ではありません。可能な限り広範囲のバッチサイズに対応するという目標は予算を可能な限り抑えるという要望と競合します。それでもそれがうまく行く方法をFestoの小型平面ガントリEXCMは示しています。
低振動でやさしくチェック
燃料電池は持続可能な発電のための希望の光となる存在です。その用途は多岐にわたります。バイポーラプレートの品質保証のための新しいシステムでは電動シリンダEPCOが振動を回避する役割を果たし、短いサイクルタイムで継続的なテストが可能になります。
スポット溶接
スポット溶接がより速く、より信頼性の高いものになっていることはスウェーデンのVolvo社に導入された専用のソリューションで示されています。このスウェーデンの特別なソリューションにはFestoの電動アクチュエータ技術とビジョンカメラが用いられており、オートメーションプラットフォームCPXに接続されています。これはVolvo車のボディに使用されるシートメタル部品の信頼性と、工場のオペレータの安全性の向上を意味します。