Ana sayfa
Blog
Otomobil endüstrisi
Otomotiv sektörü çok çeşitlidir. Festo, pnömatik, elektrik veya her iki teknolojinin bir karışımı ile esnek ve entegre çözümler sunar. Otomobil üreticileri ve 1. seviye tedarikçiler için. Bu tür çözümlerin sayısız örneği vardır.
Yenilik
Otomobil endüsbölgesel olarak nasıl üretiyor
Otomotiv sektörü radikal bir değişiyor. Elektromobilite ve hidrojen tahrikleri gibi yeni teknolojiler sektörü şekillendirirken, küresel krizler, artan sürdürülebilirlik gereksinimleri ve küresel tedarik zincirlerinin karmaşıklığı yeni zorluklar yaratıyor. Bu değişikliklere karşı koymak için umut verici bir yaklaşım "yerel için yerel" ilkesidir.
Kol ucu takımları OEE'yi nasıl geliştirir?
Maksimum verimlilik, en yüksek kalite ve mümkün olan en yüksek esneklik - bunlar otomotiv endüstrisindeki en büyük zorluklardan üçüdür. Kaporta ve pres atölyesindeki modern üretim sistemlerinin gereksinimlerine göre özel olarak uyarlanan kol sonu takımları (EOAT) burada önemli bir rol oynamaktadır.
Pil hücresi üretimini başarıyla planlayın
Pil hücresi üretimi, özellikle elektrikli araçlara yönelik modern enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Verimli ve çevre dostu pillere yönelik artan talep göz önüne alındığında, bu pazar muazzam bir potansiyel sunuyor. Aşağıdaki röportajda Festo Elektronik Endüstrisi Küresel Endüstri Segmenti Yöneticisi Jochen Luik, pil hücresi üretiminin en önemli yönleri ve zorlukları hakkında fikir veriyor.
Uygulama
Yirmi kat daha fazla üretin
Hırvat otomobil kozmetik firması Alfa Car'ın amacı üretimi 20 kat artırmaktı. Bu amaçla tüm üretim döngüsü yeni bir üretim tesisinde otomatikleştirildi. Festo, proje yönetimi de dahil olmak üzere 200'den fazla proses valfi için eksiksiz bir çözüm sağladı.
Hızlı şeritte üretim
Scania'nın İsveç, Oskarshamn'daki kaporta atölyesi, yüzde 95'lik bir otomasyon derecesi ile dünyanın en modern araç üretim tesislerinden biridir. Maksimum kişiselleştirme ile: Montaj hattının sonunda hiçbir iki kamyon kabini aynı değildir. Bu zaten Endüstri 4.0 mı? Festo'nun otomasyon ürünleri bunun için sağlam bir temel oluşturuyor.
LED olsun
Avusturyalı tesis üreticisi Vescon, Slovakya'da tanınmış bir otomotiv tedarikçisinin fabrikası için modern LED araba farlarının üretimi için çözümler geliştirdi. Odak noktası verimli işleme, zaman açısından kritik üretim adımlarının doğru işlenmesi ve sürekli izlenebilirlikti. Ayrıca gemide: Festo Teknik ve Uygulama Merkezi'nden montaja hazır elleçleme ile ilgilenen uzmanlar.
Pil testi hızı
Elektrikli araçlar moda. Güçlü ve ucuz piller, belirleyici bir başarı faktörüdür. Büyük Britanya'da, WMG'deki AMPLiFII pilot projesi, yeni nesil çekiş akülerinin temelini atıyor. Buna dahil: Horizon Instruments'ın Festo al ve yerleştir çözümüne sahip yenilikçi otomasyon teknolojisi.
Takipte kal
Aksların iz ve eğimi, bir aracın sürüş davranışını büyük ölçüde belirler. Eskiden otomobil üretiminde her ikisinin de manuel olarak zahmetli bir şekilde ayarlanması gerekiyordu. AuE Kassel GmbH'nin mevcut makine nesli, toe ve bombeyi 60 saniyenin altında otomatik olarak ayarlar. Festo bileşenleri hassasiyet ve hızı garanti eder.
Kısaca
Otomotiv endüstrisi için sensör üretimi, her zamankinden daha karmaşık çözümler gerektiriyor. IPTE Fabrika Otomasyonu'ndan yeni bir makine konsepti, devre kartlarının plastik muhafazalarda hızlı ve güvenli bir şekilde lehimlenmesini sağlar. Festo'nun kuruluma hazır elleçleme sistemi, 60 kg'dan fazla hareketli kütleye rağmen üç saniyeden daha kısa bir çevrim süresi sağlar.
nokta nokta
İsveç'teki Volvo'da müşteriye özel bir çözüm, punta kaynağının nasıl daha hızlı ve daha güvenli hale geldiğini gösteriyor. Bu İsveç ısırığı için malzemeler: Festo'nun elektrikli tahrik teknolojisi ve otomasyon platformu CPX'e bağlı görüntü kameraları. Bunun anlamı şudur: bir Volvo gövdesinin sac parçaları için olduğu kadar sistem operatörü için de daha fazla güvenlik.
Araba farları için rahatlama
Malzeme gevşerse, ürün şeklini korur. Temperleme, malzemelerin iç uyumu için denenmiş ve test edilmiş bir yöntemdir. CeraCon GmbH'ninkiler gibi modern termal sistemler, yerden tasarruf etmek için bileşenleri ısı tünelleri boyunca çeşitli seviyelerde hareket ettirir. Yeni bir sistemde, Festo'nun güvenlik ve eksen sistemleri, araba farlarının iyi huylu gevşemesini optimize ediyor.