首頁
部落格
期刊
了解更多 Festo 精彩內容:產品與創新、員工故事、最新的仿生專案和活動。
行業應用
選擇合適的機器人夾爪
可靠的抓取概念始於工件、運動、環境和機器人設置。 這五個步驟能幫助您比較夾爪選項。
探索背後的故事
降低成本的五種方法
能源價格上漲、更短的交貨時間以及利潤壓力,正迫使生產團隊更加仔細地檢視他們的營運。 挑戰顯而易見:必須在不損害產量、可靠性或靈活性的情況下降低成本。 運動控制技術在維持這種平衡方面發揮關鍵作用。 在氣動自動化與電動運動控制之間的決策,會直接影響能源使用、維護工作量、調試時間以及長期營運成本。 以下是五種實用的方法,可以透過更智慧的自動化決策降低生產成本並提高營運效率。
線上節省設計時間
工程時間非常寶貴。 但在許多自動化專案中,過多的時間都花在尋找產品資料、比較元件、檢查相容性或準備文件上。 線上工程工具有助於在整個產品設計過程中減少這一工作。 這些工具可支援工程師進行選型、尺寸規劃、系統檢查、設計、調試與維護。 因此,工程師能更容易地從技術問題過渡到合適的解決方案。 Festo 提供種類豐富的工程工具,用於電氣和氣動自動化系統,使您的工作更快速、更一致且更有信心。
降低營運成本
降低自動化 OPEX 不僅僅是選擇氣動技術還是電動技術。 而是針對正確的應用挑選適合的技術。 這從瞭解成本實際來自何處開始。 儘管能源目標、壓縮空氣減少及電氣化計畫非常有用,它們並不會自動指向某一種技術。
為什麼安全減緩了汽車機器的運作
汽車自動化中的功能安全不能再被視為最後一刻的合規任務。 機器製造商需要更安全的運動、更快速的組裝及更高的節能,而不增加工程工作量或拖慢生產速度。 本文將向您展示如何透過有系統的安全方案減少複雜性,支援現代標準,並讓您更有信心地打造具有競爭力的電動車和汽車系統。
機器安全:為何重要以及如何實現
對於 OEM、機械設備製造商、工程師和工廠管理者來說,機器安全不僅僅是遵守法規;它更是對員工的責任、對客戶的承諾和競爭優勢的關鍵策略。 工廠產線上的每台機器都有兩面性:既有可能提高生產效率,也可能造成傷害。 在性能和保護之間取得適當的平衡是機器安全的關鍵。 本部落格探討機器安全背後的關鍵原則、法規和實際步驟 — 從了解新的歐洲規範,到導入系統化的設計方法。 目標很簡單:幫助您保護員工,保障生產力,並使您的營運滿足未來需求。
亮點
利用 AI 加速工程設計
在本段訪談中,Festo 銷售AI 解決方案部門的 Javier Güell 解釋了虛擬助理如何從 Festo 資源中提供快速、可靠的技術答案。 他說明這位 Festo 數位專家如何全天候支援故障排除和產品查詢。 對於面臨越來越大壓力的工業自動化工程師來說,這可能會帶來真正的變革,他們需要快速解決問題、避免停機並保持生產運作。 虛擬助理可以協助他們迅速找到解決方案。
創新
選擇合適的氣動或電動系統
在工廠自動化專案中,幾乎每個自動化專案都會面臨一個問題:究竟是使用氣動系統還是電氣系統。 這兩種致動器技術都得到廣泛應用,但在精度、動態回應、能源效率和成本方面存在顯著差異。 然而,這個問題沒有統一的答案。 關鍵在於,這一切都取決於應用的特定要求。 本文概述您可以用來比較氣動和電動致動器的技術和經濟標準,以便選擇最適合您的應用需求的正確技術。
實驗室、診斷和醫療器材製造商面臨的挑戰
前 10 大工業自動化通訊協定
在轉型為工業 4.0 的過程中,選擇合適的工業通訊協定是提高效率、減少停機時間和從數據中創造新價值的關鍵。 除了辦公室資訊技術之外,現場匯流排和工業乙太網路還為智能產品、工業物聯網和連線工廠提供了骨幹網路。 該概述展示了它們的發展如何支援現今自動化領域的可擴展性、即時洞察和競爭優勢。
工業中隱藏的能源損失
能源成本上升而性能卻沒有提高,這是工業壓縮空氣系統能量損失的明顯警告信號—這是一個在日常生活中很容易被忽視的問題。 小洩漏、系統壓力設定過高或應用效率低下都會導致高成本,並給營運和環境帶來負擔。 如果您知道真正的原因,您就能事半功倍。 不過,節約成本的最大潛力究竟在哪裡呢? 我們將向您展示哪裡值得首先查看。
工業自動化領域的網路安全
H2 的閥島:最重要的標準
閥島是許多自動化任務的核心 — 從安全切換到智慧監控。 任何想要實現氫能價值鏈工廠自動化的人都無法迴避一個關鍵問題:哪種閥島最適合我? 沒有通用的答案,因為不同應用的需求有明顯差異。 這就是為什麼值得根據最重要的標準有條理地進行選擇。 如此一來,您就會找到一個今天令人滿意、明天能輕鬆擴展的解決方案。
智慧型氫氣控制閥
正確的閥技術是實現氫能安全、高效且具未來性的自動化的關鍵。 這裡需要的不僅僅是堅固的元件:氫能自動化需要精確的控制、最高的安全性和靈活的可擴展性。 如果選擇了錯誤的閥結構,都可能面臨故障、延誤和高昂成本的風險。 當傳統閥解決方案達到極限時,智慧閥島為永續和高性能氫應用奠定了基礎。
挑戰
氫能激發了許多企業的行動力 — 貫穿整個價值鏈。 然而,隨之而來的,還有可能使專案陷入停滯的障礙。 滿足極端的安全要求、實現高度可擴展性、並同時確保高效流程 — 這種組合是氫能產業面臨的最大挑戰之一。 在本文中,我們將研究典型的技術障礙,並向您展示如何利用自動化設定正確的方向。
簡單解釋價值鏈
綠氫被認為是實現氣候中立未來的關鍵。 但它是如何被創造出來的?又是如何到達需要它的地方的? 在本文中,您將瞭解氫能價值鏈:從生產到應用—精巧、實用且易於理解。
如何確定伺服馬達的規格和型號
伺服馬達可精確控制位置、速度和扭矩,因此在自動化系統中發揮關鍵作用。 然而,如未充分瞭解關鍵應用參數,要正確選擇伺服馬達的規格和型號可能會比較困難。 透過本文,我們將幫助您高效確定伺服馬達的規格和型號,使您的系統達到最佳性能、可靠性和能源效率。
什麼是伺服馬達?
伺服馬達能夠實現高精度運動控制,推動技術進步,是工業自動化領域是不可或缺的設備。 這種高性能的馬達是驅動系統的核心,使複雜任務得以高效執行。 將伺服馬達整合到工業流程中,不僅能夠優化生產,還能提高精確度和控制度,協助要求嚴苛的營運順利進行。 歡迎繼續瞭解伺服馬達在工業自動化中的關鍵作用,以及它們如何提升驅動系統的效率和可靠性。
調控半導體製造中的氮氣流量
在敏感的半導體製造過程中,純度就是一切,而氮氣 (N₂) 在其中發揮關鍵作用。 無論是用於吹掃或沖洗製程室,以防止顆粒和其他污物進入,還是用於防止氧化,優化氮氣消耗量都極為重要。 那麼,如何才能高效、可再現且盡可能經濟地調控氮氣流量?
集中式還是分散式製氫?
如今,合適的自動化解決方案是安全、高效製氫的必要前提。 無論集中式控制還是分散式控制,都能為製氫帶來顯著優勢。 本文將協助您確定最適合您製氫裝置的方案。
確保製氫安全性
製氫工業往往伴隨著使命與責任。 氫氣製取潛藏風險,但只要秉持正確的安全理念,這些風險皆在可控範圍內。 歡迎瞭解重要注意事項,以及 SIL 61508 國際標準對製氫的相關規定。
製氫用集中控制櫃
結構、防護措施以及一目了然的控制,對於安全製氫來說非常重要。 而這些,集中式控制櫃解決方案都能做到。 這可確保電解過程簡捷、安全、高效。 本文透過多種技術細節,為您講解為何集中式解決方案深受客戶信賴。
製氫自動化
您知道,我們現在可以安全、高效、永續實現製氫自動化嗎? 無論您是初入行業還是對現有裝置進行現代化改造, 自動化技術都能為您的設備賦予未來競爭力。 在這裡,您可詳細瞭解能源轉型的關鍵 —「綠色氫能」具有哪些優勢。
製氫:分散式控制與自動控制
您計劃製氫,正在為小型裝置或模組化單元尋找靈活、可擴展的解決方案? 從閥到遠端 I/O,再到防爆解決方案,Festo 可為分散式自動化提供全面的客製化產品組合。 根據具體應用精確客製化,一站式提供全部產品與服務。
汽車行業如何實現本地生產
汽車行業正處於轉型變革期。 電動驅動和氫驅動等新技術正深刻影響著整個行業,同時全球的時政危機、不斷提高的永續性要求和全球供應鏈的複雜性也帶來新的挑戰。 為因應這些變革,其中一個有效策略是「本地生產」原則。
機器人中的末端工具 (EOAT)
在現代工業中,自動化和機械人技術變得越來越重要。 其中,臂端工具 (EOAT) 是實現靈活高效的機器人和搬運工具的關鍵零件。 但是,何為 EOAT?它有哪些功能?目前有哪些創新? 本文全面概述末端執行器在機械人技術領域的作用、種類以及目前的趨勢和創新。
達到生產過程中的最大整體設備效率(OEE)
整體設備效率 (OEE) 又稱設備綜合效率,是生產中的一個相對指數。 根據 OEE 值,企業可對其生產力、生產效率和生產量進行全面比較。 是什麼讓這個指數如此重要?
臂端工具如何提高 OEE
汽車製造業面臨三大核心挑戰:追求極致效率、頂尖品質與最大限度的生產靈活性。 在因應這些挑戰的過程中,末端執行工具 (EOAT) 發揮關鍵作用,這些工具專為滿足現代車體製造工作間與沖壓工作間的生產需求而設計。
ISO 8573 : 壓縮空氣品質指南
在工業應用中,壓縮空氣通常被稱為「第四種公用事業」— 與電力、水和天然氣一樣重要。 然而,壓縮空氣的品質會對設備和製程的性能、效率和使用壽命產生重大影響。 因此,瞭解空氣處理和定義壓縮空氣品質的標準(例如 ISO 8573)極為重要。
透過遠端 I/O,輕鬆實現數位化
要使機器適應未來,必須實現數位化。 由於通訊協定和控制選項繁多,要做到這一點並非易事。 如何在無需重新設計整個拓撲構架的情況下,確保所有元件能夠(繼續)相互通訊以及與上一級控制系統通訊? Festo 提供一種解決方案:CPX-AP-I,這是一種防護等級達 IP 65/67 的 I/O 平台。
機械與設備製造領域的永續發展
利用創新型自動化解決方案,工程師可在機械與設備製造領域推動生態轉型。 歡迎瞭解為何永續性正成為決定性的競爭優勢,以及如何協助客戶實現氣候目標。
永續性行動和規劃
製造業和加工業企業正面臨一項重大挑戰: 如何在實現永續發展目標的同時保持競爭力? 現代自動技術為解決這個難題提供創新型解決方案。 本文將為您介紹永續自動化如何協助企業平衡生態和經濟目標。
提高永續性的 5 大關鍵舉措
永續性正在重塑整個自動化行業。 本文探討五項開創性的舉措和監管規定,它們給企業帶來新的挑戰,但同時也為創新與發展提供機遇。 透過這篇文章,您將瞭解到為何主動採取永續發展措施將成為未來取得商業成功的關鍵。
使用質流控制器高效控制氣體
質流控制器(Mass Flow Controllers,簡稱 MFC)在工作時不受壓力和其他外部因素影響,對於精確、穩定地控制氣體流量極為重要。 其重要性,在半導體製造和醫療技術領域尤為突出。 衡量原則有哪些? 壓電技術有哪些優勢? 哪些趨勢決定未來走向? Festo 質量流量控制專家 Werner Alber 從實踐出發,就目前發展形勢、創新技術和成熟的製程優化方法等提出專業見解。
高效率的調壓閥和流量調節閥
壓力和流量是氣動自動化領域的關鍵參數。 壓力指的是壓縮空氣作用在組件上的力,而流量則決定氣動執行元件的移動速度。 但如何才能以最理想的方式控制這些變量呢? 哪些新技術能夠達到高效率、精確和智慧的控制? Festo 可控氣動技術專家 Ulrich Sixt 就這些問題提供答案。 在採訪中,他談到壓力和節流的重要性、現代化精確控制解決方案、以及智慧控制迴路自動化領域的優勢。
藉由遠端 I/O 降低成本
降低成本,大幅減少佈線工作量,提高靈活性。 在這篇文章中,我們對多種系統架構方式進行對比,為您提供經濟高效又滿足未來需求的自動化解決方案。
減少因閥門引起的介質加熱
在實驗室自動化中,會使用許多對加熱十分敏感的液體。介質分離閥通常採用電磁驅動,這是將熱量傳導給流體的一個潛在因素。Festo 的 VYKx 閥門系列能夠盡量避免介質加熱。
採訪:倉儲物流中的料箱揀選
倉儲物流技術面臨許多挑戰。隨著產品種類日益增多、訂單量增加以及對快速交付的期望,企業在最佳化流程方面承受越來越大的壓力。料箱揀選是其中一項重要的倉儲物流應用,隨著市場需求不斷增長,它越來越多地以自動化方式完成。我們與 Festo 倉儲物流工業部門經理 Arquemino Lopes Junior 就料箱揀選的重要性、以及這一技術如何提升倉儲物流的效率和靈活性進行了探討。
利用壓電技術減少氮氣消耗
半導體行業正面臨高成本壓力。Festo 為此提供採用壓電技術的解決方案,降低半導體生產成本並提高生產品質。因為「產量為王」,同時也能夠減少二氧化碳排放。
使用 VTUX 實現玫瑰繁育自動化
使用壓電沖洗系統進行氮氣計量
半導體產業蓬勃發展,未來也將繼續輝煌。我們生活中越來越多的領域正在數位化,對晶片或微晶片等半導體的需求持續增加。與此同時,生產商面臨的價格壓力也在加大。影片中,我們將向您展示如何節省大量氮氣以及節省氮氣對環境的積極影響。
透過模組化設計節約成本
在機械設計中,人員每天都面臨盡可能降低成本並加快過程的挑戰。同時,必須快速靈活地適應技術變革和不斷變化的市場條件。本文將介紹如何透過機械製造的模組化方案,在機器生命週期的各個階段持續降低成本。您將瞭解如何利用模組化系統的節約潛力,實現自動化解決方案的實用技巧。
工業轉型
工業轉型和工業 4.0 已經從根本上改變企業的生產方式和方法。物聯網、數位化和全球化對工業自動化領域產生影響,並使市場發生變化。這場變革的核心,是能夠實現更高效、更靈活、更智慧化生產的先進設備理念。打造何種工業生產設備理念,才能應對未來的挑戰並保持競爭力?在這篇部落格文章中,我們把目光聚焦於此。
完美整合電氣和氣動系統
在機械設計中,人員每天都面臨盡可能降低成本並加快過程的挑戰。同時,必須快速靈活地適應技術變革和不斷變化的市場條件。本文介紹如何透過模組化方案在機器生命週期的各個階段持續降低成本,以及如何充分利用模組化系統的節能潛力,實現您的自動化解決方案。
實驗室設備開發成本效益
在疫情期間成功保持供應的生命科學和生物製藥公司,當前的重要任務,是使企業營運適應新常態,同時持續提高實驗室成本效益。因此,實驗室設備製造商也必須自查,如何以更短的時間、更低的成本,開發和生產能為客戶帶來決定性優勢的新型實驗室自動化設備。
透過遠端 I/O 節省成本
採用遠端 I/O 解決方案的機器架構,可有效節約機器總營運成本。前期細選技術並謹慎落實,有助於大幅節約成本。
遠端 I/O 發展趨勢
Festo 專家介紹遠端 I/O 的發展趨勢及其在未來機器架構中的作用
學習
什麼是遠端 I/O?
什麼是遠端 I/O?該種系統為工業自動化領域的訊號收集和控制提供靈活、可靠、經濟的解決方案。這些可以實現 I/O 模組的分散式配置,不但能降低佈線成本,也能減少安裝和維護工作量。
什麼是 OEE: 最新技術如何提升 OEE
在現今競爭激烈的工業環境中,OEE(整體設備效率)是企業提高營運效率最重要的指標之一。 OEE 將可用性、效能和品質結合成一個單一指標,幫助生產經理和技術人員發現效率不彰之處、減少停機時間並盡可能提高生產力。
系統化節約壓縮空氣成本
目前,能源效率已然成為全球工業企業普遍面臨的重要問題。在不斷上升的能源成本和日益嚴格的環保規定所形成的雙重壓力下,企業不得不重新考慮能耗問題並採取最佳化措施。在採訪中,Festo 能效專家兼認證審計員 Heiko Fleischhacker 介紹企業能從系統化壓縮空氣能效審計中獲得哪些附加價值。雖然壓縮空氣應用領域可以輕鬆實現永續節能,但過往卻經常被企業領導層忽略。
注重永續發展,貫徹高能效生產方針
居高不下的能源價格、不斷增大的成本壓力,以及日益增強的氣候保護意識,促使能效問題日漸成為企業面臨的一項重要課題。其中,製造業面臨的能耗優化問題尤其嚴峻。經常被忽略的方面:壓縮空氣製備與使用。透過消除洩漏和最佳化壓力程度等措施,可以在降低能源成本的同時提高設整體設備效率 (OEE)。Festo 銷售營運負責人 Sven Lensdorf 介紹如何透過創新和專家諮詢降低二氧化碳對環境的影響。
成功規劃電池組生產
電池組生產在開發現代儲能解決方案中發揮決定性作用,特別是電動車。面對日益成長的高效環保電池需求,這一市場蘊含龐大潛力。Festo 全球電子業部門經理 Jochen Luik 在下面的訪談中介紹電池組生產的關鍵要素和所面臨的挑戰。
在技術教育中保持初心
就像經驗豐富的船長因應不斷變化的水流、潮汐和天氣一樣,技術學科的教師也要適應變化更迭的教育環境。如何在波濤洶湧和航向變化中引領學生邁向成功?教師自身的能力是重中之重! 目前,職業技術教育正處於變革之中,面對快節奏變化及其帶來的種種影響,人們往往會感到不知所措。我們技術學科的教師務實又善於解決問題,時刻密切關注行業發展。歸功於此,他們不但能很好地適應所謂的「新常態」,也能在變革中不斷進步。 現在,與我們一起瞭解發生變化的跡象和原因,制定因應變化、提高技術教育程度的策略吧!
製造業中的預測性維護
在競爭日益激烈、成本壓力增加以及熟練勞動力短缺的時代,快速且靈活地因應不斷變化的情況極為重要。 幸運的是,有一種方法可以提高效率:預測性維護。 以氣缸為例,瞭解預測性維護如何改善整體設備效率 (OEE) 等關鍵指標,確保您的長期成功。
人工智慧在工業領域的應用:您需要注意哪些方面
您認為人工智慧(AI)在工業領域是如何應用的? 那麼,在實施人工智慧時,您認為應該考量哪些方面? 在本文中,我們將解釋為什麼值得使用人工智慧以及在此過程中需要注意什麼;我們還將為您提供真實案例和逐步指南。 在我們的「自製或購買」指南中,瞭解您應該自行開發人工智慧解決方案還是購買現成的解決方案。
使用 CMMS 進行有效維護管理
在以生產為導向的環境中,電腦化的維護管理系統(Computerized Maintenance Management System,CMMS)對於打造有效的維護團隊、確保平穩運作、有效縮減停機時間來說發揮重要作用。
優化維護:為檢修人員提供技巧提示
您每天要因應諸多挑戰, 例如規劃和執行維護工作, 此外,也要歸檔記錄和排除故障。各種要求紛至沓來,而且極為嚴苛。在這其中,日復一日的重複工作和對以往經驗的低效利用,往往是癥結所在。每一項不必要的操作,每一條遺漏的資訊,都可能導致停機,造成生產損失。對於管理層,這不是好現象。但我們現在可以利用數位維護管理器改善這種狀態。
適合未來實驗室的超導技術
自動化和數位化,以及人工智慧 (AI)、機器人、微流控和個人化醫療技術的應用,將成為未來實驗室的重要特徵。奈米材料、智慧材料和超導材料等創新材料技術亦在其中扮演重要角色。超導技術可以實現物體和流體的非接觸式移載和處理。這一特性促使其成為實驗室和生物技術領域進行無菌、安全作業的理想選擇。
備件、故障和維護管理
在工業維護領域,效率是獲得成功的關鍵。機器停機和停機時間不僅令人沮喪,而且會造成高昂成本, 此外也會對整個企業產生重大影響。製造業的一台機器意外停機一小時,可能就會造成 220,000 歐元損失。此外,相關的故障調查和識別也會導致額外支出。
如何透過 CMMS 提高維護 KPI 指標
在維護流程績效評估方面,維護 KPI(關鍵績效指標)指標扮演重要角色。電腦化的維護管理系統(Computerized Maintenance Management System,CMMS)能夠為提高維護 KPI 指標和優化維護業績提供解決方案。在本文中,我們將討論 CMMS 在提高維護 KPI 指標 (MTBF/MTTR/OEE) 方面所具有的優勢,並闡述它如何協助您達成目標。
減少氮氣和能源消耗
如今,半導體製造商日益面臨降低能耗和減少二氧化碳排放的壓力。根據需求優化氮氣 (N2) 消耗是一個好辦法。氮氣在半導體工廠中應用非常廣泛。
降低半導體製造的營運成本
半導體製造是一項極其複雜的任務。在半導體生產過程中,會製造奈米級別的微小結構。因此,半導體行業要求達到驚人的精度和微型化。例如,一個 7 nm 的電晶體比一個紅血球小約 30 到 40 倍。這種極端精度和最小公差必須能夠每天重複數百萬次。不過,節約成本的最大潛力究竟在哪裡呢?在本文中,我們將探討顯著影響半導體生產營運成本最主要的因素,並說明節約成本的寶貴潛力。
提高半導體生產的產量
半導體生產是一個複雜的過程。其中產量發揮決定性作用。透過減少廢品和降低成本來提高產量,藉此提高盈利能力。在這篇文章中,我們將探討在半導體生產中對產量產生積極影響的各種因素。
細胞的自動分配
無論藥物開發還是測試替代療法,細胞培養工作在生命科學領域變得愈來愈重要。為了讓細胞和類器官的處理更加有效和高效,業界對相關解決方案的需求也日益增加。使用吸液管手動移液,會佔用緊缺且昂貴的人力資源。與此同時,如果處理大量樣本,設備也很快就會達到容量極限。
自動分裝黏性水凝膠
Festo 生命科技應用中心為客戶 UPM Biomedicals 測試了其生物相容性奈米纖維素水凝膠的自動分裝裝置。
氣控邏輯元件,帶來新的可能性
現在,人們可以透過實際所需能量,對壓力、流量、運動方向進行精確控制。氣控邏輯元件由比例技術、感測器技術和控制演算法組成,該元件能改進目前已知的自動化流程,但它不僅限於此。氣控邏輯元件也帶來了新的可能性,尤其在壓力和流量領域更是如此。此外,壓電閥也能實現非常精確的控制。
以可擴展的方式連接遠端 I/O 和閥島
Bauke Van den Akker 笑道:「是叫裝籃、卸籃,還是籃式裝卸機?」 無論這項最新設計最終叫什麼,它都是阿波羅工程公司最新的自動化專案。 此裝置收集裝滿的罐體,將其運送至高壓滅菌器進行滅菌,隨後再次收集起來運回。
該乾燥的地方乾燥,該正常的地方正常。
TNO 與 Festo 接洽,請求對其現有的壓縮空氣系統進行升級。 需要更多、品質更好的壓縮空氣。 根據預先稽核結果,我們與 Royal HaskoningDHV 組成工作小組,並提出兩套獨立系統的方案建議,每個系統都能提供不同品質的壓縮空氣。 由於在災難發生時可以將系統相連接,TNO 將其壓縮空氣供應的可用性、容量、品質和效率提升到更高的水準。
最佳化液體移載結果
在實驗室自動化的分液或移液過程中,須確保搬運結果的可靠性,那麼就需要計算準確度和精確度,並且分析計算結果。因此,我們必須考量幾個影響因素,其中包括測量設備及內外環境的影響。
生態創新
氣候和資源保護已然成為當務之急。如何節約能源、減少碳排放?如何降低材料消耗、加強回收、尋找替代材料?
始終如一的契合:電氣自動化
是什麼讓 Festo 的電氣自動化技術如此與眾不同?來自兩大洲的兩位技術專家如何看待這個問題?來自 Festo 美國公司的 Tom Worsnopp 和來自 Festo 中國公司的 Qiming Guo,就如何透過 Festo 自動化平台應對電氣自動化技術面臨的不同要求這個問題展開深入探討。
電氣自動化
電池是電動汽車的重要零件。市場對電池的需求無法估算。正是在這種大環境下,全球各地不斷有超級電池工廠落成投產。這表示相當清晰的發展趨勢,即電動汽車正在強勢興起。專家認為,未來五年內燃機汽車市場佔有率會下降到 45% 左右。但電池行業面臨在盈利前提下大批量生產優質產品的挑戰。行業如何作出應對?自動化就是答案。這是保證效率和經濟性的不二之選。
Festo 的 Blue World 方案
為了與我們的藍色星球和諧相處,人類面臨前所未有的挑戰。其中,保障全球眾多人口的基本需求以及因應人口變化,似乎與我們的自然資源保護存在無法解決的衝突。因此,Festo 正在努力藉由我們在自動化技術和技術教育方面的實力,協助解決這一難題,並基於此提出了「Blue World」方案。
科技,塑造美好生活
隨著世界人口的不斷增長和老齡化,人們對醫療診斷和治療的需求量在不斷增加。歸功於醫學的進步,人們能夠發現新的疾病,並使其變得可治癒。而為了做出可靠的診斷,需要對樣本進行精確的分析。採用先進的醫學技術治療疾病,藉以改善健康狀況並延長人類壽命。在此背景下,全世界對醫療技術和實驗室分析的需求正在迅速增長。針對這一快速增長的市場,我們藉由專業技術知識,精確、可靠地協助客戶實現敏感過程的自動化。
永續發展和氣候保護
氣候保護應從自身做起。因此,Festo 正在積極推行符合聯合國發展目標 (SDG) 的永續發展戰略。從 2023 年起,我們在德國的所有辦公樓,以及我們的全球生產和物流基地都將在範圍 1 和範圍 2 內實現碳中和。從 2026 年起,整個 Festo 集團將實現碳中和。做為家族企業,我們制定了實現碳中和的目標,以此來承擔自身責任。請繼續閱讀瞭解其中的具體內容,以及我們將如何協助您實現自己的目標。
壓控式液體運送系統的 5 大優勢
實驗室自動化領域使用不同的液體運送系統。Festo 青睞於壓控式液體分配系統,因為它們具有一系列顯著的優勢。
安全胰岛素笔的高速生产线
如今,全球的糖尿病患病人数不断增加,每年新增的糖尿病患者约为 1000 万人。糖尿病患者可以使用胰岛素笔进行自我治疗,因此胰岛素笔的需求也居高不下。星德科丹麦分公司利用 Festo 自动化平台开发了一套胰岛素笔自动装配系统。
輕鬆整合壓電閥
非常節能、無噪音、不發熱,在醫療技術和實驗室自動化領域,壓電技術能夠實現高效、精確的氣體運送過程。壓電閥與比例電磁閥之間最大的區別在於,前者的能耗最多可比後者低 95%。目前換用閥門並不簡單,由於壓電技術需要高達 310 V 的電壓,因此始終需要特定的電子裝置。不過,還是有一些簡單的解決方案,本文將為大家逐一介紹。
晶片實驗室設備的製造設計
移動體外診斷產業方興未艾。人們對於快速、可靠的即時檢測的需求越來越大。身為合作夥伴,Festo 的產品能夠協助科研人員、大學、新創企業以及老牌製造商更迅速將自身晶片實驗室系統推向市場,並立即進入量產階段。歸功於協作工程,以及具有即裝即用且經過預測試的子系統的模組化系統,以上這些才能夠實現。
使用對症的抗生素拯救生命
一般情況下,醫師需要兩到四天時間,才能根據患者的具體感染情況開出正確的抗生素和合適的劑量。但有了新的診斷平台,他們就能在 24 小時內找出合適的藥物。Festo 的滴定頭和移載入口在該平台中發揮了重要作用。
用於液體運送的綜合解決方案
從毫升到奈升,如何運送微量液體是實驗室自動化領域的核心任務。Festo 為此開發了精巧且易於整合的功能單元。使用 Festo 標準化元件,系統和設備製造商可以縮短開發時間,同時安全、高效地滿足高品質要求。Festo 不僅藉此成為了醫療保健行業客戶的重要合作夥伴,對於其他需要精確運送液體的行業領域同樣如此,例如在食品和化妝品生產領域、在印刷和清潔或養殖和孵化程序中。
不再懼怕牙醫
沒有人喜歡去看牙醫,尤其是兒童。為了幫助未來的牙醫和牙醫助理學會如何在牙科治療期間與兒童打交道,日本的 tmsuk 公司開發了一種人形機器人,它可以真實地模擬兒童在這些治療過程中的行為,包括坐立不安、抽搐或緊閉雙唇。這種逼真的動作歸功於採用壓電技術的比例式調壓閥。
高效使用血漿
血漿是生產救命藥物不可或缺的資源。在全球市場需求旺盛。為了更有效地使用這種有價值的商品,Biotest AG 開發了一種新的大型血漿分離設備,利用該設備可以從一升血漿中獲得五種產品,而不是以前的三種產品。Festo 的標準化元件簡化了安裝和維護。
用於去除微污染物的纖維球
每年,僅在德國最大的河流萊茵河,就被排放了 8,000 噸的醫藥產品和 10 噸的塑膠微粒,傳統的污水處理廠將永遠難以處理如此大量的微污染物。這就是為什麼德國北萊茵-威斯伐倫州(North Rhine-Westphalia)的巴恩特魯普(Barntrup)鎮,為其污水處理廠增加了微污染物淨化階段─這是全球第一個使用 Bosman 公司的 FuzzyFilters® 技術、並透過 Festo 氣動裝置進行自動化的水處理廠。
產量倍增二十倍以上
克羅埃西亞汽車美容用品公司 Alfa Car 的目標是將產量提高 20 倍。為此,位於新生產工廠中的整個生產週期都實現了自動化。Festo 為 200 多個過程閥提供了完整解決方案,包括專案管理。
會獨立「思考」的接駁艙
乍看之下,散裝物料搬運這個領域似乎很簡單:移動、填充和運送。然而,處理各種不同材料的細節很重要,例如稱重站的容器接駁和拆接。在此過程中,可能會發生交叉污染並釋放出灰塵。AZO CleanDock 可以防止此類問題。它的最新一代產品可以完成更多功能:它可以獨立「思考」。Festo 模組化電氣終端 CPX 的整合控制器 CEC 直接連接到接駁艙,可確保更高的過程可靠性並縮短調試時間。
仿生
與機器對話
「Siri,今天天氣如何?」 「好的,Google,把音樂調小聲一點!」 「Alexa,再幫我訂一雙那款藍色運動鞋!」 這些語音回應技術化身為語音助手,早已成為我們日常生活的一部分。語音控制之所以能順利執行,歸功於其背後運作的複雜軟體程式。若要正確解讀語音指令,需要許多事前準備工作、高性能電腦及人工智慧,其中缺一不可。
尋找高性能的診斷方案
當下,全球的診斷器械企業和實驗室都在加班加點,以滿足人們的檢測需求。由於新型冠狀病毒席捲全球,人們對檢測的需求遠遠超過了目前的檢測能力。
開發人員優選:液體運送入門套件
壓控式配量系統特別適合用於對精確度、通過量和可靠性要求較高的應用。Festo 為實驗室自動化領域的開發人員提供了一種用於分配液體的入門套件。使用該套件能夠順利、省時地完成新配量應用的首次設定。
液體運送的重複精度
由於液體運送系統需要外部空氣供應,因此在安裝時需要一定的空間。液體的多次分配對重複精度提出了很高的要求。針對這兩個問題,Festo 開發了相應的解決方案。相關內容參見本文介紹。
精確切除攝護腺組織
醫療機器人在醫療診斷中發揮越來越重要的作用。這種半自動處理解決方案能夠對攝護腺中的可疑部位進行精確取樣,藉以帶來更準確的活檢結果,提高攝護腺癌的檢測精度。
利曼之路
賽車時,車手往往用手臂和腿操控油門、排擋、離合器和剎車。藉由 BRIT 車隊和 MME Motorsport 最新研發的一款氣動控制系統,車隊的所有賽車手均可駕駛同樣的車輛參賽,無論身體是否有缺陷。在這種創新技術的協助下,如今車手為自己設定了一個遠大目標:利曼耐力賽。
更迅速開發樣本處理裝置
Festo 美國分公司與 PerkinElmer 公司合作,為一家全球領先的醫療設備製造商開發了一種精巧型樣本運送解決方案。這款設備採用了 Festo 標準元件、PerkinElmer® JANUS G3 工作站和經過改良的旋轉抓取模組。由於客戶很早便參與到開發過程中,該子系統可輕鬆整合到客戶的平台中。這種方法盡可能降低了複雜性,同時帶來了較高的生產率和過程安全性。
每天 40,000 次 DNA 提取
快速運行非常好:每个提取過程 20 分鐘,每 2.5 分鐘一塊新板—荷蘭公司 Synchron Lab Automation 與 Festo 合作,開發了一家小型的 DNA 提取自動化工廠。因此,種子行業的客户每天可以從多達 40,000 個樣品中收集 DNA。
混合和分配氣體:四種應用,一種解決方案
VEMD 是一個具有閉合控制迴路的熱式質量流量控制閥,能以高達 20 ln/min 的流量精確輸送惰性氣體和氧氣。它採用壓電技術實現了領先業界的動態性和能效,因此性價比極高。由於無需脈寬調變訊號來控制流量,VEMD 運作時不會發出噪音。此外,它設計精巧、輕盈且能耗低,因此非常適合用於行動裝置。詳細資訊請參見第一個應用案例。
用於植物育種的 DNA 提取機
荷蘭公司 Synchron Lab Automation 與 Festo 密切合作,開發了一種傳輸率非常高的自動 DNA 提取系統。使用該系統,育種行業的客戶能夠每天從多達 40,000 個樣本中提取 DNA。
Swabian 的成功秘訣
軟椒鹽捲餅是德國南部最受歡迎的早餐之一。需要高超技巧、不斷練習和大量時間才能製作出完美的對稱扭曲的形狀,中間凸起飽滿,兩側很細。或者只需要一套智慧型自動化解決方案。
牙買加:技術教育創造機會
牙買加和德國發起人為此付出了很大的努力,事實證明一切都是值得的。自 2018 年 9 月以來,年輕的機電工程師們一直在牙買加前海盜港口金斯敦附近接受培訓。對於這個新興的加勒比國家來說,這些學員是其經濟發展的希望。
提高生活品質
全世界約有 6 億人患有慢性阻塞性肺病 (COPD)。行動式氧氣系統設備提高了患者的身心能力和生活品質。日本公司武藏醫學實驗室以智慧型手機的形式為這些氧氣系統設備提供易於操作的調節器,從而顯著提高患者的舒適度和操作性。Festo 的密集型壓電閥提供安靜的氧氣供應。
樣本容器的打開和關閉
在實驗室自動化領域,樣本容器的運送(尤其是打開和關閉)是一大難題。其難點在於,如何將高過程安全性與盡可能降低複雜性結合起來。此處講述如何找到正確的解決方案。
全自動化 DNA 提取
在植物育種中,每天都要在實驗室偵測無數的 DNA 樣品。育種人員面臨著快速準確偵測 DNA 的技術挑戰。自動化加工夾具支援自動化實驗室製造準備樣品進行分析。
木工也玩高科技
「我們新的自動化鋸,我們達到了每分鐘 150 公尺的速度。這是全球最快的帶鋸生產線」,瑞典木材供應商 Norra Timber 的 Johan Fredriksson 解釋道。這條模組化生產線由美國系統製造商 USNR 的瑞典子公司提供。帶鋸上關鍵位置使用了靈活的功能性閥島 CPX/VTSA,用於驅動氣動和液壓系統。
眼科手術中的精準度
如今,白內障手術已成為一種常態手術。部份原因是 BYTEC 等公司在醫療技術方面取得了開創性的發展,BYTEC 生產了「QUBE」來支援眼科醫生完成準確無誤的治療。壓電閥、比例閥和快速切換閥可實現必要的快速切口。
第 1 部分:液體運送的準確度
等分量輸送液體是實驗室自動化領域的一個關鍵過程,其中可採用自動液體運送機完成輸送。對實驗室技術人員和液體運送技術設備製造商來說,對液體運送系統進行性能評估非常重要。評估分配性能的標準是精確度和準確度。
第 2 部分:液體運送的準確度
液體和樣本的運送是實驗室自動化領域的一個關鍵過程。對實驗室技術人員和液體運送技術設備製造商而言,自動化液體運送系統的客觀性能評估和優化都極其重要。
利用超音波達成無碰撞游動
海豚和領航鯨能夠在黑暗渾濁的水中找到前行之路,是因為它們擁有天然的回音探測器。潛水艇同樣利用超音波技術進行定位。超音波感測器可計算距離,甚至是透明材料和水下的距離。BionicFinWave 集結所有特性。由於配有超音波感測器,這款仿生水中機器人可順利穿越由丙烯酸玻璃製成的管道系統,而不會發生任何碰撞。
減少成本:能源效率
鉛筆磨削設備與能源效率有著什麼關係?密不可分!在 Festo 埃斯林根總部舉辦的「體驗能效」展覽中,鉛筆磨削設備展現如何將能效優化措施與另一種措施結合,以透過減少摩擦和重量、回收能量、選擇適當的元件、以及高效驅動和控制等方式,獲得整體概念和令人印象深刻的能源認證。
製藥行業的安全清潔
在任何涉及使用活性成份的工作中,清潔都是最重要的。生產設備每次使用時都必須徹底清潔。當然,這會使系統容易磨損。除非使用 Festo 的耐腐蝕不鏽鋼組件。它們的耐腐蝕性更好。例如,用於製藥行業的 ROTAN 清潔系統。
醫療注射液
B.Braun 有一個很棒的主意,並在整個工廠中執行。注射液的生產將在很大程度上進行標準化。B.Braun 希望這會提高生產率,改善過程穩定性同時降低營運成本。這點行之有效, 因為有 Festo 的支援。
從自然界中發現雙翼的靈感
飛行是人類最古老的夢想之一。它們向我們展現各式各樣的飛行方式,讓我們對他們的世界總是嘆為觀止。在仿生學習網絡中,飛行也是歷久不衰的話題。多年來,Festo 與大專院校、研究機構和研發企業合作,以自然界的基本科學原理為借鏡,創造許多研究載體。
生產走上了快車道
瑞典奧斯卡港 Scania 車身工作坊的自動化程度高達 95%,是世界上最現代化的車輛製造廠之一。同時,該工廠支援大規模自訂。裝配完成時,幾乎沒有相同的兩個卡車駕駛室。那麼,這是工業物聯網在起作用嗎?Festo 的自動化產品無疑提供了堅實的基礎。
實驗室自動化領域的解決方案
在如今的許多應用中,人們都會用到體積在微升範圍內的小液滴。在生物科學和制藥研究領域中搬運液體,以及在診斷技術和微流體領域的應用,這些小液滴都扮演極為重要的角色。人們目前採用兩種典型技術搬運液體 — 即移液(接觸式技術)和分配(無接觸式技術)。
順其自「燃」
工程公司 Vescon 的奧地利工廠為著名的一級供應商的斯洛伐克工廠開發了一種生產現代 LED 頭燈的解決方案。關鍵是高效率的抓取系統,對時間要求嚴格生產步驟的正確處理和點到點可追溯性。負責一站式抓取系統的 Festo 技術和應用中心的專家,也參與了該專案。
櫥櫃的製造藝術
Nobilia 成為歐洲最大的廚房設備製造商絕非偶然。那麼,它成功的秘訣是什麼?是在高度自動化的系統上進行高效能的廚房設備生產,其中許多系統由 Hüttenhölscher 提供,並利用 Festo 自動化產品 (配備 IO-Link®) 來提高靈活度和可用性。
加快蓄電池測試
電動汽車的趨勢很明顯。然而,它們的成功取決於高性能和高性價比的蓄電池。在英國,WMG 的試點項目 AMPLiFII 正在為新一代牽引蓄電池奠定基礎。該項目包括 Horizon Instruments 的創新自動化技術和 Festo 的抓放解決方案。
零接觸秤重
超靜和無菌製程對工業生產日益重要,尤其是在醫療和製藥產業。無塵室內的台面必須密封,且易於徹底清潔和消毒。利用超導技術可完成零接觸精準秤重和測量。
未來的實驗室 — SMART 實驗室
如今,實驗室過程正變得越來越複雜,人們必須依賴自動化解決方案來確保過程的準確性和一致性,並提高實驗效率。
採用壓電技術的閥門
某些陶瓷具有壓電特性,也就是說,當這些陶瓷發生機械變形時,其中會產生一定的電壓。同樣地,如果反過來向這些陶瓷施加電壓,就會導致陶瓷變形。
實驗室自動化領域的系統解決方案
我們有必要將實驗室自動化與實驗室機器人技術區分開來。實驗室自動化是指無需人為介入即可控制儀器的軟硬體技術和技術性改造,而實驗室機器人技術則專門用於樣品及其容器的物理搬運。
鹽霧測試
冬天時,偶爾雪和透明薄冰會造成車輛打滑。儘管撒鹽可以稍微提升行車安全,卻會損害環境和車輛的金屬零件。鹽會腐蝕車體上的金屬,導致車漆起泡,最終剝落,車體受腐蝕。材料的耐腐蝕性可在標準測試流程中測試,例如在鹽霧測試箱內。
未來之眼
眼鏡可以清晰呈現視野。擴增實境眼鏡可以擴展視野。這些新型眼鏡透過電腦輔助資訊擴張周圍環境。擴增實境 (AR) 技術使人們能以不同的方式觀察日常生活和未來的工作世界。
輕鬆為機器手臂設計程式
說到程式設計,大多數人聯想到的是一行行複雜的代碼,裡面有很多縮寫、括號和其他符號。但其實機器手臂的程式設計可以非常簡單,Festo 為其氣動輕型機器手臂 BionicCobot 開發的軟體,即可達成簡單程式設計。
精心包裝
ECONO-PAK 的伺服控制臥式包裝機 HK-S 輕柔有效地將對摩擦敏感的鞋油管放入紙箱中。Festo 可自由配置且靈活的多滑塊運輸系統 (MCS) 可以完美同步產品和紙箱的輸送機,並確保可靠包裝和高吞吐量。
精確配量
咖啡、糖、藥品 — 如今,幾乎所有東西都裝在低成本的小袋包裝。博世包裝技術的新型靈活平口袋機 Sigpack VPF 確保了正確的包裝和精確的混合比例。全球首創的可自由調整大小的小袋包裝機利用數位化氣動技術—Festo 數位控制終端所賦予的新靈活性。
穩定站立
50 多年來,Doypack® 品牌一直是實用立袋的代名詞。此專利由法國公司 Thimonnier 持有,該公司在灌裝和包裝機器的開發上正日益向機電一體化及工業 4.0 邁進。Festo 的氣動和電動自動化技術為其產品開發提供了堅實的基礎。
布爾薩市自來水廠
土耳其大都市布爾薩有乾淨的飲用水。Festo 在那裡對 Dobruca 水處理廠進行了完全現代化的改造,從營運和控制層次到現場的過程閥。得益於 Festo 完美匹配的組件,可以一站式建立自動化系統。這還包括 SCADA 系統的供應和安裝、當地員工的培訓以及 Festo 專家提供的在職培訓 (為期一年)。
自來水廠裡的氣動技術優勢顯著
儘管尺寸小,但無需維護、有效節能、安全堅固,這些都是選用氣動技術的有力證據。自來水公司 Landeswasserversorgung Baden-Wurttemberg 在建設新的地下水過濾系統時選用氣動技術是擁有充分理由的。今天,Festo 的自動化氣動技術在位於蘭格瑙的多介質活性炭過濾池中發揮著作用。
經過試驗和測試的電磁閥技術
拜耳作物科學部的產品可保障和提高 120 多個國家/地區的作物產量。該公司新建的多功能設施必須滿足極其嚴格的安全和可靠性要求。必須大幅縮短檢查週期,並且將來要完全消除因維修而導致的停機時間。為此,拜耳採用了 Festo 的閥技術。該設施現已穩定運作了很長時間,因此德國技術監督協會 (TÜV) 已向 Festo 的這款閥簽發了無限制使用認證。
虛擬規劃
一把尺、一枝筆、一本筆記本和一雙敏銳的眼睛——測量建築物或設施,用這些就夠了。是嗎?就像生活的許多其他領域一樣,數位化也在這個領域發揮作用。
精湛的編織
如果您覺得編織已經過時,那就誤會大了。在很多行業中,越來越多產品藉著 3D 編織技術由多種材質製作而成。這項創新技術靈活、穩定,且生產過程高效、環保,而這些僅是眾多優點中的一小部分。
職業變革
變革:工業 4.0 將改變工業工作環境,因此也將改變相關職業。許多在 10 或 15 年前看起來不可思議的事情今天已經成為現實,或者正成為工業 4.0 的目標。但是這會對工人產生什麼影響呢?重點:工人和技術工人。
打破常規
許多 Stama 車銑複合加工中心的使用者表示,他們最多節省了 70% 的時間,並將單位成本降低了 50%。這些成就全都要歸功於機器的高度彈性以及幾乎可以忽略不計的安裝時間。Festo 的整合自動化解決方案可使用於裝卸工件以及附加刀庫中的換刀裝置,也為此做出了貢獻。
借助流暢流程釀造香醇氣泡酒
在氣泡酒領域,凱斯勒是「傳統」的代名詞。自 1826 年以來,這家德國最古老的氣泡酒生產商一直致力於釀造高品質的香檳和其他種類的葡萄酒,同時還計畫在未來透過傳統方法和超現代生產系統,繼續發展。Festo 培訓和咨詢公司的專家,正在協助他們使新流程盡可能順利進行。
使用閥技術的雲霄飛車
每年有50 多萬遊客湧向奧地利最大的遊樂園 — 家庭公園。氣動裝置和壓縮空氣為公園的眾多景點,提供了各種眼花繚亂的活動。但是,為了確保所有設施不會中斷運作並且始終保持安全狀態,家庭公園的技術人員參加了由 Festo Training and Consulting 舉辦,為期兩天的研討會 — 當然還包括一些娛樂活動。
靈活而標準化
如同印刷電路板成功地將日益提高的功率量封裝進相對較小的空間內,插塞式接頭的開發者正在努力地將更高的功率和接觸密度容納到更小和更輕的插塞式接頭。英國家族企業製造商 Harwin PLC 採用 Festo 自動化技術,利用伺服壓機套件 YJKP 和密集型擷取系統 YXMx 等設備來保障其生產的品質和靈活度。
新鮮的風吹過舊管子
無論是宏偉還是樸素,精緻還是複雜,無論是在古典教堂曲還是現代搖滾音樂方面,管風琴都是樂器中的女王。它的聲音種類仍然無與倫比。雖然現代管風琴的聲音是由電子設備產生的,但空氣仍然為古典樂器定調。然而,現在產生風的艱鉅工作已由機器來完成,而不是依靠人類的肌肉力量。
穿戴式電子設備
穿戴式設備現在非常風行,無論是智慧手錶、健身手環還是智慧型眼鏡。對於個人,這些設備提供了許多獲取資料的方式。例如,它們可以偵測移動距離、睡眠模式或體溫。在企業中,該技術同樣具備應用潛力,尤其是在優化製程方面。
工廠內的培訓室
教育、知識和個人學習是 Festo 企業文化不可或缺的一部分。Festo 培訓工廠設於 Scharnhausen 技術工廠內,與生產互相結合,由此填補工作場所中實行學習和培訓中心理論學習之間的差距。智庫也為協作技術和產品開發提供一個平台。
完全致力於這個角色
效率提高節省了製造變壓器的時間和金錢。特殊機器製造商 Straus 對此非常了解。過去以條狀交貨的墊片導致了高昂的物流成本和大量浪費,現在以卷交貨。Straus 為此開發並製造了必要的機器設備。Festo 的標準化控制櫃使這項工作的壓力大大降低。
揀選、打包和碼垛
Transnova Ruf 副總經理 Michael Ruf 說:「我們採用按訂單設計的理念,這使我們與大多數包裝機製造商大不相同。」 除了最先進的機器人和控制技術外,該公司還使用 Festo 的氣動自動化技術,尤其是閥島的比例技術。
地下 100 公尺
在全球最大的粒子物理實驗室 CERN,成千上萬的科學家正在努力探尋尚未解決的物理奧秘。具有自動化技術的智慧靈活應用設備,為他們的寶貴科學研究提供了支援。其中,Festo 閥島 VTSA 控制著緊湊渺子線圈探測器 (CMS) 的實驗洞穴中空氣的分析過程。
及時一針
扣眼不僅具有實用功能,而且具有視覺效果。然而,紡織業的扣眼生產時間通常很短。Durkopp Adler 生產的新型自動圓頭鎖眼機 581 提供所需速度。由於有了精巧型 Festo 電磁閥 VUVG,製造出一個扣眼僅需不到 4 秒。
保持清醒
光線對人體組織非常重要。冬季日照時間較短,昏暗的環境容易讓人心情失落,因此更需注意光線調節。長時間在人造光下工作也會使人感到疲倦。日光越少,工作場所的光線強度下降越多,工人注意力下降越快。科學家想出許多解決方案,目前這些方案已投入運用。
以電力達成精密加工
每個人都接觸過電鍍物體,只是可能並未察覺:從鏡框到咖啡機的插頭,從洗手台的鍍鉻水龍頭到車內的鍍鋅元素。刀具或剪刀藉由電鍍技術進行鍍鎳,以避免生鏽。
參數化設計
如今,建築物的結構與形狀已經遠遠超越直角、平行牆面和天花板等幾何限制,北京奧運游泳中心「水立方」或德國杜伊斯堡「虎龜」人力雲霄飛車就是很好的範例。各式各樣的有機形狀和匪夷所思的外觀設計,都因參數化設計方法而得以達成,讓設計師和建築師團隊的夢想成真。
新學習方法,還是學習新事物?
數位化正在進入生活的所有領域,職業培訓也受 到影響。但是這種轉變會走多遠呢?只是一些流行話題, 還是會發生更多的變化?
機器人先生或女士當教師
人類在試圖創造自己的替身方面有相當大的進步。人工智慧 (AI) 作為日常生活中的助手越來越普遍,它們甚至出現在我們的教室裡!
現代化學習:創新、獨立、數位化
19 世紀初,當瑞士教育家/社會改革家 Johann Heinrich Pestalozzi 身體力行地傳播學習時,全世界還對多維學習一無所知。但整體方法的願景已經誕生。從那以後,生活變得更加複雜,執行複雜的任務需要複雜的方法,或有其他方法嗎?
精彩互動
無論是在美國太空總署佛羅里達州甘迺迪太空中心、還是在沃夫斯堡費諾科學中心,遊客們都喜歡與人形機器人 RoboThespian 交談。它可以非常自然的直接走到遊客身旁。所有這一切都是透過 Festo 的最新技術完成,例如氣動肌腱和壓電閥。這個高 1.75 公尺、重 33 公斤的人形機器人由 Engineered Arts Limited 公司開發,該公司位於英格蘭康沃爾郡的彭林鎮。
10 到 40 種衍生型
無論產量為一批或是 250 萬的年生產量,全新的 Festo Scharnhausen 技術工廠皆可靈活、快速因應。工業 4.0 已在此全面實施。Festo Scharnhausen 工廠同時採用手工生產和模組化自動組裝線兩種模式,可生產 10 到 40 種衍生型。
潔淨的解決方案
化學、石化、製藥和食品技術產業中的實驗室越來越依賴於樣品製造準備的自動化。由全球實驗室設備製造商 Anton Paar 開發的模組化樣品處理器就是這樣一種解決方案,它採用 Festo 的電缸和控制系統。
高度精確地分配封裝樹脂
從停車場感測器到智慧手機和電動牙刷,精密的電子組件都需要能夠抵禦有害物質的侵害。此時特殊的封裝樹脂就派上了用場。bdtronic 的「mini-dis」桌式點膠機可以在有限的空間內進行高精度的點膠操作 —— 這在一定程度上要歸功於 Festo 的緊湊型移載系統 YXMx。
人造皮膚生產工廠
我們的皮膚 — 不僅是人體最大的器官,同時極其脆弱且容易受傷。其平均厚度僅為幾公釐。目前,皮膚是第一個可以人工生產的器官 — 已有多年歷史,甚至可以實現全自動化過程。
不變的風味
每天生產 100,000 根煙熏香腸,且每種類型的產品始終保持一致的風味、顏色和稠度,這本身就是一門藝術。數十年來,Bösinger Fleischwaren 運用全球知名的 Germos 發煙器和煙燻室進行生產, 一直保持著該門藝術。在最新一代的產品中,Festo 的標準組件提高了系統可用性。
最大的快樂,最小的消耗
節能措施是全球公司聯合利華企業理念的基石。該公司目前正在使用新的節能模組 MSE6-E2M 來大幅降低生產 Magnum 冰淇淋的機器所消耗的壓縮空氣。
五彩斑斕的運輸軌道
今天填充和包裝成千上萬瓶香水,明天只有幾條奶油,後天只處理 1 件批量大小 - 所有這些都在同一個系統中完成。Festo 和西門子的一個聯合專案 - 多滑塊運輸系統 MCS® - 證明了這一點,該系統已在機器製造商 Optima 的填充包裝機上投入使用。
佈滿電路的外殼
藉由模塑互連組件技術 (簡稱 MID),可以在塑膠零件表面安裝可見的 3D 導體電路,使機械與電子功能以獨特的方式整合在單一成型部件上。
保持正軌
車軸的軌道和外傾角對駕駛行為有重要影響。在汽車生產領域,軌道和外傾角調整曾經是一個耗時的手動過程。AuE Kassel GmbH 的新一代機器可在 60 秒內對軌道和外傾角進行全自動調整。Festo 零件可保證這一過程中的精準度和速度。
節省空間!
義大利包裝機製造商 Cama 的「Breakthrough Generation 包裝機」,為消費者包裝產品和藥品製造商的工廠,帶來嶄新的空間體驗。Cama 的新機器所佔用的空間減少了三分之一,這要歸功於閥島概念 CPX/MPA。
通過測試─密集而精密
行動電子設備是在高度自動化的過程中開發的。然而,它們的觸控螢幕和按鍵通常仍需手動測試。PKC Electronics 決定透過其 Chameleon 測試平台朝著全新的方向發展。它使用不同的適配器為行動設備提供自動化、快速和可靠的測試。小型平面門架 EXCM 完全處於這種環境中。
冷靜計算熱循環
處置方式和燃料成本是鋼鐵產業的重要競爭因素。工業廢料管理公司 Diproinduca 在墨西哥的 ArcelorMittal 鋼鐵廠場所經營一家高產回收工廠,處理高爐廢料。Festo 為該工廠提供涵蓋自動化金字塔多個層面的完整解決方案。
小身材,大作為!
將所有致勝因素整合到一個自動化解決方案中,並非易事。要想處理規模不一的批量生產任務,就無法做到精簡預算。但是,Festo 的迷你 H 型龍門架 EXCM 證明,這些矛盾並非不可調和。
精準到位
汽車工業感測器的生產,需要越來越複雜的解決方案。IPTE 工業自動化公司開發一種新的機器設計,可以在塑膠殼體內快速可靠地焊接印刷電路板。隨然移動重量超過 60 kg,但設計中使用的 Festo 可立即安裝工業機器人可以使循環週期小於 3 秒。
高速縫紉
工業用多針縫機在床墊套上增加了多種縫製圖案。到目前為止,需要手動調整針頭配置來快速改變花樣。Emil Stutznäcker 的新型縫紉系統可方便地吸納從一排縫紉單位中進行個性化、程序控制的單一縫紉位置選擇。Festo 開發的氣缸 / 閥組合優化了系統的組裝、轉換和更新。
大型氣缸組
儘管自動化技術已經變得相當成熟,但流程改進始終潛力無限。原料堆垛系統說明,氣缸和閥門的微小創新也可以帶來安全性和效率方面的重大飛躍。
平穩的低振動檢測
燃料電池為可持續發電帶來了巨大的希望。它們的應用範圍極其廣泛。在新型雙極板品質保證系統中,電缸 EPCO 幫助防止振動,因而實現連續檢測,且週期時間短。
逐一點焊
點焊現在變得越來越快,越來越可靠,瑞典富豪(Volvo)安裝的客戶特定解決方案正是最好的證明。這項特殊瑞典方案的組成是 Festo 的電缸技術和視覺系統,連接 CPX 自動化平台相來控制。這方案提高了富豪汽車(Volvo)車身鈑金件的生產可靠性,並提高了工廠操作人員的安全性。
車頭燈回火製程
當材料不受壓力時,可以保持原型。若要實踐材料的內部調和,一個可靠的方法是回火。CeraCon GmbH 生產的現代熱系統,透過將零件在多層熱管道中傳輸的方式進行回火,以節省空間。在新系統中,Festo 安全的電驅技術在優化車頭燈回火製程應力消除中提供了支援。
洩漏檢測實施
Festo 節能服務可幫助全球的工廠降低營運成本。透過分析壓縮空氣的產生、消耗和品質以及有針對性的洩漏檢測,可以發現隱藏的錯誤源頭。在荷蘭的 Tate&Lyle,能源效率專家發現了該公司壓縮空氣每分鐘損失 6000 公升。
時間的守護者
Joachim Ullrich 是位在布倫瑞克的德國聯邦物理技術研究院 (PTB) 的院長。這裡滴答作響的時鐘是世界上最精確的時鐘之一。在這次採訪中,這位物理學家解釋了這些時鐘是如何工作的,這與協調世界時間有什麼關係,以及定義一個二至十六位小數點的原因。
空氣就是金錢
井然有序的能源管理可提高氣動系統和組件的效率,防止壓縮空氣的消耗逐漸增加,並透過整合新技術來確保長期的性能提升。準確分析是降低能源成本的基礎。