Kompaktzylinder mit Feststellpatrone ADN-KP
Normzylinder nach ISO 21287 mit integrierter Feststelleinheit an der Kolbenstange. Ohne zusätzliche Maßnahmen entsprechend gesetzlich vorgegebener Mindestanforderungen ist das Produkt nicht als sicherheitsrelevantes Teil von Steuerungen geeignet.
- Halten der Kolbenstange in jeder beliebigen Position
- Halten der Kolbenstange auch über längere Zeit bei wechselnden Belastungen, Schwankungen des Betriebsdrucks oder bei Druckausfall
- Befestigungslochbild nach ISO 21287
- Kolbenstange mit Innen- oder Außengewinde
- Für Positionserkennung