ホーム
ブログ
アームエンド
生産, 組立, 梱包, 物流など、効率的なエンドエフェクタを使用してワークピースのハンドリングを改善するきっかけとなるよう、アームエンドツーリング分野のエキスパートが洞察します。 目標はセクターによって異なりますが、イノベーションと迅速な発展の必要性は業界全体の企業にとって非常に重要です。 アームエンドツーリング に対する当社のソリューションからインスピレーションを得てください!
実践
適切なロボットグリッパを選びます
信頼性の高いグリッピングコンセプトは、ワークピース、モーション、環境、そしてロボットの設定から始まります。 これら5つのステップは、グリッパの選択肢を比較する助けとなります。
イノベーション
自動車産業が地域生産する方法
自動車産業は変化のさなかにあります。 エレクトロモビリティや水素ドライブなどの新技術が業界を形成する一方で、世界的な危機、持続可能性への要求の高まり、グローバルなサプライチェーンの複雑さが新たな課題を生み出している。 こうした変化に対抗するための有望なアプローチのひとつが、「ローカル・フォー・ローカル」という原則である。
ロボット工学におけるアームエンドツール(EOAT)
オートメーション技術とロボットは、現代の産業においてますます重要性を増している。 エンドオブアームツーリング(EOAT)は、ロボットやハンドリングシステムを柔軟かつ効率的にする重要なコンポーネントです。 しかし、EOATとは何なのか、どのような機能を果たすのか、そして現在どのようなイノベーションがあるのか。 この記事では、ロボット工学におけるエンドエフェクタのローラー、その種類、現在のトレンドとイノベーションについて包括的に概観する。
OEEを最大化した生産
総合設備効率(OEE)は総合設備効率とも呼ばれ、生産における相対的な重要数値です。 これにより、企業は生産性、生産効率、スループットを横断的に比較することができます。 しかし、なぜこの値がそれほど重要なのでしょうか?
エンドオブアームツールがOEEを向上させる仕組み
最大限の効率、最高の品質、可能な限りの柔軟性-これらは自動車産業における3つの大きな課題である。 ここで重要な役割を果たすのが、ボディショップやプレスショップの近代的な生産システムの要件に合わせて特別に設計されたエンド・オブ・アーム・ツーリング(EOAT)である。