홈
블로그
end of arm
생산, 조립, 포장 또는 물류 등 모든 분야에서 효율적인 엔드 이펙터(end effector)로 작업물 취급을 개선할 수 있는 원동력을 제공하는 엔드 오브 암 툴링(end-of-arm tooling) 분야 전문가들의 인사이트를 확인하세요. 목표는 부문마다 다르지만 혁신과 신속한 개발의 필요성은 업계 전반의 기업에 매우 중요합니다. 엔드 오브 암 툴링(End of Arm Tooling) 솔루션에서 영감을 얻으세요!
실제 사례
적합한 로봇 그리퍼 선택
신뢰할 수 있는 그립 개념은 작업물, 움직임, 환경, 로봇 설정에서 시작됩니다. 이 5단계는 그리퍼 옵션을 비교하는 데 도움을 줍니다.
혁신
자동차 산업의 지역적 생산 방식
자동차 산업은 급격한 변화를 겪고 있습니다. e-모빌리티 및 수소 구동 장치와 같은 새로운 기술이 업계를 변화시키고 있으며, 글로벌 위기, 지속 가능성 요구 사항의 증가, 글로벌 공급망의 복잡성으로 인해 새로운 도전 과제가 발생하고 있습니다. 이러한 변화에 대응하기 위한 한 가지 유망한 접근 방식은 'local for local' 원칙입니다.
로봇 공학에서의 EOAT(End-of-arm tooling)
자동화 기술과 로봇 공학이 현대 산업에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 로봇과 핸들링 시스템을 유연하고 효율적으로 만드는 핵심 구성 요소는 EOAT(End-of-Arm-Tooling)입니다. 그렇다면 EOAT란 무엇이고, 어떤 기능을 수행하며, 현재 어떤 혁신이 이루어지고 있을까요? 이 게시물에서는 로봇 공학에서 엔드 이펙터(End effector)의 역할, 다양한 유형, 최신 트렌드와 혁신에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.
최대 OEE(종합 설비 효율)로 생산
총 장비 효율이라고도 하는 OEE(종합 장비 효율)는 생산에서 상대적인 핵심 수치입니다. 이를 통해 기업은 생산성, 생산 효율성 및 처리량을 전반적으로 비교할 수 있습니다. 그렇다면 이 핵심 수치가 중요한 이유는 무엇일까요?
엔드 오브 암 툴링(end-of-arm tooling)으로 OEE를 개선하는 방법
최대 효율성, 최고의 품질 그리고 최고의 유연성 - 이는 자동차 산업의 최대 세 가지 과제입니다. 차체 파트 및 프레스 파트의 최신 생산 시스템 요구 사항에 맞게 특별히 맞춤화된 엔드 오브 암 툴링(EOAT)은 여기서 중요한 역할을 합니다.