The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Firma Festo stosuje pliki cookies w celu poprawy wydajności strony internetowej, optymalizacji jej funkcjonalność, analizy danych dotyczących dostępu oraz personalizacji treści i reklam. W każdej chwili można cofnąć zgodę na stosowanie plików cookies. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w naszych warunkach dotyczących ochrony danych i zasadach dotyczących plików cookies.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
Skróć czasy cyklu nawet o 70%! Dzięki funkcji Soft Stop, możliwe jest zastosowanie dynamicznego, a jednocześnie delikatnego pozycjonowania bez potrzeby stosowania podatnych na zużycie amortyzatorów. Pozwala to skrócić czas konserwacji i zwiększyć czas dostępności systemu, co przekłada się na wzrost produktywności.