Diagnostica perdite
Please sign in to see prices or request test licenses
Grazie alla manutenzione preventiva i tempi di fermo impianto vengono ridotti e l’individuazione dei guasti risulta più rapida. Cicli di diagnostica separati e valori di soglia specifici consentono di rilevare e localizzare le singole perdite nell'applicazione gestita dal Festo Motion Terminal.
Con l'applicazione Motion App "Diagnostica perdite" è possibile rilevare una perdita di volume o una perdita nell'azionamento pneumatico dell'applicazione. Questa applicazione di manutenzione preventiva viene utilizzata per rilevare tubi danneggiati o invecchiati e perdite che si verificano improvvisamente. L'applicazione Motion App rileva anche le perdite dovute all'usura precoce del cilindro o della valvola. Il monitoraggio del processo non è permanente.
L'applicazione Motion App avvia il proprio ciclo diagnostico avvicinandosi alle due posizioni finali. Durante la diagnostica, il cilindro avanza e si ritrae più volte. La portata volumetrica delle perdite viene calcolata principalmente in base al volume del cilindro o al volume complessivo, compreso il volume del tubo e la variazione di pressione misurata. È quindi necessario inserire correttamente i parametri del sistema.
Con l'impostazione predefinita, la misurazione della variazione di pressione inizia solo quando la maggior parte delle variazioni di pressione è scesa attraverso la dinamica della temperatura. A seconda del volume sarà necessario un tempo di blocco più lungo. Per calcolare le perdite, la caduta di pressione sarà determinata in corrispondenza di una valvola (azionamento in posizione finale).
Oltre alla portata volumetrica di perdita calcolata, viene fornito anche lo stato di perdita per il collegamento della valvola. Per determinare la soglia di stato, l'homing deve essere effettuato quando il sistema è in stato neutro. Qui viene determinato il valore di riferimento della perdita, ad es. quando l'impianto è installato. I valori di riferimento vengono continuamente salvati e memorizzati come parte di un set di parametri. Se esiste un valore di riferimento valido per la perdita, la portata volumetrica della perdita attualmente determinata viene confrontata con il valore di riferimento e l'uscita come variazione della perdita (delta al valore di riferimento) in l/h. Utilizzando i valori limite precedentemente definiti per il delta, lo stato viene emesso anche come valore numerico (0, 1, 2, 3) o come semaforo (rosso, arancione, giallo, verde) secondo lo standard VDMA.
L'applicazione Motion App "Diagnostica delle perdite" può essere utilizzata contemporaneamente su tutte le posizioni delle valvole del Festo Motion Terminal.
- Portata:
- Campo di misura 2 … 600 l/h
- Specifiche nell'applicazione Motion App e tramite il PLC:
- Avviare la diagnostica
- Annullare la diagnostica
- Avviare la misura di riferimento
- Annullare la misura di riferimento
- Feedback al controllore:
- Stato della rilevazione
- Valore di perdita al condotto 2
- Valore di perdita al condotto 4
- Valutazione VDMA
- Funzione di pre-pressurizzazione:
- Se, all'avvio della Motion App, la pressione nella camera del cilindro da esaurire è superiore a
20% al di sotto della pressione di alimentazione, quindi la pressurizzazione della camera del cilindro sarà notevolmente più debole. Di conseguenza, la camera da esaurire sarà notevolmente più debole. Ciò garantisce che l'energia consentita nella posizione finale non venga superata.
- Note:
- L L'Homing dovrebbe essere effettuato quando lo stato del sistema è neutro, poiché questo stato/valore sarà applicato per le future valutazioni delle perdite.
- Sarà necessario un tempo di lock-in regolato a seconda del volume.
- L'utilizzo di cilindri che non sono disponibili nel database può portare a risultati errati.
- Restrizioni:
- Non adatto per il vuoto
- La temperatura dell'aria compressa deve essere nel seguente campo di tolleranza:10 °C ... 30 °C (50-86 F)
- Possibile pressione di alimentazione del terminale di movimento Festo 0,5 ... 8 bar
- Quando la posizione di montaggio non è uguale a 0, la forza del peso è sempre inferiore al 75% della forza pneumatica
- È necessario assicurarsi che l'azionamento raggiunga le posizioni finali corrispondenti durante l'avanzamento e l'arretramento, in modo da poter mantenere le precisioni indicate di seguito.
- La precisione vale per: 0 ... 50 l/h:
- Precisione assoluta:
- Piccolo volume 0,072 l: ±7 l/h
- Grande volume 5.074 l: ±15 l/h
- Cilindro piccolo ADN-25-50-A-P-A: ±7 l/h
- Cilindro grande DSBC-63-500-PPVA-N3: ± 10 l/h
- Precisione di ripetizione: ±10 l/h
- Stato del sistema durante il completamento e l'annullamento della diagnostica:
- Volume: Per prima cosa, i volumi saranno depressurizzati in modo che il livello di pressione dell'aria di scarico sia impostato. Poi, tutte le valvole a diaframma a otturatore dello stadio principale saranno chiuse.
- Cilindro: Una volta determinata la fonte della perdita nel cilindro, tutti i booster saranno chiusi. Ciò significa che la pressione applicata in quel momento rimarrà bloccata, cioè la pressione di alimentazione nella camera 2 e la pressione dell'aria di scarico nella camera 4.
- Quando la determinazione della perdita è stata completata, tutte le valvole a membrana dello stadio principale saranno chiuse, cioè la pressione applicata al momento rimarrà bloccata.