ホーム
ブログ
LifeTech
ガス処理, 液体処理, モーション制御の分野に関する当社の専門家からの洞察により、医療機器や研究室の自動化を改善するためのアイデアが得られます。目標はセクターによって異なりますが、イノベーションと迅速な発展の必要性は業界全体の企業にとって非常に重要です。ライフサイエンス向けの当社のテクノロジーからインスピレーションを得てください。
実践
最適なマニホールドアプローチを選択します
適切な流体マニホールドアーキテクチャは、詳細なレイアウト作業を始める前にコンパクトなライフサイエンスデバイスの設計を簡素化することができます。 このガイドを活用して設計基準、材料、コスト要因、プロジェクト準備手順を比較し、プロジェクトを準備完了状態にする方法を確認してください。
チューブが制約となる場合
配管が組立工数、デッドボリュームを増加させたり、拡張を困難にする場合、流体マニホールドを検討する価値があります。 配管が有効な状況と、マニホールドの選択を検討すべき時の違いをご確認ください。
配管ブロックがスケールアップする際
チューブ、継手、手動組立は、スケールアップに伴い、コンパクトなデバイスの設計を制限し始める可能性があります。 漏れ、デッドボリューム、配管の複雑さなどの症状を見つけて、次のステップを確認しましょう。
マイクロ流体工学を簡単に解説します
マイクロ流体工学は非常に小さなチャンネル内で微量の液体やガスを制御します。 どのように機能するのか、どこで使用されるのか、そしてコンパクトなライフサイエンスデバイスにおいて流体経路の設計がなぜ重要なのかをご覧ください。
イノベーション
検査診断医療機器メーカの課題
バルブによるメディアの加熱を軽減する
研究室のオートメーションでは熱に弱い液体が多く使用されています。流体への熱入力の要因として考えられるのは通常電磁的に動作するメディア分離型ソレノイドバルブです。FestoのVYKxバルブ ファミリはメディアの加熱を最小限に抑えます。
実験装置開発時のコスト効率
コロナ危機下でも供給を維持することに成功したライフサイエンス企業やバイオ医薬品企業は現在、業務を新しい常態に適応させ、ラボのコスト効率を持続的に改善することに注力しています。したがって、ラボコンポーネントのメーカーはより少ない時間と費用で顧客に決定的なメリットをもたらす新しいラボ自動化装置をどのように開発、製造できるかを自問する必要があります。
未来のラボ向けの超電導テクノロジー
自動化とデジタル化, 人工知能 (AI), ロボット工学とマイクロ流体工学の使用, そして個別化医療が未来のラボを形作るでしょう。ナノマテリアル, スマートマテリアル, 超伝導体などの革新的な材料技術も同様に重要な役割を果たします。超電導技術により、物体や流体の非接触の移動とハンドリングが可能になります。そのため、ラボやバイオテクノロジーにおける無菌で安全な作業に最適です。
細胞の自動分注
医薬品の開発でも、代替療法の試験でも、細胞培養を扱うことはライフサイエンスの分野でますます重要になっています。これにより、細胞やオルガノイドの取り扱いをより効果的かつ効率的にするためのソリューションに対する需要も高まります。手動ピペット操作は、希少かつ高価な人的資源を拘束します。同時に、大量のサンプルはすぐに容量制限に達します。
粘性ヒドロゲルの自動分注
Festo LifeTech Application Center ではUPM Biomedicals の生体適合性ナノセルロース ハイドロゲルを自動的に分配するためのセットアップがテストされました。
リキッドハンドリングの結果を最適化
ラボオートメーションにおける投与やピペッティング アプリケーションでは信頼できる結果を取得することが重要です。信頼できる結果は信頼性と精度を計算することによって分析されます。これらの結果を達成するには測定機器から外部や内部の影響まで、いくつかの影響要因を考慮する必要があります。
ハイライト
より良い生活のためのテクノロジー
世界人口の増加と高齢化によりより多くの医療診断と治療が必要になっています。医学の進歩により新しい病気が発見され、治療できるようになります。信頼性の高い診断を行うにはサンプルの正確な分析が必要です。医療技術は治療に使用され、生活を楽にし維持してくれます。したがって、医療技術と検査分析に対する世界的な需要は急速に高まっています。Festoはデリケートなプロセスの高精密で信頼性の高い自動化のために、この成長市場に技術的ノウハウを提供します。
圧力制御式の液体ハンドリングの5つの利点
ラボオートメーションにおける液体ハンドリングにはさまざまなシステムがあります。Festoが液体用の圧力制御式計量システムを積極的に採用しているのはこうしたシステムが説得力のある一連の利点をすべて提供するからです。
ピエゾバルブの簡単な統合
非常に省エネでノイズがなく、発熱もないピエゾテクノロジーは医療技術やラボオートメーションにおける効率的で正確なガス処理に多くの利点を提供します。比例ソレノイド バルブと比較したときのピエゾバルブの最大の違いはそのエネルギー消費量が最大で 95% も低いということです。しかし、これまでのところ、ピエゾテクノロジーには最大 310Vの電圧が必要であり、常に専用の電子機器が必要であるため、バルブの交換は容易ではありませんでした。現在ではこれには簡単な解決策があります。これについてはこの記事でご紹介します。
ラボオンチップデバイスの製造設計
モバイルのインビトロ診断は成長市場です。ポイントオブケアでの迅速で信頼性の高い検査の需要がますます高まっています。Festoをパートナーとすることで、科学者, 大学, スタートアップ企業, 既存の知られたメーカーはラボオンチップシステムをより迅速に市場に投入し、すぐに量産を開始できます。これは共同エンジニアリングとそのまま設置でき、事前にテストが済んでいるサブシステムを持つモジュール式システムによって可能になります。
正しい抗生物質で命を救う
これまでは患者の個々の感染症に対してどの抗生物質がどの用量で効果的かを調べるのには実に 2~4日を要していました。新しい診断プラットフォームなら、24時間以内に適切な製剤が見つかります。また、Festoのディスペンスヘッドとガントリも含まれています。
液体ハンドリングの統合ソリューション
ラボオートメーションにおける中心的なトピックのひとつはミリリットルからナノリットルに至るまでの、極めて少量の液体のハンドリングです。これに対し、Festoはコンパクトで完全に統合された機能ユニットをご提供しています。標準化されたコンポーネントによりシステムおよびデバイスのメーカーは開発時間を短縮すると同時に高品質の要件を確実かつ効率的に満たすことができます。これによりFestoはヘルスケア分野の顧客だけでなく、精密な液体処理が必要な他の産業セグメント(食品や化粧品の製造, 印刷およびクリーニング, または繁殖・培養プロセスなど)にとっても貴重なパートナーとなっています。
もう歯医者を怖がることはありません
歯医者に行くのが好きな人はいません。小さな子供は特にです。将来の歯科医や歯科助手が歯科治療中に小さな子どもに対処しやすくするために日本の会社 tmsukはこれらの治療中の小さな子供の行動をリアルにシミュレートするヒューマノイドロボットを開発しました。ダミーのリアルな動きはピエゾテクノロジーを使用した比例圧力制御バルブによって生み出されます。
高性能診断を求めて
グローバルな診断企業やラボは検査能力を現在の需要に適応させるために時間との戦いを繰り広げています。COVID-19の世界的なパンデミックにより検査の需要は現在提供されているキャパシティをはるかに超えています。
液体ハンドリングの繰返し精度
液体ハンドリングシステムの取り付け時には外部空気供給の必要性によってスペースが制限されます。液体を複数回投与する場合は繰返し精度に対する要求が極めて高くなります。本記事ではこの2つの課題に対して Festoが見つけた解決策をご紹介します。
前立腺組織の正確な除去
医療ロボットは医療診断においてますます重要な役割を果たしています。半自動の処理ソリューションにより前立腺の疑わしいエリアを正確に除去できるため、生検の結果がより正確になり、前立腺がんの検知能力が向上します。
サンプルハンドリングの迅速な開発
Festo USAは PerkinElmerと協力し、世界をリードする医療機器メーカー向けのコンパクトなサンプルハンドリング用ソリューションを開発しました。顧客が早い段階で開発プロセスに関与したおかげで、このサブシステムはFestoの標準コンポーネント、PerkinElmer® JANUS G3ワークステーション、そして変更済みロータリグリッパモジュールを使用して、お客様のプラットフォームに簡単に統合できます。このアプローチにより複雑さを最小限に抑えつつ、生産性とプロセスの信頼性が最大化されました。
毎日40,000件のDNA抽出
スピーディーな処理が可能:1回の抽出作業に20分、2.5分ごとに新しいプレートを用意 - オランダのSynchron Lab Automation社はFestoの協力を得てDNA抽出用の小型自動化工場を開発しました。その結果、種子産業の顧客は1日に最大40,000個のサンプルからDNAを採取することができます。
ガスの混合と注入 - 4つのアプリケーション, 1つのソリューション
VEMDは不活性ガスと酸素を最大 20ln/minの流量で正確に供給する閉ループのサーマルマスフローコントローラです。そのピエゾテクノロジーは業界をリードするダイナミクスとエネルギー効率を保証します。また、これらすべてに加えて、優れたコストパフォーマンスも兼ね備えています。流量を制御するパルス幅変調信号が必要ないため、VEMDはノイズなしで動作します。コンパクトな設置寸法, 軽量, 低エネルギー消費により最初のアプリケーション例が示すようにモバイルデバイスでの使用に最適です。
植物育種用 DNA抽出機
オランダのSynchron Lab Automation社はFestoとの緊密な協力関係を通して、非常に高いスループット率で自動化された DNA抽出システムを開発しました。種子産業のお客様はこれを使用して1日あたり最大 40,000サンプルからDNAを抽出できます。
生活の質の向上
肺疾患であるCOPDは世界で約6億人が罹患しています。移動式酸素機器は患者の身体的回復力、生活の質、精神的パフォーマンスを向上させます。日本のムサシメディカルラボラトリーはこれらの酸素機器用に、簡単に操作できるスマートフォンサイズのレギュレータを提供し、患者のために快適性と操作性を大幅に向上させています。Festoのコンパクトなピエゾバルブは静かに酸素を供給します。
サンプル容器の開閉
ラボオートメーションではサンプル容器のハンドリングとりわけ開閉が特に難しい課題です。ここでは高いプロセス信頼性と最小限の複雑さを組み合わせることが重要です。ここでは正しいソリューションを見つけるには何が重要かを知ることができます。
完全に自動化されたDNA抽出
植物育種では無数のDNAサンプルが毎日ラボで検査されます。育種者はDNAを迅速かつエラーなしでテストするという技術的な課題に直面しています。自動化された治具がラボで分析用のサンプルを準備する際にサポートしてくれます。
眼科手術の精度
白内障手術は現在、日常的に行われる手術と見なされています。その理由としてBYTEC社などの企業が眼科医を正確かつエラーのない治療でサポートする「QUBE」などの医療技術デバイスを開発していることもあります。ピエゾバルブ, 比例バルブ, 高速応答バルブにより必要なクイックカットが可能になります。
第1部:液体ハンドリングの正確さ
ラボオートメーションにおける重要なプロセスは自動化された液体ハンドラーなどを使用した液体アリコートの分注です。液体ハンドリングシステムの性能評価はラボの技術者にとっても、液体ハンドリング技術のメーカーにとっても重要です。投与性能を評価する基準は精度と正確さです。
第 2部:液体ハンドリングの正確さ
ラボオートメーションにおける重要なプロセスは液体とサンプルのハンドリングです。自動化された液体ハンドリングシステムの性能を客観的に評価し最適化を行うことはラボの技術者にとっても、液体ハンドリング技術のメーカーにとっても極めて重要です。
製薬業界の安全なクリーニングシステム
有効成分を扱う場所ではどこでも清潔さが最優先されます。製造装置は使用するたびに徹底的に洗浄する必要があります。もちろんこれによりシステムの摩耗につながります。ただしFestoの耐腐食性ステンレスコンポーネントを使用するならば別です。これらのコンポーネントにはもっと耐性があります。例えば製薬業界向けのROTAN社クリーニングシステムを見てみましょう。
ラボオートメーション向けのソリューション
マイクロリットルスケールの体積を持つ小さな液滴は今日多くの用途で使用されています。これらの液滴が特に重要な役割を果たす可能性がある分野にはライフサイエンスおよび製薬研究、診断、マイクロ流体アプリケーションにおける液体の取り扱いが含まれます。典型的な液体取り扱い技術にはピペッティング(接触技術)と分注(非接触アプローチ)の2つがあります。
未来のラボ - SMARTラボ
研究室のプロセスがより複雑になるにつれて、プロセスの精度と一貫性を確保し、効率を向上させるために自動化ソリューションが不可欠です。
ピエゾテクノロジーを採用したバルブ
特定のセラミックは圧電特性を示します。つまり、これらのセラミックが機械的に変形すると、材料内に張力が生じます。この効果は逆方向にも発生します。これらのセラミックに電圧を印加すると、セラミックが変形します。
ラボオートメーションにおけるシステムソリューション
研究室のオートメーション(人間の介入なしに機器を制御するソフトウェアおよびハードウェア技術およびエンジニアリングの適応を指します)と、特にサンプルとその容器の物理的なハンドリングを指す研究室ロボット工学を区別することが役立ちます。