Priključak NPCK
Priključak od plemenitog čelika sa najvišom postojanošću na koroziju KBK4 idealan je za oblasti sa intenzivnim čišćenjem na temperaturama do 120 °C i za raspon pritiska do 12 bara. NPCK ispunjava sve Clean-Design zahteve.
- Izvedba od nerđajućeg čelika
- Podobnost za prehrambene proizvode, vidi www.festo.com/certificates/NPCK
- Ispunjava sve zahteve čistog dizajna
- Radni mediji komprimovani vazduh, vakuum, voda. Voda u skladu sa deklaracijom proizvođača videti www.festo.com/certificates/NPCK
- Ravan oblik